icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

División de zonas conforme a ATEX y NEC 500

Dependiendo del tipo de materiales presentes, las zonas peligrosas no exponen al mismo nivel de riesgo. La frecuencia y duración de aparición de cada una de estas sustancias imponen diferentes requisitos de protección al equipo operativo.


Según CENELEC y IEC, las zonas peligrosas en Europa se dividen en seis zonas de peligro diferentes. Cuanto más alta es la probabilidad de que se cree una atmósfera potencialmente explosiva, más rigurosos son los requisitos impuestos al equipo operativo para evitar, por ejemplo, la generación de chispas o superficies calientes.

WAGO en la protección contra explosiones

Principios de protección contra explosiones

Todo lo que necesita saber sobre la protección contra explosiones de un vistazo.

Categorías y grupos de dispositivos

Los recursos que pueden utilizarse en una zona dependen del equipo operativo específico y de la asignación de la zona. La categoría y grupo de dispositivo nos ayuda a especificar las zonas concretas en las que podemos utilizar nuestro equipo operativo. Para definir la zona de protección contra explosiones en la que puede utilizarse un equipo operativo, se utilizan clases de temperatura y grupos de explosiones.

Divisiones de zonas en América del Norte

América del Norte se rige por un sistema de clasificación distinto que se basa en las normas NEC 500 y NEC 505. Aquí, las sustancias inflamables se dividen en tres clases (clases I a III). Los gases, vapores y neblinas explosivos de clase I se subdividen en los grupos de gas A, B, C y D; los polvos inflamables de clase II en los grupos E, F y G.

Dependiendo de la frecuencia o duración de aparición de estos materiales, las ubicaciones peligrosas se dividen en las denominadas divisiones. La división 1 se corresponde con las zonas 0 y 1 y la división 2 con la zona 2. Además de la división de las áreas explosivas, también se distingue la construcción del equipo operativo y la instalación de los sistemas eléctricos.

Más información aquí

¿Qué ocurre durante una explosión, qué factores son importantes, y de qué medidas de protección disponemos? Todo lo que necesita saber sobre ATEX, zonas Ex, categorías de protección frente a deflagración, etc.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Directivas, normas y regulaciones

Los requisitos impuestos a los equipos eléctricos utilizados en lugares peligrosos se dividen en niveles: Para alcanzar el nivel más alto posible de seguridad, es necesario cumplir con resoluciones, directivas y normas tanto nacionales como internacionales. Le ofrecemos una descripción general de las normativas y recomendaciones más importantes, como por ejemplo, la Directiva ATEX.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Al igual que los dispositivos, los gases, vapores y polvo se dividen en varios grupos atendiendo a sus propiedades. Esta división permite seleccionar más fácilmente los dispositivos correctos para los distintos gases, vapores y polvos.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Medidas de protección Ex

¿Quién necesita protección contra explosiones? ¿A quién se aplica la protección contra explosiones? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Y qué es la protección contra explosiones constructiva? WAGO ha reunido las respuestas a las preguntas más importantes.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Tipos de protección

En áreas con riesgo de explosión solo está permitido el uso de equipos protegidos contra explosiones. Las categorías de protección frente a deflagración son medios constructivos y eléctricos que se instalan en el equipo y se engloban en el marco de los medios secundarios de protección contra explosiones.

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Fuentes de ignición

Cuando no es posible prevenir la formación de una atmósfera explosiva en el lugar de trabajo, se lleva a cabo la protección contra explosiones secundarias. Las medidas secundarias incluyen la prevención de cualquier fuente de ignición en el área Ex.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

¿Qué es una explosión?

Ex|plo|si|ón; -s <lat.> (explosio) significa «liberación bajo presión». ¿Qué ocurre durante una explosión, qué factores son importantes, y de qué medidas de protección disponemos? Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la protección contra explosiones.

Productos WAGO de protección contra explosiones

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Preparado para áreas Ex

¿Automatización en condiciones ambientales adversas? Los productos y soluciones WAGO está especialmente diseñados para ello.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Protección inclusiva contra explosiones

Aprobado para áreas Ex: los productos WAGO forman conexiones seguras incluso en las condiciones más extremas

WAGO en el trabajo

Aplicaciones con protección contra explosiones

Como socio y líder en innovación, WAGO hace realidad muchos proyectos interesantes. Consulte aquí nuestras creativas y eficaces soluciones en el ámbito de la tecnología de procesos.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Llenado seguro de sustancias explosivas

Feige FILLING GmbH es un fabricante líder en máquinas de llenado de productos de flujo libre. La tecnología WAGO le ayuda a diseñar soluciones contra explosiones de la categoría 1 de ATEX.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

Construcción de túnel moderno

Contaminación, vibraciones, calor: Demostene + Partner AG buscaba un controlador para su sistema de carga mixto y eligió una solución WAGO que puede con todo.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg

Seguridad en el subsuelo

En la extracción de carbón bituminoso, solo está permitido el uso de equipos que no presenten peligro de deflagración. Por ese motivo, HAZEMAG & EPR confía en los controladores WAGO.

Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Servicios adicionales