Teamplay intelligent pour bâtiments intelligents.

Collaboration réussie dans la technologie du bâtiment.

Découvrez nos moments de réussite :

Projets dans la technique de bâtiment

Vive les partenariats solides !

Réaliser davantage ensemble et concrétiser les projets. En tant que partenaire, nous réalisons des bâtiments intelligents et bien plus encore. Tout commence par une question : comment pouvons-nous aider ? Discutons - le début de toute collaboration intelligente.

Plus de confort grâce à la technologie intelligente (Japon)

Un bureau qui soit efficace tout en créant une atmosphère de bien-être ? C'est exactement ce que notre client japonais Ellerose a réalisé avec WAGO et Daikin. Nos contrôleurs WAGO garantissent des conditions de température et d'éclairage parfaites en commandant intelligemment la ventilation, l'éclairage et la climatisation et en les coordonnant de manière optimale. Le résultat ? Un environnement de travail durable et agréable, dans lequel les collaborateurs se sentent parfaitement à l'aise.

La tradition rencontre la modernité (Tchéquie)

L'objectif de la société tchèque FLOW EAST était d'apporter l'architecture du XXI^e siècle au centre historique de Prague. Après dix années de planification et avec WAGO comme partenaire pour la technique du bâtiment, un bâtiment remarquable sur le plan architectural se dresse maintenant au cœur de la capitale tchèque. Il a même été certifié « Outstanding » par BREEAM.

Énergie issue de la glace (Allemagne)

Un bâtiment qui fonctionne entièrement sans combustibles fossiles et génère également de l'énergie ? Ce n'est pas une vision du futur ! La société allemande leitec® en a fait une réalité et puise son énergie dans un réservoir de glace. L'entreprise s'appuie sur la technologie WAGO pour contrôler l'ensemble de la technique énergétique et de construction de la maison high-tech.

Découvrir les secrets de l'univers (Allemagne)

Des installations de haute technologie comme le radiotélescope Effelsberg nous permettent de comprendre l'immensité de l'espace avec tous ses différents corps célestes. Pour contrôler le gigantesque télescope, celui-ci est équipé de plus de 100 moteurs et de la technologie WAGO, ce qui en fait l'un des plus modernes du genre.

Musique pour l'éternité (Tchéquie)

Aucun autre instrument ne sonne aussi profondément que l'orgue. Il est d'autant plus important que les composants individuels fonctionnent de manière fiable et aient une longue durée de vie. Robert Ponča entretient régulièrement des instruments traditionnels tels que l'orgue du Rudolfinum de Prague et compte sur le système d'E/S fiable de WAGO.

Le succès commence par la compréhension mutuelle – Avec une bonne conversation, nous en apprendrons plus sur vous et sur les idées que vous souhaitez mettre en œuvre.


Comment pouvons-nous vous aider ? La solution technique appropriée existe-t-elle déjà – ou peut-on en trouver ou en inventer une ? Quels défis pouvons-nous relever avec notre savoir-faire ?

Parlons-en – en toute transparence – et bien sûr sans engagement !

Autres demandes: