[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Solutions industrielles", "item": "https://www.wago.com/fr/industries" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Technique du bâtiment", "item": "https://www.wago.com/fr/technique-du-bâtiment" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Électriciens", "item": "https://www.wago.com/fr/technique-du-bâtiment/électricien" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "1.1.Building_WIPO", "item": "https://www.wago.com/fr/technique-du-bâtiment/électricien/referenz-steckverbinder-deckenbeleuchtung" } ] } [{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment","name":"Technique du bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/électricien","name":"Électriciens","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/électricien/referenz-steckverbinder-deckenbeleuchtung","name":"1.1.Building_WIPO","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Référence 8 avril 2025

Une technologie de pointe fait scintiller les plafonds

Avec WINSTA® MIDI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a choisi une solution simple et conviviale pour mettre en œuvre l'éclairage du plafond dans la nouvelle salle de conférence.

Le nouveau bâtiment de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) abrite l’une des plus grandes salles de conférence de Genève. Monté de manière fixe, le plafond creux ressemble à un ciel étoilé, d'où brillent environ 1200 luminaires. Mais comment réussit-on à raccorder confortablement les luminaires et à les entretenir simplement ? WAGO Contact SA a relevé ce défi technique. Avec l'utilisation du système de connecteurs WINSTA®, tous les objectifs ont été atteints : facilité d'utilisation, gain de temps et rentabilité.

La salle de conférence de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), inaugurée en septembre 2014, est non seulement flambant neuve, mais impressionne également par son architecture unique. Le bâtiment, composé de quatre blocs modernes interconnectés, a été conçu par le cabinet d'architectes allemand Behnisch de Stuttgart. Sur une surface de 1600 m2, le bâtiment, avec ses rangées de sièges en terrasse, peut accueillir près de 900 visiteurs. La forme et la réalisation confèrent à la construction une haute valeur représentative. Les architectes avaient devant eux une sculpture flottante. Le plus grand des quatre éléments imbriqués qui donnent au bâtiment une géométrie spectaculaire semble flotter au-dessus du sol grâce à son énorme saillie en bois de 35 mètres de long.

En tant que bâtiment innovant et révolutionnaire, la salle de conférence de l’OMPI répond dans une large mesure à toutes les exigences qui lui sont imposées en termes de durabilité et de convivialité. Afin de prendre en compte la durabilité, les architectes ont utilisé des bois régionaux, des sources de lumière naturelle, une ventilation hybride (naturelle et mécanique) et un système de refroidissement utilisant l'eau du lac Léman.

Salle de conférence de l'OMPI

  • Temps d'installation court, maintenance conviviale
  • Remplacement simple et pratique

Temps d'installation court, maintenance conviviale

La finesse de la salle de conférence moderne est un plafond parsemé de petites lumières, rappelant un ciel étoilé. Les quelque 1200 spots LED sont encastrés dans une voûte en bois. « L'installation doit être facile à entretenir sans perturber le fonctionnement général », déclare Philippe Coutantic, chef de projet chez Félix Badel & Cie SA à Genève. L'entreprise d'installation électrique, avec ses 150 employés, couvre tous les domaines de spécialisation de sa division et est responsable de l'équipement électrique de la salle de conférence de l'OMPI. Pour l'éclairage du plafond, l'entreprise a opté pour une solution de WAGO. Le système de connecteurs WINSTA® MIDI s'est avéré être la solution adaptée. Cela a permis non seulement de respecter les délais très serrés pour l'installation (l'installation a eu lieu en un mois), mais aussi de garantir la convivialité lors de la maintenance - le tout à un excellent rapport qualité/prix.

« C'était la solution technique idéale », résume Philippe Coutantic. Le cahier des charges contenait de nombreuses restrictions et une puissance électrique élevée est nécessaire pour le fonctionnement des 1200 spots (chacun de 35 watts). « Si nous avions opté pour un câblage conventionnel, l'installation aurait été très difficile à réaliser et aurait été confrontée à des problèmes techniques », souligne le chef de projet. En outre, comme la main-d'œuvre est chère et le calendrier pressant, il a été nécessaire de limiter au minimum la durée. Grâce à sa flexibilité et à la possibilité d'une installation rapide, la solution WAGO a rempli toutes ces exigences. « Avec WINSTA®, les installateurs ont pu effectuer un précâblage des plafonds creux. Au fur et à mesure que les travaux de menuiserie progressaient, les luminaires DALI étaient raccordés progressivement via des distributeurs en h WINSTA® », résume Didier Rominger, Area Sales Manager Building chez WAGO Contact SA, en parlant des avantages de la solution.

building_referenz_wipo_1200-spots_2000x1500.jpg

Remplacement simple et pratique

L'installation peut être entretenue sans effort car l'ensemble du système, luminaire et connexion inclus, peut être facilement retiré de l'ouverture de montage. Pour remplacer un luminaire, il suffit de « déclipser » un élément du plafond creux, de retirer le connecteur, de remplacer le luminaire défectueux et de remettre le tout en place. À l'aide d'une décharge mécanique, le système se verrouille et s'enclenche de manière audible.

Les avantages du système de connecteurs WINSTA® ont convaincu l'entreprise suisse d'installation électrique également dans l'installation de luminaires. Les bureaux des près de 900 auditeurs de la salle de conférence de l'OMPI sont également raccordés de la même manière. « Avec le système WINSTA®, le précâblage des bureaux était possible. Avec un distributeur en T, l'installation a ensuite été réalisée dans les plus brefs délais », confirme Didier Rominger.

Pourquoi utiliser les produits WAGO :

  • WINSTA® MIDI facilite la connexion et la maintenance des luminaires.

  • Le précâblage du plafond avec WINSTA® réduit le temps d'installation.

  • Le remplacement de luminaires défectueux est pratique et sûr.