[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/techniques-éclairage","name":"Éclairage","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/techniques-éclairage/references-technique-eclairage","name":"Références dans la technique d'éclairage","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/techniques-éclairage/references-technique-eclairage/bornes-lumineuses-rzb","name":"Lampadaire de RZB","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Référence 19 février 2024

Plus qu'un simple éclairage : bornes lumineuses RZB avec technologie de recharge intégrée pour véhicules électriques

Technologie d'éclairage et de charge : vont-elles de pair ? L'équipe RZB a fait face à cette question et y a répondu par un « oui » retentissant. Ils ont développé une borne lumineuse intelligente avec technologie de charge intégrée pour les véhicules électriques qui sera lancée dans les prochains mois. La technique de raccordement et les compteurs MID de WAGO sont également inclus.

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH produit depuis plus de 80 ans des luminaires efficaces avec la plus haute qualité de lumière. Durant cette période, ils ont appris à se réinventer constamment et à être ouverts aux nouvelles idées. Ils l'ont encore prouvé avec la borne d'éclairage « Lupalo ». L'éclairage extérieur combine la lumière et la mobilité, car la technologie de charge pour voitures électriques est installée dans l'éclairage.

Le propriétaire de l'entreprise, le Dr. Alexander Zimmermann, a fourni l'idée fondamentale. Alors que la transformation du site de l'usine de Bamberg était imminente, il eut l'idée d'installer une station de charge cachée dans un luminaire. L'équipe autour de Sebastian Zajonz et Andreas Beck a été confrontée à la tâche d'intégrer la technologie de charge dans un luminaire. Au début, il ne s'agissait que d'un usage interne chez RZB. Cependant, cela a si bien fonctionné que l'entreprise a décidé de mettre ce luminaire sur le marché. Cela a donné naissance à la marque RZB Energy.

Arrêt plus court : la borne lumineuse cache une technologie de charge intelligente pour les véhicules électriques - y compris la technologie de WAGO.

Moins de connexions de câbles grâce à une solution combinée

Mais pourquoi est-il judicieux d'intégrer l'infrastructure de recharge dans les luminaires d'extérieur ? « L'un des avantages est qu'il a l'air plus propre. La double charge de l'éclairage de la borne de recharge et du parking est éliminée. Cela signifie que l'opérateur n'a qu'à construire une seule fondation et qu'il faut établir moins de connexions par câble qu'avec une solution divisée, ce qui permet d'économiser du temps et des coûts d'installation. L'effort est réduit », explique Sebastian Zajonz, responsable développement et construction chez RZB.

Les bornes lumineuses peuvent être installées sur les parkings publics des communes, devant les centres commerciaux et les hôpitaux, sur les parkings des entreprises et, bien sûr, sur les terrains des propriétaires privés. « Je pense que notre luminaire peut faire la différence dans l'extension de l'infrastructure de recharge car, par exemple, les installations sont plus faciles. Beaucoup sont confrontés au défi de savoir où placer et fixer le boîtier mural afin qu'il soit facilement accessible mais aussi protégé contre le vandalisme », explique Zajonz, décrivant l'avantage d'un luminaire extérieure avec technologie de charge intégrée.

Une image claire : avec la combinaison de lumière et de charge, le parking semble plus propre et il faut moins de connexions de câbles.

Câbler le compteur MID sans outil à l'aide d'un levier

WAGO a soutenu le projet. Ainsi, le luminaire de charge peut être commandé avec les compteurs d'énergie de WAGO (référence 879-3000). Le compteur d'énergie conforme à la norme MID mesure l'électricité sortante avec une précision au kilowattheure. « Le levier a parlé pour le compteur MID de WAGO. Cela signifie que les conducteurs peuvent être facilement connectés sans contacts à vis ni outils », explique Zajonz pour expliquer sa décision. Avec la technologie de connexion Push-in avec leviers, les conducteurs doivent simplement être enfichés dans le compteur d'énergie - cela permet de gagner du temps et ne nécessite aucun outil.

Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe. Cela économise de la place. Outre les valeurs d'énergie active et réactive, les compteurs d'énergie enregistrent également la fréquence du réseau ainsi que le courant, la tension et la puissance pour toutes les phases. Le grand écran éclairé sur lequel l'utilisateur peut lire toutes les informations importantes constitue également un avantage, à condition qu'il soit installé de manière visible. Grâce aux interfaces M-Bus et Modbus® ainsi qu'à deux sorties impulsions S0, le compteur d'énergie est un véritable professionnel de la communication. Ceci est pratique, par exemple, lors de l'installation et de la configuration du compteur MID. « Cela simplifie considérablement le processus », explique Sebastian Zajonz.

Connexion fiable avec les bornes WAGO

En plus du compteur d'énergie, RZB a opté pour les bornes de raccordement, les bornes sur rail, les bornes pour circuits imprimés et les bornes CMS de WAGO. Pour le câblage des conducteurs venant de la plaque de base, RZB utilise les bornes sur rail TOPJOB® S avec poussoirs pour une section de conducteur de 16 mm². TOPJOB® S se charge d'autres tâches de câblage dans la version 6 mm². Les bornes de raccordement avec leviers de la série 221 ainsi que les bornes pour circuits imprimés de la série 250 assurent la connexion de la technique d'éclairage sur les pilotes LED. Sur le module LED dans la zone supérieure du luminaire, sont montées des bornes pour circuits imprimés CMS à 1 et 2 pôles de la série 2060. « De nombreux électriciens connaissent les produits WAGO et connaissent le système. C'était une des raisons de la décision. De plus, les produits sont de bonne qualité et flexibles », explique le développeur RZB.

Une durabilité intégrée

« Tous les composants de notre produit sont interchangeables. Cela rend l'entretien particulièrement facile. Grâce au montage sur rail DIN, tout peut être changé sans aucun problème. Notre lampe est donc durable et non un produit jetable », explique Zajonz. Le compteur d'énergie WAGO ainsi que la technologie de connexion installée rendent aussi possible le remplacement simple des composants. Avec l'actionnement du poussoir et du levier, les conducteurs peuvent être introduits facilement et en toute sécurité et être déconnectés en cas d'entretien.

Le projet « Éclairage et technologie de charge » montre ce qui se passe quand on pense « Out Of The (Wall) Box » - une solution hybride qui soutient la transition vers la mobilité électrique - avec le soutien de WAGO.

Autres demandes: