全ての層で近代化
グリッド運用者は最初の段階で WAGO 技術を利用して、自分たちのインフラを近代化する必要がある場所を正確に識別することができます。その後 WAGO コントローラを使用し、プロセスを自動化して負荷管理をすることができるようになります。このようにして、グリッド容量は効率よく利用することが可能で、新規の回線の必要度を減らすことができます。
グリッド運用者は最初の段階で WAGO 技術を利用して、自分たちのインフラを近代化する必要がある場所を正確に識別することができます。その後 WAGO コントローラを使用し、プロセスを自動化して負荷管理をすることができるようになります。このようにして、グリッド容量は効率よく利用することが可能で、新規の回線の必要度を減らすことができます。
インテリジェント配電変電所 (iONS) は、従来のローカル発電所と同じように中電圧グリッドと低電圧グリッドを接続します。しかし旧式の変電所とは異なり、この新しい変電所は測定データを記録し、そのデータを遠隔地から読み取ることもできます。WAGO は総合的なオートメーション技術により iONS に対応することができます:PFC200 コントローラを中電圧側に置き、e!DISPLAY を低電圧側に置けば、iONS 自身で直接測定と制御データを可視化できます。また完全な接続技術も利用できます。 WAGO のソリューションの特長:
Ingenieurbüro Pfeffer のインテリジェント配電変電所
配電グリッド内の配電盤は、確実な電力供給のための中心的なコンポーネントです。これを確かなものにするために、WAGO コントローラでそのステーションを自動化するのはすばらしいソリューションとなります。故障は短絡回路と地絡方向表示器を接続し、情報を送信することにより素早く特定できます。一方で自動化システムは、遠隔で制御することができます。このときパワーグリッドの部品はただちに修復され、損害範囲は最小に抑えることができます。WAGO のソリューションの特長:
出荷前の Driescher 配電盤
変電所は、再生可能エネルギーの発電と配電間のインタフェースとなります。太陽光または水力発電所で接続された発電機は、故障が起きた場合はもうパワーグリッドに電力を供給することができません。故障の程度や停止期間によって、相当な利益の損失や技術的システムへの他のダメージが発生するかもしれません。短期間に故障を避け、そして障害を除去するために、機能停止したときは遠隔で監視および制御する変電所が最も重要になります。WAGO コントローラはこれらの課題を安全、かつ確実に処理することができます。WAGO のソリューションの特長:
変電
安全なガス供給は安全な電力供給と同じように重要です。安全なガス供給を確保するために、ガス圧力制御システムとカプリングステーションの監視および制御は絶対に必要なものです。さらにガスネットワークは、統合エネルギーにとってますます重要になってきています。ガスネットワーク内の貯蔵量が大きいことにより、多量のエネルギーを蓄えることができます。したがってフィードインステーションの自動化も必要になります。WAGO のソリューションの特長:
DREWAG ガス圧力制御ステーション
熱電併給システム (CHP) は、関連した建造物とリモートおよびローカルの暖房ネットワークの拡張と共に、エネルギー変換の重要なコンポーネントとなります。これは実装中は、熱カプリング / 転送ステーションを安全に自動化する必要があることを意味します。もちろん顧客は寒い季節には確実な供給を必要としており、そのときの故障は致命的です!WAGO のソリューションの特長:
Flensburg 市営熱転送ステーション
エネルギーシステムがデジタル化されたとき、全てが可能になるような戦略や製品が要求されます。WAGO はデジタルエネルギー転換に関し、経験とソリューションを持っています。
再生可能エネルギーをインテリジェントにネットワーク化して制御することは、グリッド運営者にとって主要な課題となります。WAGO はその専門的技術、製品、およびソリューションにより、お客様を手助けすることができます。
パワーエンジニアリング スマートグリッド:エネルギーシステムがデジタル化されたとき、全てが可能になる戦略や製品が要求されます。WAGO はエネルギー市場に関し、経験とソリューションを持っています。