MM-483385_GWA_KV_MOSxCC_K_2000x666

Moments of Success

고객의 성공이 바로 우리를 움직이게하는 힘입니다.

전세계 어디서나 모두 다 함께!

우리의 고객들은 매일 각자의 산업 현장에서 여러 도전 과제에 맞서 싸웁니다. 그들은 한계를 시험하고 새로운 아이디어를 추구하며 혁신을 만들어 냅니다. WAGO는 자부심을 갖고 모든 단계에서 고객을 지원하고 있습니다. 고객의 성공과 성장이 바로 우리의 원동력입니다!

WAGO와 함께 하는 성공의 순간

WAGO는 다양한 산업에 종사하며 크고 넓게 생각하는 전세계의 고객들이

성공의 순간을 경험할 수 있도록 돕습니다.

NatureStore (ACI) – 스마트 폐기물 수거 시스템

ACI (Nature Store) 는 한국에서 스마트 쓰레기 폐기물 처리 솔루션 및 시스템을 생산합니다. 청정지역 제주도를 포함하여 해양 쓰레기를 문제를 해결하기 위한 시스템을 설치하고 관리하며 지구를 지키는 일을 확장하고 있습니다. 특히 ACI는 WAGO의 제품만을 적용한 것이 아닌 WAGO의 기술 지원으로 함께 솔루션을 찾아가는 파트너쉽을 형성했습니다. 사람, 자연환경, 산업분야가 함께 조화를 이룰 수 있는 지속가능한 성장의 중추적인 역할을 하는 것이 ACI의 비전입니다.

Passion and Quality – 친환경 태양광 및 풍력 발전 프로젝트

Passion and Quality는 폴란드에 본사를 둔 태양광과 풍력 발전 프로젝트를 운영합니다. P&Q가 건설한 발전소가 수만 명의 수급자에게 깨끗한 전기를 공급하기 때문에 에너지 전환에 실질적으로 기여하는 투자입니다. WAGO의 솔루션과 기술 서포트는 이러한 프로젝트의 원활한 수행에 도움이되었습니다. 우리는 미래에 세상이 어떻게 보여질지에 대해서 함께 영향력을 미칠 수 있습니다.

비아위스토크(Białystok), 폴란드

“Washing with passion”이러한 철학은 Eurowash를 이끌었고, 그로 인해 Eurowash는 업계 판도를 바꾸는 수많은 발전을 이루게 되었습니다. 오늘날 이 세차 시스템 제조업체는 여러 고급 프로젝트를 진행합니다. 예를 들어: Eurowash의 물 재활용 시스템은 세차를 보다 생태적으로 만들기 위해 담수 소비를 줄여줍니다. WAGO는 시작부터 최신 세차 혁신 프로젝트까지 Eurowash의 기술 파트너로서 자랑스럽게 기술력을 지원해 왔습니다.

무르텐(Murten), 스위스

우리의 후손들을 위한 지속 가능한 세상을 남기며: 스위스 정밀 조명 사 (Swiss Precision Lighting)는 거주자들과 동물들에게 미치는 빛 공해 영향을 최소화하면서 스포츠 분야의 조명을 극대화하는 에너지 효율적인 솔루션을 개발하였습니다. 이를 위해 이 스위스 기업은 필요한 곳에만 빛을 비추는 모듈식 LED 조명 시스템을 사용합니다. 이를 위해 WAGO의 개별 조명 모듈의 표적 제어를 위한 조명 관리 솔루션은 팀의 신뢰할 수 있는 파트너 입니다.

와인 스트리트 뉴스타운트(Neustadt an der Weinstrasse), 독일

위험요소가 발현되기 전에 열 이상을 감지하는 것은 TTS Automation의 전문 기술이며, 지속적인 전염병 퇴치에 기여하는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이들의 프로메테우스 인체 잠금 장치는 체온 변화를 안정적이고 빠르게 감지해 병원 등 민감한 인프라에 최적의 감시자 역할을 합니다. WAGO의 제어 기술과 같이 원자로 표면의 온도 이상을 감지하는 데 사용되는 이 지능형 시스템에 대해 테스트를 거친 후 제품 수명이 긴 WAGO 제품을 신뢰하고 있습니다.

숨겨진 지하의 순간

첫눈에 보이는 것보다 더 많은 것: 파브리츠나 역(Łódź Fabryczna) 은 유럽에서 가장 현대적인 지하철역 중 하나입니다. 이러한 #성공의 순간(Moments of Success) 에는 전문가 지식 외에도 열정이 필요했습니다.

라인펠덴(Rheinfelden), 스위스

새우를 지속 가능한 방식으로 양식하는 동시에 그들의 토종과 비슷한 서식지를 제공하는 것이 가능할까요? 스위스쉬림프 사(SwissShrimp AG) 는 이러한 도전에 직면했고, 현재 스위스에서 바하칼리포르니아와 유사한 번식 조건을 재현하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 WAGO의 정밀 조명 컨트롤러가 적용된 정교한 조명 솔루션은 지속 가능한 최적의 부화를 보장합니다.

Rugendorf, 독일

태양 에너지와 함께 세상을 구하는 것 – 이것이 MÜNCH ENERGIE와 그들의 태양광 시스템의 신조입니다. 한때 소규모 연금 계획으로 시작된 것이 적시에 적절한 아이디어가 되었기 때문에 독일에서 가장 큰 분산형 에너지 공급 업체 중 하나로 성장했습니다. MÜNCH ENERGIE는 WAGO 기술을 사용하여 개방형 인터페이스의 이점을 누리면서 전체 태양광 시스템의 관리를 안정적으로 제어합니다.

텍사스 주 휴스턴 (미국)

인간의 생명을 보호하기 위해 심층 드릴링 산업의 안전성 향상은“National Oilwell Varco”의 주요 동기입니다. 석유 및 가스 시추 작업을 위한 기계 제조업체이자 개발자인 NOV는 자동화 및 원격 제어 장비를 사용하고 워크 스테이션을보다 인체 공학적으로 만들어 사고를 예방하고자합니다. NOV는 WAGO의 기술을 사용하여 특히 강력하고 100 % 신뢰할 수있는 구성 요소를 제공합니다.

하일리겐슈타트, 독일

화석 연료를 전혀 사용하지 않고 심지어 에너지를 생산하는 빌딩을 상상해 보셨습니까? SF 소설이 아닙니다. leitec®은 이를 현실로 구현하여 얼음 저장 시스템으로부터 에너지를 만들어 내고 있습니다. 회사는 WAGO 테크놀로지를 활용하여 하이테크 빌딩의 모든 에너지와 빌딩 테크놀로지를 제어합니다.

괴테버그, 스웨덴

괴테버그에 있는 CATC는 테크놀로지의 성공적인 활용에 자부심을 갖고 해운 회사들이 바닷길에서 제품을 보다 효율적으로 운송할 수 있도록 지원하고 있습니다. WAGO의 기술과 솔루션은 회사로 하여금 선박 내에서 에너지 소비를 영구적으로 최적화할 수 있게 합니다. 이것은 고객의 선박의 효율적인 운용은 물론 물론 환경에도 중요합니다.

에펠스베르스, 독일

보다 넓은 우주와 그 안의 천체를 이해하는 것은 인류를 크게 매료시킨 오랜 꿈 중 하나였습니다. 에펠스베르크 무선 망원경이 이제 그 어느 때보다 더 긴밀하게 우주의 비밀을 이해할 수 있도록 해 줍니다. 100개가 넘는 모터가 장착되어 있으며 WAGO의 테크놀로지로 제어되는 이 거대 망원경은 비슷한 제품군 중 가장 첨단 기술을 활용하는 제품입니다.

퀘벡, 캐나다

Lumenpulse의 캐나다 LED 전문가들에게 조명은 대단히 흥미로운 주제입니다. 미래의 조명 시스템은 신속한 활용이 가능하면서도 제어가 쉬워야 합니다. 바로 이 점에서 WAGO의 역량이 빛을 발합니다. 안정적인 작동과 사용가능성을 보장하는 WAGO의 솔루션과 함께라면 미래에도 변함없이 반짝이는 순간들이 가득할 것입니다.

프라하, 체코

오르간만큼 시간을 초월하는 영원함을 느끼게 해 주는 악기도 없습니다. 오르간 개별 부품의 안정적 작동과 긴 수명 기간은 그래서 더욱 중요합니다. 로버트 폰챠는 미래에도 귀중한 유산이 전해질 수 있도록 프라하의 루돌피넘에 있는 것과 같은 오르간에 정기적으로 유지보수 작업을 합니다. 오래된 악기를 개조해야 할 때면 안정적인 WAGO의 I/O 시스템의 도움을 받아 전통을 이어갑니다.

선전, 중국

조명은 사람과 사회를 이어줍니다. Tridonic은 네트워크 조명 분야에서 가장 혁신적인 기업 중 하나입니다. 이 오스트리아 기업은 선전에 위치한 중국 기술 센터에서 "커넥티드 조명 시스템"의 미래에 대해 연구하고 있습니다. 그들의 연구에는 WAGO 컨트롤 테크놀로지가 빠질 수 없습니다. 전세계를 환하게 밝히려면 신뢰할 수 있는 파트너가 필요하기 마련이니까요.

파파를레사스, 그리스

세상을 좀 더 깨끗한 곳으로 만드는 데 기여하는 느낌은 굉장한 동기부여가 됩니다. 이러한 동기부여가 WAGO 테크놀로지의 지원과 만나면, 전체 풍력발전소를 제어하는 대단히 복잡한 작업도 신나는 도전으로 거듭난다고 파파를레사스의 엔지니어들은 말합니다. 파파를레사스는 그리스에 친환경 에너지를 공급할 목적으로 지어진 많은 풍력 발전소 중 한 곳입니다.

빈테브로, 노르웨이

언제나 대형 프로젝트일 필요는 없습니다. 노르웨이에 사는 토마스 샌드버그는 완전히 자동화된 양조장을 갖고 싶다는 자신의 꿈을 현실로 이뤄냈습니다. 확장형 #WAGO 시스템은 그에게 필요한 옵션을 모두 제공해 준 것은 물론 아이디어를 더 깊게 실행할 수 있도록 영감을 불어넣어 주었습니다.

WAGO 연락 담당자

Mer informasjon: