Referentie

Veeraansluittechniek voor schakelsystemen – veilig, snel en ruimtebesparend.

  • 25-1-2022
  • Schakelsystemen zijn zowel in de machine- en installatiebouw als in de technische voorzieningen van gebouwen centrale componenten die belangrijk zijn voor een feilloos bedrijf. Beide sectoren hebben één ding gemeen: op een kleine oppervlakte moeten zoveel mogelijk componenten worden geplaatst. Voor fabrikanten van schakelsystemen is dat vaak een belangrijke reden om gebruik te maken van de compacte TOPJOB S-rijgklemmen van WAGO.
    Middelgrote bedrijven hebben grote invloed op de bouw van schakelsystemen in Duitsland. Momenteel heeft saveen GmbH in het Zuid-Duitse Weisendorf 23 mensen in dienst. Het jonge bedrijf is de afgelopen jaren snel gegroeid, legt directeur Sebastian Wellein uit: "Vijf jaar geleden zijn we met zes medewerkers begonnen – nu zijn we bezig met de planning van een nieuw bedrijfspand, omdat het huidige pand uit zijn voegen barst." Huis- en gebouwautomatisering maken een groot deel uit van de orders van het bedrijf. Het bedrijf produceert echter ook schakelsystemen voor de speciale machinebouw, bijvoorbeeld voor toeleveranciers in de automobielindustrie. In totaal produceert saveen ruim 400 schakelkasten per jaar.

    schaltanlage_sicher-schnell-platzsparend_2_2000x1500px.jpg

    In addition to TOPJOB S, saveen relies on other WAGO products, for example 285 Series High-Current Rail-Mount Terminal Blocks.

    Ruimte besparen in de schakelkast

    In de schakelkasten moet een groot aantal componenten worden ondergebracht. En ruimte in de schakelkast is, net als bij tal van andere toepassing, schaars. Met name in de huis- en gebouwautomatisering zijn veel uitgangen nodig, die vanaf het schakelsysteem moeten worden bedraad. Meer dan 100 uitgangen per schakelsysteem zijn geen zeldzaamheid. Op deze uitgangen worden de meest uiteenlopende componenten aangesloten – van verlichting en de aandrijving van een jaloezie tot een brandwerende klep. saveen GmbH maakt bij de bedrading van de componenten gebruik van de rijgklemmen van de TOPJOB S-serie van WAGO. "Als de klant ons niet voorschrijft welk merk we moeten gebruiken en we vrije keus hebben, kiezen we standaard voor de componenten van WAGO", benadrukt Wellein. De rijgklemmen zijn verkrijgbaar voor geleiderdoorsneden van 0,14 mm2 tot 25 mm2. Zeer grote geleiderdoorsneden worden bijvoorbeeld gebruikt bij de voeding, terwijl signaalkabels vaak slechts een hele kleine geleiderdoorsnede hebben. Als nog grotere geleiderdoorsneden worden gebruikt, wordt gebruik gemaakt van de hogestroom rijgklemmen van de serie 285. Hiermee kunnen zelfs geleiders met een doorsnede van tot wel 185 mm2 worden aangesloten.

    TOPJOB S-rijgklemmen zijn bijzonder smal, waardoor veel aansluitingen op een DIN-rail ondergebracht kunnen worden. Een doorgangsklem met een nominale doorsnede van 1,5 mm2 is bijvoorbeeld slechts 4,2 mm breed. Hierbij kunnen de rijgklemmen met geleiders met één niveau boven de nominale doorsnede bedraad en met de nominale stroom van deze geleider belast worden – in dit geval dus met geleiders met een doorsnede van 2,5 mm2. In de huis- en gebouwautomatisering moeten bovendien steeds meer disciplines vanaf het schakelsysteem worden aangestuurd. "Hierbij plant helaas niemand extra ruimte voor de schakelkasten in", aldus Wellein. "Daarom moeten we de beschikbare ruimte optimaal benutten." In dergelijke gevallen maakt saveen gebruik van de 2- en 3-etageklemmen van Wago, waarmee twee c.q. drie keer zo veel klemposities op dezelfde inbouwbreedte aangesloten kunnen worden.

    Als de klant ons niet voorschrijft welk merk we moeten gebruiken en we vrije keus hebben, kiezen we standaard voor de componenten van WAGO.



    Sebastian Wellein, Operations Manager at saveen GmbH
    schaltanlage_sicher-schnell-platzsparend_1_2000x1500px.jpg

    Easy wiring saves time during assembly and helps prevent errors during production.

    Veilig en snel bedraden

    Een van de grootste voordelen van de rijgklemmen is volgens de directeur van het bedrijf echter de veeraansluittechniek: "De schroefaansluittechniek hebben we letterlijk uit onze schakelkasten verbannen", aldus Wellein. De eenvoudige veeraansluittechniek van de TOPJOB S-rijgklemmen biedt bij de montage tal van voordelen. De bedrading vergt slechts weinig handelingen. Afhankelijk van het geleidertype kan de geleider met de zogenoemde push-in techniek ook direct aangesloten worden. Bij saveen worden alle geleiders met een doorsnede tot 16 mm2 van adereindhulzen voorzien en kunnen zodoende met deze push-in techniek worden bedraad. "Voor het dagelijkse werk is de veeraansluittechniek een perfecte oplossing", vertelt Wellein: "We hebben daardoor niet alleen minder tijd voor het bedraden nodig, maar kunnen ook fouten bij de productie voorkomen." De klemmen van WAGO bieden nog een ander voordeel: ze zijn onderhoudsvrij. "Daarom", vult Wellein aan, "is deze aansluittechniek voor veel klanten een absolute must."

    Efficiëntie bij engineering en productie

    Hoogwaardige componenten zijn echter niet de enige factor die een bijdrage levert aan de kwaliteit van de schakelsystemen. Ook de processen, van elektrische planning tot bedrading, moeten optimaal op elkaar afgestemd zijn. "Dankzij onze interne processen en de moderne uitrusting, zowel in de planning als in de productie, doen we zeker niet onder voor grotere bedrijven in de schakelkastbouw", is Wellein overtuigd. De schakelsystemen voor de huis- en gebouwautomatisering plant saveen grotendeels zelf. De vier planners maken hiervoor gebruik van de CAE-tool Eplan Electric P8. Na de planning van de elektrische installatie wordt nog een 3D-planning in Pro Panel uitgevoerd. "Bijzonder belangrijk voor een efficiëntere engineering is dat bij alle gebruikte componenten CAE- en CAD-gegevens beschikbaar zijn", licht Wellein toe. WAGO stelt deze gegevens voor alle rijgklemmen van het TOPJOB S-assortiment beschikbaar. Via een online platform kunnen deze gegevens eenvoudig gedownload worden. "Dat werkt echt fantastisch. Met een muisklik worden de 3D-gegevens geladen en de rijgklem kan in de planning gewoon op de DIN-rail geplaatst worden", licht Wellein het proces toe.

    De gegevens van de planning van de elektrische installatie worden in de productie op verschillende posities gebruikt. Eerst worden de 3D-gegevens van de schakelkast uit de 3D-planning geëxporteerd om een automatisch CNC-freescentrum aan te sturen. "Hier bewerken we alle platte onderdelen, bijvoorbeeld de deuren van de schakelkasten of de montageplaten, volautomatisch", vertelt Wellein. De machine voorziet de onderdelen van boringen, schroefdraden en uitsparingen. In tegenstelling tot de handmatige bewerking gaat het hierdoor niet alleen veel sneller, maar is ook de kwaliteit op een gelijkblijvend hoog niveau. Nadat de DIN-rails op de montageplaten zijn vastgeschroefd, worden deze uitgerust met de TOPJOB S-rijgklemmen en andere componenten.

    Probleemloze support

    Met name als zeer veel rijgklemmen zijn gemonteerd, voorkomt een overzichtelijke markering van alle klemposities fouten bij de bedrading. De elektrische planning stelt de benodigde gegevens voor de markering direct ter beschikking: vanuit de CAE-tool kan de aangesloten Smart Printer van WAGO rechtstreeks aangestuurd worden, die de markeringsstroken voor de rijgklemmen bedrukt. "De markering van de klemmen en de aansluiting op EPLAN-systeem functioneren uitstekend", benadrukt Wellein en is blij met de hoge efficiëntie bij deze stap.

    De rijgklemmen, die saveen in vrijwel ieder project toepast, heeft de schakelkastbouwer altijd op voorraad. Gemiddeld zijn er genoeg klemmen voor de productie van één tot twee maanden bij normale productiecapaciteit op voorraad. De goede service en de betrouwbaarheid bij levering ziet de directeur als ander voordeel van WAGO: "Als we dringend materiaal nodig hebben, is een ongecompliceerde oplossing vrijwel altijd mogelijk."

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: