人們一起工作的地方,他們改良機器設備。

機械工程領域的成功合作。

探索我們的成功時刻:
機械工程案件

大型活動的 IT 與通訊(德國)

音樂節對任何IT基礎設施都是極端考驗:成千上萬的設備、不斷變化的環境、以及巨大的網路負載。為了確保卡爾斯魯厄音樂節(Das Fest)順利進行,「音樂節無線區域網路」(Festival WLAN)提供了穩定的網路:這得益於WAGO技術的支持,其電源供應器、熱電偶、臨界值開關和安全連接在後台運行,為工作人員、藝術家和觀眾提供可靠的網路存取。這個成功案例表明,大型活動需要強大的技術和可靠的合作夥伴。

用於早期森林火災偵測的人工智慧無人機(德國)

森林是自然界的重要組成部分。這使得森林火災更具破壞性,在德國也越來越常見。這正是 Evolonic 的優勢所在:利用其無人機系統,他們可以在早期階段探測到煙源、餘燼和熱點,並透過即時火災數據為現場緊急服務提供支援。此計畫的成功也得益於 WAGO:包括我們的 Pro 2 電源供應器和導線連接器等產品,都被應用於無人機的行動充電站。

「學生方程式」競賽電動賽車(中國)

上海同濟大學的 DIAN 賽車團隊設計最先進的電動賽車,以成功參加「學生方程式」比賽 – 這是全球最大的大學生工程競賽。

在設計階段,團隊依賴 WAGO 產品,這些產品在賽道上達到了最佳狀態。特別是,WAGO 221 綠色系列導線連接器非常適合中國客戶的概念,因為它智慧地結合了永續性和品質。

永續飲用水解決方案(比利時)

一個人人都能獲得乾淨安全水的世界 – 這就是 BOSAQ 的使命。這家比利時公司在貨櫃中提供永續飲用水解決方案,簡稱“Q-Drop”,為偏遠地區的數千人提供協助。BOSAQ 依靠 WAGO Cloud 等技術實現對其系統的簡單、遠端監控。

透過貨櫃農場實現永續農業(美國)

美國公司 AmplifiedAg 將舊貨櫃改造成水耕農場,目標是在世界各地以更永續的方式種植糧食。WAGO 的產品可確保照明元件和控制系統的快速、輕鬆和可靠的接線。

垂直草莓栽種(比利時)

Vertiberry 總部位於比利時,專門從事多層草莓栽種解決方案,目標是允許這種流行的水果在任何地點、任何時間進行無農藥的當地有機栽種。在此過程中,Vertiberry 依靠 WAGO 提供隨客戶需求而發展的技術解決方案。

隨時隨地供應新鮮披薩(法國)

API TECH 開發了Smart Pizza 比薩自動販賣機,它採用行業標準技術,提供可靠的全天候運行。Smart Pizza 中佈線流程的工業化使這家法國公司能夠優化其生產流程並更快地投入生產 – 這得益於 WAGO 產品。

高性能空氣清淨機(德國)

家族經營的 Miele 集團開發了一款空氣清淨機,可使用五級過濾系統過濾室內空氣中的病毒、細塵和花粉。具有共同價值觀的合作夥伴:德國美諾 Miele 不僅位於 WAGO 附近,而且還擁有共同的高品質標準以及開發真正幫助客戶的解決方案的動力。

環保洗車技術(波蘭)

Eurowash 是一家波蘭洗車系統製造商,也是多個先進洗車專案的潮流引領者。一個典型的例子是:Eurowash 的水循環系統,可以減少清潔水的消耗,使洗車更環保。WAGO 從一開始就作為技術合作夥伴支援 Eurowash,對此深感驕傲。

檢測溫度異常(德國)

在熱異常成為風險之前檢測到它們 – 這是 TTS Automation 的專業知識。該公司依賴經久耐用、久經考驗的組件,例如 WAGO 的控制技術,用於該智慧系統,該系統還用於檢測反應器表面的溫度異常。

安全的深井鑽探產業(美國)

提高深井鑽探產業的安全性以保護人類生命是德州國民油井華高 (NOV) 公司的主要動機。作為石油和天然氣鑽井作業機械的製造商和開發商,NOV 希望透過使用具有自動化控制功能的設備來防止事故發生,並使工作場所更加符合人體工學。他們依賴於 WAGO 的可靠技術。

全自動私人啤酒廠(挪威)

並非我們所有的案例都涉及大型案件。來自挪威的 Thomas Sandberg 透過建立自己的全自動啤酒廠實現了他的個人夢想。可擴充的 WAGO 系統提供了他所需的所有選項,同時激勵他進一步發展自己的創意。

成功始於相互理解。從一次好的對話開始,在此對話中,我們將瞭解更多關於您以及您想要執行的想法的更多資訊。


我們可以提供什麼協助?合適的技術解決方案是否已經存在 – 或者我們能夠找到或創造一個嗎?您面臨哪些挑戰?我們的專業知識可以幫助您解決哪些問題?

讓我們一起聊聊。非常公開 – 當然,不需要任何承諾。

諮詢與服務