Référence 30 avril 2025

Gestion d'installations décentralisées basée sur le cloud

Pour garantir une surveillance plus efficace d'une centrale de production d'énergie et d'une fontaine, les données sur les avis de défauts et la surveillance stockées à Saarlouis sont transmises dans le cloud. Suite au succès de la mesure, la ville envisage déjà d'autres projets avec le cloud.
Lorsque les Prussiens de Saarlouis ont agrandi des parties des anciennes fortifications de la guerre de Trente Ans en postes de commandement et en logements pour soldats, chevaux et provisions entre 1824 et 1829, ils ont créé un projet à l'épreuve des bombes : le rempart historique, les soi-disant casemates, caractérisent encore le paysage urbain de Saarlouis à ce jour. Cependant, leur utilisation a fondamentalement changé: les établissements de restauration se sont installés dans les chambres fortes et, en tant que bar le plus long de la Sarre, attirent les clients de loin. Mais si les casemates sont accessibles depuis le centre, elles sont éloignées du réseau de télécommunications. Une connexion de données est donc difficile, mais importante pour s'assurer que les dix cafés et restaurants sont alimentés en chauffage local à jour. Le centre énergétique à deux pompes, qui distribue l'eau chaude dans les établissements de restauration, est installé en tête des casemates. En cas d'échec, les clients peuvent compter sur les pieds froids - car il peut s'écouler longtemps avant que les dommages ne soient signalés, un employé de la ville sur place et le problème est résolu.

En un coup d'œil :

  • Utilisation simple du cloud sans connaissances en programmation
  • De nombreuses autres fonctions de surveillance
  • Les données comme base des analyses de tendances

Utilisation simple du cloud sans connaissances en programmation

Par conséquent, les responsables de la ville de Sarrelouis ont maintenant agi. «Je m'intéresse à la disponibilité», explique Bodo Jenal, chef de projet pour l'automatisation des bâtiments au sein de l'autorité de la construction de la ville de Saarlouis. Le démantèlement de la rue n'étant pas envisageable du point de vue de la rentabilité, une solution mobile a été choisie : en collaboration avec les spécialistes de la société de technologie du bâtiment BVT Bellmann du voisin Dillingen, une solution basée sur le cloud pour les rapports de défauts et l'acquisition de données de mesure a été créée. La pièce maîtresse : un contrôleur WAGO de la série PFC200 avec un module cellulaire.

"Nous sommes au début et commencerons par des rapports de panne", explique Jenal. Du point de vue de Fabian Klauck, chef de projet en génie électrique chez BVT Bellmann, la combinaison de PFC200 et de WAGO Cloud facilite la prise en main de la gestion des actifs numériques. «Toutes les fenêtres peuvent être actionnées confortablement et clairement sur un tableau de bord. Le plus grand avantage, cependant, est que les données peuvent être transférées vers le cloud sans connaissances en programmation », explique Klauck.

De nombreuses autres fonctions de surveillance

Jenal voit un autre avantage dans l'évolutivité du système cloud en fonction des besoins. «À l'avenir, nous proposerons sûrement des tâches complètement différentes que nous pourrons faire avec cette technologie dans le cloud.» Cela fournirait des fonctions de surveillance supplémentaires qui pourraient être utilisées particulièrement bien pour l'hygiène de l'eau potable. Les signes avant-coureurs sont particulièrement importants ici pour la prévenance, explique Jenal.

Pour pouvoir profiter du Cloud WAGO, les responsables de Sarrelouis n'ont pas grand-chose à faire. "Nous n'avons plus à nous en préoccuper d'un point de vue administratif et sécuritaire", explique Jenal. "Nous appelons les valeurs depuis le cloud, les visualisons comme nous le voulons, et WAGO prend le relais en arrière-plan."

Les données comme base des analyses de tendances

Changement d'emplacement : hors des casemates, dans le poumon vert de Sarrelouis - le jardin de la ville à l'extérieur des anciens murs de la forteresse. Ici, le contrôleur WAGO PFC200 avec module de téléphone portable intégré est utilisé pour collecter des données de niveau à partir d'un puits d'eau douce des années 1950. Le conseil municipal utilise la fontaine pour remplir un étang et pour l'irrigation générale - mot-clé : arrosage des fleurs. "Nous devons nous assurer de ne pas surcharger la capacité du puits et de ne pas mettre l'aquifère en danger", explique Jenal.

Grâce à la solution cloud, les responsables ont tout sous contrôle. Les valeurs de niveau de remplissage peuvent être appelées en toute sécurité depuis n'importe quel endroit. Des analyses de tendance peuvent également être créées sur la base des données. Avec leur aide, les périodes sèches peuvent être mieux prédites et ainsi l'irrigation peut être mieux planifiée.

Fabian Klauck de BVT Bellmann voit d'autres domaines d'application pour le PFC200 et le cloud WAGO : par exemple, des systèmes de ventilation complets pourraient être contrôlés avec le contrôleur et les données pertinentes pour la technologie du bâtiment pourraient être envoyées au cloud pour un traitement ultérieur. «Avec le PFC200, un automate puissant est utilisé dans les casemates et dans le jardin de la ville, qui est également librement programmable - cela ouvre de nombreuses possibilités», explique Klauck.


Texte : Jens Königsamen
Photo : Thorsten Sienk

MM-14374  Reference Story Saarlouis 2020_2_2000x1125.jpg

A propos du Cloud WAGO

Le cloud WAGO est une solution IoT basée sur Microsoft Azure qui est parfaitement adaptée au matériel WAGO. Le Cloud WAGO a été développé par M&M Software (Groupe WAGO) - un partenaire essentiel dans le choix des solutions logicielles industrielles et techniques.

Produits correspondants

Contrôleurs PFC200

Configurez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le contrôleur PFC200 grâce à CODESYS (CODESYS V3) et Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Liens utiles