[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/industries","name":"Solutions industrielles","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment","name":"Gestion Technique du Bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/gebaeudeautomation-basics","name":"1.1.Building_basics","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Instructions 2 décembre 2024

Bases de l'automatisation du bâtiment

La technologie du bâtiment nous touche tous les jours en secret - elle se trouve derrière chaque mur, derrière chaque fenêtre - généralement, nous ne la remarquons pas du tout ou seulement lorsque quelque chose ne fonctionne pas - car l'objectif de chaque composant et de chaque solution est un fonctionnement sans faille.

La création et l'exploitation d'un bâtiment fonctionnant correctement requièrent donc une certaine expertise. L'ingénieur électricien en technique du bâtiment l'acquiert au cours de sa formation, l'intégrateur de systèmes en technique du bâtiment et le gestionnaire d'installations le font généralement dans le cadre d'un cursus - mais l'expérience pratique est ici aussi primordiale et indispensable.

Tout en un coup d'œil

  • Des systèmes ouverts pour une automatisation des bâtiments à l'épreuve du temps et extensible
  • Indépendant du fabricant
  • Différents protocoles de bus de terrain pour différentes applications
  • Dispositifs de terrain basés sur des capteurs
  • Avantages et inconvénients d'une installation centralisée ou décentralisée

La jungle de l'automatisation - nous apportons la clarté

Une bonne connaissance de base est la clé pour évaluer les solutions sur le marché et choisir la bonne approche d'automatisation pour chaque propriété.

Faire le bon choix

Lors du choix d'une technologie, que ce soit dans le cadre d'un nouveau projet de construction ou d'une rénovation, il est important de bien connaître les avantages et les inconvénients des systèmes ouverts et propriétaires et de prendre une décision consciente en faveur de l'une ou l'autre option. Étant donné que la plus grande flexibilité possible est requise tout au long du cycle de vie d'un bâtiment, les responsables de la planification doivent également garder à l'esprit, en plus de la situation actuelle, que d'autres exigences d'utilisation peuvent apparaître à l'avenir. Par conséquent, les composants reproductibles à long terme et conformes à des normes technologiques établies et ouvertes sont appropriés.

Systèmes ouverts ou propriétaires

Un système ouvert se caractérise par le fait qu'il est soutenu par de nombreux fabricants qui se conforment tous à une norme commune. Cela rend les composants "interopérables" et ils peuvent communiquer entre eux. La règle est la suivante : plus le nombre de fabricants participant à une norme ouverte est élevé, plus la probabilité de trouver un large éventail d'appareils sur le marché est grande. Cela signifie que vous n'êtes jamais lié à la technologie d'un fabricant particulier. La modularité des systèmes ouverts permet une adaptation et une expansion rentables et beaucoup plus simples en fonction de l'évolution des besoins.

Un système propriétaire, en revanche, est spécifique à un fabricant. Il se caractérise par le fait que moins d'unités peuvent être combinées entre elles, car le fabricant respectif n'accorde l'accès qu'à un nombre restreint de membres. L'utilisation de systèmes propriétaires signifie que l'utilisateur est dépendant du fabricant dans le cadre de la mise en service, de la maintenance et de l'extension du système. Si les produits utilisés ne sont plus disponibles sur le marché, il existe rarement des alternatives.

Protocoles de bus de terrain

Divers systèmes de bus de terrain sont utilisés pour échanger des données au niveau de l'automatisation. Le système de bus spécifie la norme de communication et le support de transmission par lesquels les contrôleurs et les appareils de terrain communiquent entre eux. Les avantages généraux du câblage en bus par rapport à une installation classique sont la réduction des charges d'incendie et la réduction des coûts d'installation, car il faut poser moins de câbles.

Dispositifs de terrain : capteurs et actionneurs

Aucun système d'automatisation ne peut se passer de capteurs. Les capteurs sont les composants qui enregistrent les informations d'état importantes, les convertissent en un signal électrique et les transmettent. Sont enregistrées soit des valeurs analogiques telles que la température ambiante, l'humidité, la luminosité, les données météorologiques, soit des informations binaires telles que la position des interrupteurs et les impulsions des boutons-poussoirs. Lors de la planification de la commande ou de la régulation automatique des fonctions d'un bâtiment, il convient d'examiner attentivement les facteurs qui doivent influencer la commande automatique, ce qui permet de créer les capteurs nécessaires pour une utilisation ultérieure.

Les actionneurs reçoivent les télégrammes de données et les convertissent en actions, telles que des commandes de commutation et de variation d'intensité pour les luminaires, des commandes de contrôle pour les volets, les stores, etc. ou des commandes de réglage pour les vannes de radiateurs. Par exemple, si la température est trop basse, la vanne du radiateur est ouverte pour chauffer la pièce. Les actionneurs typiques sont donc des vannes, des actionneurs ou des pilotes de LED.
lp_gebaeudetechnik_sensoren_aktoren_2000x1500.jpg

Types d'installation - centralisée ou décentralisée

Un bâtiment entièrement automatisé nécessite de nombreux dispositifs de commutation et de commande. Ils prennent de la place dans l'armoire électrique ou le faux plafond et doivent être mis en réseau les uns avec les autres. Il est donc important de bien planifier la distribution des composants. Une décision essentielle : l'installation est-elle centralisée ou décentralisée ?

Centrale signifie que tous les composants sont regroupés en un seul endroit, dans la plupart des cas l'armoire de commande. Le câblage est effectué à partir de là jusqu'aux différentes pièces. Les avantages :

  • Une installation centrale est conviviale, car l'entretien et le remplacement des unités peuvent être effectués facilement.
  • En outre, l'approche centrale réduit les charges d'incendie.

Une installation est décentralisée si les composants de commande sont répartis dans plusieurs pièces - par exemple étage par étage ou même pièce par pièce.

  • L'avantage de cette solution est de réduire considérablement l'effort de câblage et donc les coûts d'installation.
  • Toutefois, il ne faut pas oublier que les composants sont cachés dans les plafonds et les boîtiers encastrés et qu'ils sont moins faciles à remplacer.

Votre contact au sein de WAGO

Liens utiles

Configuration d'un contrôleur BACnet

systemgrafik-hlk-aufbau-einer-bacnet-steuerung_2000x1125.jpg

Éclairage avec plusieurs modules d'E/S DALI

systemgrafik-beleuchtung_2000x1125.jpg

building_referenz_ouh-dali-color-klinik_2000x1500.jpg

WAGO dans les bâtiments

Applications pour l'installation de bâtiments et l'automatisation

Peu importe que vous prévoyiez l'installation d'éclairage et l'automatisation dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que gériez le sujet de l'automatisation : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Gestion Technique du Bâtiment

Utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.

BUILDING_2000x1125.jpg