Categorias de proteção seguras contra a ignição

Somente equipamentos protegidos contra explosão são permitidos em áreas Ex. As categorias de proteção contra ignição são medidas construtivas e elétricas para equipamentos, e se qualificam como proteção contra explosão secundária.


Uma explosão ocorre quando o oxigênio (ar), uma substância inflamável e uma fonte de ignição se encontram em uma relação específica entre si. As categorias de proteção contra ignição neutralizam a origem de explosões. Aqui, essas categorias designam medidas, com o objetivo de impedir fontes de ignição – por exemplo, em sistemas de produção.

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

Tudo o que vale a pena saber sobre a proteção Ex em um único lugar.

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Visão geral das Categorias de proteção contra ignição

Em ambientes com uma atmosfera explosiva, as categorias de proteção contra ignição servem para evitar que se atinja uma temperatura extremamente alta. As categorias de proteção contra ignição são diferenciadas de acordo com o tipo de função do equipamento e da probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva.

Os equipamentos elétricos estão sujeitos às disposições da IEC 60079-0 (gases e vapores), IEC 61241-0 (poeira) e EN 13463-1 equipamentos não elétricos). Os equipamentos devem ser aceitos por um laboratório de testes aprovado, como o Physikalisch-Technische Bundesanstalt [Autoridade de testes nacional da Alemanha] (PTB).

Leia mais aqui

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Tudo o que você precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Classificação de zonas

Dependendo do tipo de material que ocorrer, os locais perigosos não estão igualmente em risco. A frequência e duração da ocorrência de uma dessas substâncias dão margem a diferentes exigências de proteção para equipamentos operacionais.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Medidas de proteção Ex

Quem precisa de proteção contra explosões? A quem a proteção contra explosão se aplica? O que deve ser observado aqui? E o que é proteção contra explosão construtiva? A WAGO compilou para você, as respostas para as perguntas mais importantes.s

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Da mesma forma que os dispositivos, gases, vapores e poeira são divididos em diversos grupos, de acordo com suas propriedades. Essa divisão facilita a seleção certa de dispositivos para os diversos gases, vapores e poeiras.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

O que é uma explosão?

Ex|plo|são; -s <lat.> (explosio) significa "escapar sob pressão." O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre proteção contra explosão aqui .

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fontes de proteção contra ignição

Se uma atmosfera sujeita à explosão não puder ser evitada em uma área de trabalho, uma proteção secundária contra explosões é mobilizada. Medidas de proteção secundárias incluem a prevenção de qualquer fonte de ignição na área Ex.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Diretrizes, padrões e regulamentações

As exigências para equipamentos elétricos em locais perigosos têm diversas camadas. Determinações nacionais e internacionais, diretrizes e padrões devem ser cumpridos para que se atinja mais alto nível de segurança. Daremos a você uma visão geral das regulamentações e recomendações mais importantes, como a diretriz ATEX.

Produtos da WAGO com proteção contra explosão

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Prontos para a área Ex

Automação em ambientes extremos? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para isso.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: