Application client

Câblage des onduleurs : rapide, simple et sécurisé à l'aide d'un levier

Les toits de nombreuses maisons sont déjà équipés de systèmes photovoltaïques. Cependant, pour que l'électricité produite à partir de l'énergie solaire puisse être utilisée dans vos prises, vous avez besoin d'un onduleur. Afin de rendre le raccordement aussi sûr, rapide et simple que possible pour l'installateur, Fronius utilise la technologie de connexion par levier de WAGO pour sa génération d'onduleurs GEN24 Plus, ce qui la rend actuellement unique sur le marché des onduleurs solaires.

Prix allemand du design, prix Intersolar, prix Red Dot Design, prix Plus X Award : ce ne sont là que quelques-unes des distinctions décernées au fabricant d'onduleurs Fronius pour son onduleur hybride GEN24 Plus. S'il existait un prix récompensant l'onduleur le plus facile à installer, celui-ci serait probablement également exposé dans la vitrine à trophées de Fronius, notamment grâce à la combinaison de la connexion à ressort Push-in et de la technologie à levier WAGO, intuitive dans le monde entier, qui rend superflus les embouts et les outils lors de l'installation du GEN24 Plus. Une caractéristique actuellement unique sur le marché mondial des onduleurs.

Confort inégalé associé à une qualité imbattable

Cette technologie de connexion innovante est rendue possible par les connecteurs pour circuits imprimés WAGO, en particulier le système de connexion multiple MCS MAXI 6 de la série 831. « Ce câblage sans outil de tous les types de conducteurs à l'aide d'un levier est intuitif et utilisable partout dans le monde. Il permet à l'installateur de gagner un temps considérable sur site et lui offre une tranquillité d'esprit totale », explique Markus Rieder, directeur commercial mondial de la division Énergie solaire chez Fronius International. Cela simplifie non seulement l'installation de cet onduleur hybride durable pour les connexions CC et CA, mais également son entretien. Outre leur fonctionnement par levier, ces connecteurs enfichables pour circuits imprimés WAGO de haute qualité résistent à une grande variété de conditions environnementales sur le terrain : du désert à 4 000 mètres d'altitude, partout où les onduleurs Fronius sont installés.

Mais ce qui semble simple aujourd'hui est le résultat de près de quatre ans de travail de développement commun. Outre les connecteurs enfichables de la série 831, la solution WAGO comprend également d'autres modifications, telles que le codage en usine des points de connexion afin d'éviter toute erreur d'enfichage, et l'impression en usine pour faciliter encore davantage le raccordement sur site.

Sécurité maximale pour un encombrement minimal

Un dispositif de verrouillage central spécial a également été développé pour cet onduleur Fronius afin de protéger les connecteurs de circuits imprimés contre tout débranchement accidentel, notamment en raison de l'encombrement réduit de l'appareil. « Afin de conserver la compacité de notre GEN24 Plus, le dispositif de verrouillage ne devait pas occuper d'espace supplémentaire », explique Markus Rieder. C'est pourquoi le dispositif de verrouillage central WAGO a été créé. Il offre une sécurité maximale pour un encombrement minimal et convient donc particulièrement aux applications dans lesquelles les connecteurs sont situés directement les uns à côté des autres à l'avant d'un appareil, comme c'est le cas avec le Fronius GEN24 Plus. En effet, il assure un verrouillage compact sans largeur de grille supplémentaire.

Outre le raccordement sans outil par levier, l'installateur bénéficie d'un avantage supplémentaire sur le terrain grâce au dispositif de verrouillage central : il peut être actionné d'une seule main, de manière intuitive, rapide et facile, grâce au code couleur clair et au verrouillage automatique sans outil avec signal sonore et tactile lors de l'enclenchement. La sécurité et la simplicité d'utilisation ainsi que le toucher ont été étroitement coordonnés avec Fronius et conçus selon les souhaits de l'entreprise. « Mon objectif et celui de Fronius est de nous concentrer encore davantage sur la proximité avec nos clients et d'offrir aux installateurs des solutions pratiques et personnalisées », explique Markus Rieder.

Dans l'onduleur hybride GEN24 Plus de Fronius, les connecteurs pour circuits imprimés du système de connexion multiple MCS MAXI 6 831 de WAGO permettent un câblage manuel pratique.

Une sécurité visible grâce aux leviers! D'un simple coup d'œil, l'installateur de l'onduleur hybride GEN24 Plus de Fronius sait si le point de raccordement est ouvert ou fermé, qu'il s'agisse du Primo GEN24 Plus (à gauche) ou du Symo GEN24 Plus (à droite).

Raccordement intuitif des conducteurs, partout dans le monde! La technologie de connexion Push-in CAGE CLAMP© et la technologie à levier des connecteurs pour circuits imprimés WAGO le permettent, que ce soit sur le Primo GEN24 Plus (à gauche) ou sur le Symo GEN24 Plus (à droite).

Une approche commune pour les meilleurs résultats

« Au cours de nos quatre années de collaboration, nous avons été impressionnés par l'engagement de WAGO. Nous sommes unies par le fait que nous sommes toutes deux des entreprises familiales et que nous accordons une importance particulière à la fiabilité et à la qualité de nos produits », déclare Markus Rieder à propos de cette collaboration fructueuse. C'est une raison supplémentaire qui fait du Fronius GEN24 Plus un onduleur hybride polyvalent. Grâce à sa fonction d'alimentation de secours intégrée, il représente la solution la plus flexible pour l'alimentation en énergie solaire : que ce soit pour le photovoltaïque, le stockage, l'alimentation de secours, le chauffage ou la mobilité électrique. En tant qu'onduleur hybride tout-en-un, il séduit par ses fonctionnalités éprouvées, complétées par des innovations intelligentes, ainsi que par les technologies éprouvées de connexion à ressort et à levier de WAGO.