Collaboration intelligente pour des bâtiments intelligents.

Collaborations fructueuses dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Découvrez nos moments de réussite :
Projets dans le domaine de la technologie du bâtiment

Quand tradition rime avec modernité

L'objectif de l'entreprise tchèque FLOW EAST était d'introduire l'architecture du XXIe siècle dans le centre-ville, qui a été le témoin de nombreux événements historiques à Prague. Après 10 ans de planification et avec WAGO comme partenaire pour la technologie du bâtiment, un édifice architecturalement remarquable se dresse désormais au cœur de la capitale tchèque et a même été certifié « Exceptionnel » par BREEAM.

Énergie provenant de la glace

Un bâtiment qui ne nécessite aucun combustible fossile et qui génère même sa propre énergie ? Ce n'est pas de la science-fiction! L'entreprise allemande leitec® a concrétisé ce projet en tirant son énergie d'un réservoir de glace. L'entreprise s'appuie sur la technologie WAGO pour contrôler l'ensemble de l'énergie et de la technologie du bâtiment dans son installation de haute technologie.

Découvrir les secrets de l'univers

Les systèmes de haute technologie tels que le radiotélescope d'Effelsberg nous permettent de mieux appréhender l'immensité de l'espace et tous ses différents corps célestes. Afin de contrôler ce télescope géant, il est équipé de plus de 100 moteurs et de la technologie WAGO, ce qui le rend parmi les plus avancés de son genre.

Musique pour l'éternité

Aucun autre instrument ne peut transmettre le même sentiment d'éternité que l'orgue. Il est donc d'autant plus important que chaque composant fonctionne de manière fiable tout au long de sa longue durée de vie. Robert Ponča effectue régulièrement la maintenance d'instruments traditionnels, comme l'orgue de la salle de concert Rudolfinum à Prague, et s'appuie sur le système E/S fiable de WAGO.

Contactez-nous