Référence

Installations électriques dans les maisons préfabriquées : HUF HAUS a une conception holistique de la qualité

  • 7/24/2019
  • Rapidité et qualité ne sont pas incompatibles, même dans la construction de maisons. Le célèbre fabricant de maisons préfabriquées à colombages HUF HAUS le prouve dans les moindres détails.

    « Mais ce ne sont pas des maisons préfabriquées », dit la jeune femme, incrédule, à son compagnon alors qu'ils regardent une tondeuse robotisée terminer son dernier passage sur la pelouse verte et tendre. Le couple se promène parmi les nombreuses maisons témoins du village HUF, niché dans les collines de Hartenfels. HUF HAUS, une entreprise familiale dirigée par la troisième génération, fabrique sur son site de Hartenfels des maisons préfabriquées à colombages, qui intègrent de nombreuses applications domotiques conçues pour le marché européen. Ces joyaux de l'architecture moderne, qui séduisent par leur aspect transparent alliant bois et verre, ont également conquis la Chine, la Russie et les États-Unis. Les maisons HUF, caractéristiques, se démarquent complètement de l'opinion communément admise selon laquelle les maisons préfabriquées sont plutôt décevantes en termes de conception.

    MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_Christoph Schmidt (1)_2000x1125_.jpg

    Individualité et affirmation

    « Chaque maison HUF est unique et bénéficie de notre garantie de longévité, de durabilité et de la qualité de notre marque », résume Christoph Schmidt, membre du comité directeur de HUF HAUS. Il ne fait pas seulement référence à ce qui est visible au premier coup d'œil, mais également à tout ce qui est plus subtil et plus facile à négliger, comme des installations électriques sûres et bien pensées dans les tableaux de distribution électrique.

    MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_JörgBarg_2000x1125_.jpg

    Située dans la même région, jb electro est un partenaire fiable et de longue date du fabricant de maisons à colombages depuis plus de 15 ans. Le PDG de jb electro, Jörg Barg, s'appuie sur des marques de qualité dans leurs matériaux. La preuve en est le prix qui lui a été décerné en 2018 en tant qu'entreprise électronique ayant réalisé le travail le plus remarquable en matière de qualité et de stratégie de marque.

    MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_IMG_6361_2000x1125_.jpg

    Gain de temps et flexibilité également au niveau des tableaux de distribution électrique

    Lorsqu'ils sont intégrés dans les distributeurs du circuit primaire, Jörg Barg mise sur les borniers d'installation multiniveaux WAGO avec séparation des phases pour deux raisons principales : gain de temps et flexibilité. « Grâce aux borniers sur rail, nous gagnons énormément de temps sur site. Nous effectuons toujours le câblage à l'avance dans nos locaux, plutôt que sur site », explique le maître électricien, qui est également expert assermenté et agréé.

    Autre avantage : son équipe de 20 personnes peut vérifier sur place, à l'atelier, si tout est correctement câblé. « Il n'y a pas de mauvaises surprises sur le chantier, comme un câblage incorrect ou du matériel manquant », précise Jörg Barg. C'est également la raison pour laquelle lui et ses collaborateurs utilisent les produits WAGO dans la construction résidentielle classique.

    La durabilité, c'est plus que la simple satisfaction des normes

    La maison intelligente commence par une installation électrique proactive

    En outre, HUF HAUS développe sa construction dans le sens de la maison intelligente. En mai 2018, l'entreprise a introduit, en collaboration avec IBM, une intelligence artificielle qui est censée apprendre le comportement de ses habitants afin de pouvoir configurer leur quotidien de manière aussi confortable, détendue et sûre que possible. C'est également un argument avancé par M. Barg, car son entreprise, jb electro, travaille également dans le domaine de l'automatisation des bâtiments : « Plus la maison devient intelligente, plus les installations électriques sont complexes, et celles-ci doivent pouvoir être mises à jour. En utilisant des borniers sur rail avec isolation N, nous pouvons déjà préparer l'avenir pour nos clients actuels. »

    Une approche globale de la qualité

    Le fait que HAUS ne laisse rien au hasard, même dans les installations électriques, en dit long sur l'approche de l'entreprise en matière de qualité. C'est pourquoi le groupe HUF propose à ses clients des produits et des services adaptés, allant du financement à l'aménagement intérieur, en passant par l'aménagement paysager. « Nous pensons la qualité de manière globale. Si nous ne le faisions pas, nos clients deviendraient à un moment donné des contrôleurs qualité involontaires, et nous voulons éviter cela », explique sans détour Christoph Schmidt, directeur technique. Les clients de HUF HAUS peuvent donc être certains que l'entreprise construit avec la qualité.

    Contacts WAGO :

    Torsten Weichel, interlocuteur régional pour la technologie du bâtiment chez WAGO en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

    Andreas Brettschneider, responsable des produits de technologie de connexion chez WAGO

    Aperçu des produits

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Item no. 2102-5301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Item no. 2102-1301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris
    Item no. 2106-1301

    Borne de passage pour 3 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
    Item no. 2200-1201

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec poussoir; 1 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Item no. 2102-5201

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Item no. 2102-1201

    Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; avec ouverture de test; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Item no. 2003-7641

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; avec curseur de sectionnement du neutre; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne de protection pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune
    Item no. 2002-1207

    Borne de protection pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; vert-jaune

    Borne à deux étages; Borne de passage / passage; L/L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Item no. 2002-2201

    Borne à deux étages; Borne de passage / passage; L/L; sans support de marquage; pour applications Ex e II; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris
    Item no. 2003-7642

    Borne à étages; avec ouverture de manipulation; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gris