Référence

De la conception au projet fini

Dans les industries du futur, les processus de commande et de production seront de plus en plus numérisés et automatisés. L'objectif : la cohérence et la transparence des données tout au long de la chaîne de création de valeur afin de réduire les coûts et de gagner du temps tout en évitant les dépenses supplémentaires inutiles. Pour soutenir cette intégration horizontale, WAGO propose smartDATA Engineering, une solution qui soutient les utilisateurs de la planification et de la conception, à l'ingénierie, aux essais et à la mise en service.

Un avantage concurrentiel avec smartDATA Engineering

À l'ère de l'industrie 4.0, la complexité et la personnalisation des produits ainsi que le besoin d'expertise spécialisée augmentent en même temps que la pression sur les coûts, de sorte que les entreprises voient leurs priorités en matière de qualité et de prix entrer en conflit. Outre l'expertise de ses employés et les caractéristiques de ses produits ou services, la capacité d'une entreprise à être compétitive est finalement déterminée par l'efficacité et l'efficience de ses processus de production. Pour accompagner sa clientèle sur la voie d'une plus grande efficacité, WAGO propose smartDATA Engineering, avec une multitude de données et de services axés sur des produits et des solutions sur mesure. Cela permet un stockage cohérent des données et empêche les défaillances du système dans différentes installations, ce qui pourrait conduire à de multiples itérations et à des dépenses supplémentaires significatives.

Une solution sans faille

Cette approche commence déjà dans la phase de planification et de conception de l'électrotechnique : si le concepteur expert doit importer des données à l'aide de différents outils de conception afin d'intégrer les données du projet du client, telles que les schémas de circuit ou les listes de composants, WAGO peut soutenir cette démarche avec l'outil d'ingénierie smartDESIGNER. Le programme dispose d'interfaces avec différents outils d'IAO tels que EPLAN et WSCAD, ce qui permet d'intégrer facilement des états de conception existants dans le domaine de l'électrotechnique. De plus, en tant qu'application Web, le logiciel peut être consulté confortablement via Internet sans intégration dans le système informatique de l'entreprise. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent et est particulièrement avantageux lorsque l'informatique est confiée à un prestataire externe qui facture les nouvelles installations ou les mises à jour du logiciel; tout problème de contrôle de version disparaît également. Les statuts de conception peuvent être administrés ou réutilisés en créant un compte indépendant.

En cas d'utilisation de composants électromécaniques ou de systèmes d'automatisation de WAGO, smartDESIGNER assiste les concepteurs de projets en leur fournissant un lien direct vers le catalogue en ligne de WAGO. Des renseignements actuels sur les produits sont toujours disponibles sous forme de fiches techniques, d'images de produits et de téléchargements de données d'IAO et de CAO.

digitalisierung_referenz_titel-collage_smart-data_software_industrie-40_2000x2000.jpg

Numérique – jusqu'au bout des doigts

Lorsque le fabricant de systèmes Andreas Muth conçoit les circuits de ses machines d'emballage, il s'appuie sur smartDESIGNER de WAGO. Lisez ici les étapes essentielles de ce processus.

Connexion directe à la boutique en ligne de WAGO

Une fois que le bornier a été configuré, smartDESIGNER vérifie automatiquement qu'il n'y a pas d'erreurs. Le logiciel indique qu'une plaque d'extrémité et une plaque intermédiaire doivent être placées pour éviter tout contact entre les pièces sous tension lorsque des bornes sur rail sont utilisées, par exemple. Si des contrôleurs sont prévus, le courant de démarrage est calculé, entre autres, afin de déterminer une alimentation électrique en fonction des besoins. Une fois la conception terminée, les produits souhaités, y compris les assemblages de rails DIN entièrement prémontés, peuvent être commandés via la boutique en ligne. Ils sont fabriqués sur mesure pour le client et expédiés.

Après une vérification de la logique dans smartDESIGNER, les données, une fois compilées, peuvent être affichées entièrement en 3D et documentées pour une utilisation ultérieure ou un examen supplémentaire. Il est possible de générer et d'imprimer des listes de pièces, des photos des produits utilisés ou des données de marquage pour les composants qui seront intégrés ultérieurement dans l'armoire de commande, par exemple pour les borniers sur rail.

Intégration horizontale – de smartDESIGNER à CODESYS

Si des composants intelligents sont prévus pour le rail DIN, il est possible de transférer facilement des données de smartDESIGNER à l'outil d'ingénierie CODESYS. Pour la programmation de composants complets, WAGO propose CODESYS, un outil d'ingénierie explicitement engagé dans la convivialité et le fonctionnement intuitif. CODESYS prend en charge toutes les étapes de la fabrication, de la configuration du matériel et de la programmation à la mise en service de l'unité de commutation, en passant par la simulation et la visualisation. Afin de réduire la courbe d'apprentissage de CODESYS, l'interface utilisateur ressemble aux programmes Office actuels. Pour donner aux utilisateurs une vue d'ensemble de leurs projets à mesure que la complexité augmente, l'interface utilisateur comporte des menus contextuels bien en évidence. Cela signifie que les seuls éléments de menu et fonctions qui apparaissent sont ceux qui peuvent être utilisés dans la phase de conception ou d'opération en cours. Les composants peuvent être placés dans la zone principale de l'interface utilisateur et connectés les uns aux autres virtuellement par glisser-déplacer. Cela permet d'exclure les erreurs de connexion dès le départ et d'éviter les dépannages coûteux après l'installation. Comme plusieurs contrôleurs peuvent être configurés et programmés simultanément dans CODESYS, il est également possible de simuler et d'exécuter différents scénarios d'essai pour le système prévu.

En tant que puissant outil de conception en ligne, smartDESIGNER fournit l'interface pour la conception électrique, accélère l'ensemble des processus de conception et de commande et offre en outre de nombreuses façons de simplifier la documentation, tandis que l'interface avec l'outil d'ingénierie CODESYS garantit une transmission cohérente des données de conception pour la configuration et la programmation ultérieures des composants d'automatisation. Après tout, il est essentiel de mettre en œuvre des fonctions de machine complexes rapidement et de manière fiable dans l'ingénierie mécanique et des systèmes modernes.

software_ecockpit_2000x1125px.jpg
smartdesigner_2000x1125px.jpg

Logiciel de configuration WAGO Smart Designer