Référence

Un moment fort à Copenhague

La Royal Arena est une structure imposante pouvant accueillir 12'500 spectateurs. L'installation d'éclairage comprend 187 composants DALI de WAGO.

Le groupe de metal légendaire Metallica, avec le batteur danois Lars Ulrich, a inauguré la Royal Arena de Copenhague avec trois concerts, un lancement tout à fait approprié pour cette salle polyvalente. Avec ses 12 500 places assises, la structure est imposante et comparable aux arènes d'autres capitales européennes. Ses installations d'éclairage sont également exemplaires. Hoffmann Teknik a installé un total de 44 armoires de commande, comprenant des équipements DALI de WAGO : 187 modules maîtres DALI et 531 capteurs PIR DALI. La particularité de la Royal Arena réside dans le fait que le système DALI contrôle non seulement l'éclairage, mais également l'alimentation électrique.

Selon Jan Roed, responsable de projet chez Hoffmann, cela a présenté des avantages notamment pour le câblage, car les électriciens n'ont eu qu'à poser un seul câble, ce qui a permis de gagner du temps. Les experts en éclairage ont toutefois dû relever quelques défis. Les modifications apportées aux grands projets pendant la phase de construction ne sont pas rares et peuvent avoir des conséquences importantes. Un seul luminaire supplémentaire peut perturber l'ensemble de l'installation; dans le pire des cas, il peut être nécessaire d'installer davantage d'armoires de commande et de poser plus de câbles.

Les utilisateurs peuvent contrôler entièrement l'éclairage eux-mêmes à l'aide d'écrans tactiles.

Jan Roed, responsable de projet chez Hoffmann Teknik

Des ajustements ont également été nécessaires dans la Royal Arena. Le bus DALI a une portée de 300 mètres, les 44 armoires de commande ont donc dû être positionnées de manière stratégique. Étant donné que chaque module maître DALI est destiné à contrôler à la fois l'éclairage et l'alimentation électrique, les experts de Hoffmann se sont intéressés aux charges. Pour relever ce défi, ils ont installé 40 à 45 unités dans la plupart des modules. Cependant, des modifications et des charges importantes ont nécessité l'équipement de quelques modules avec 60 unités.

building_referenz_royal-arena_highlight-fuer-kopenhagen_2000x1500.jpg

Un projet ambitieux

En raison de la complexité et des modifications, l'implication de Hoffmann Teknik dès la phase de conception s'est avérée payante, car cela a permis aux experts d'évaluer précisément les exigences. « Nous avions un technicien dans l'équipe de projet, ce qui s'est avéré très utile dans cette situation », explique Roed. Outre Hoffmann Teknik, une trentaine d'autres entreprises ont participé à la construction de la Royal Arena.

Une visite de l'édifice permet d'apprécier leurs efforts : depuis la passerelle sous le plafond, les visiteurs ont une vue impressionnante sur la salle, qui peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs pour des concerts. Une partie des sièges est équipée d'un système flexible. Si le nombre maximal de places est requis, des rangées supplémentaires peuvent être ajoutées rapidement. Des salles vitrées sont situées autour de la galerie : il s'agit de loges VIP que les entreprises et les particuliers peuvent louer.

« Nous contrôlons également l'éclairage dans ces salles, mais d'une manière légèrement différente », explique Roed. « Les utilisateurs peuvent en effet contrôler eux-mêmes l'éclairage à l'aide d'écrans tactiles. Pendant les événements, le centre de contrôle peut prendre le relais pour régler l'éclairage à un niveau spécifique. »

Outre la salle de concert et les couloirs, la Royal Arena comprend plusieurs espaces que la plupart des visiteurs ne voient jamais. Il s'agit notamment de l'aile administrative, ainsi que des coulisses réservées aux artistes qui se produisent à la Royal Arena. Rien qu'en 2018, celle-ci a accueilli des artistes de renom tels que Metallica, Iron Maiden, Justin Timberlake et U2.

Texte : Allan Malmberg

Photo : Royal Arena

L'installation d'éclairage de la Royal Arena

  • 38 contrôleurs

  • 44 armoires de commande

  • 80 circuits imprimés DALI

  • 187 modules maîtres DALI

  • 531 capteurs DALI PIR

  • 6 340 luminaires adressables DALI

Éclairage optimal des installations de production à moindre coût

La gestion de l'éclairage WAGO est la solution intelligente pour la commande de l'éclairage dans les grands espaces tels que les installations de production et les entrepôts. Grâce à la combinaison d'un matériel prédéfini et d'un logiciel convivial basé sur le Web, la gestion de l'éclairage WAGO facilite la conception et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages pour leur exploitation.