icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Directives, normes et règlements

Les exigences relatives au matériel électrique destiné aux emplacements dangereux sont multiples : les déterminations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé possible. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations, telles que la directive ATEX.


Tous les équipements introduits dans l'Union européenne doivent satisfaire aux exigences de la directive ATEX unifiée. L'abréviation ATEX est dérivée du terme « ATmosphère EXplosive ». Mais qu'est-ce que la directive ATEX? L'abréviation ATEX est dérivée du terme « ATmosphère EXplosive ».

WAGO dans la protection contre les explosions

Principes de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection Ex en un seul coup d'œil.

ATEX – Ligne directrice européenne, reconnue dans le monde entier

La directive ATEX s'applique à tous les produits utilisés dans des zones dangereuses et est obligatoire pour tous les États membres de la CE. Elle comprend la directive produit ATEX 2014/34/EU et la directive opérationnelle ATEX 1999/92/EG (ATEX 137). La directive ATEX a été formulée par la direction générale des entreprises et de l'industrie de la Commission européenne, les États membres de la CE, l'industrie européenne, le CEN et le CENELEC et les organismes notifiés tels que BAM, PTB et TÜV.

La ligne directrice sur les produits s'adresse aux fabricants et réglemente la mise sur le marché des produits destinés à être utilisés dans des zones exposées aux explosions. L'objectif de cette ligne directrice est de protéger les personnes qui travaillent dans des zones explosives ou qui s'y attardent. Les exigences de base en matière de santé et de sécurité doivent être respectées par le fabricant et prouvées par le processus d'évaluation de la conformité avec la déclaration de conformité CE et le marquage CE. Pour la ligne directrice 1999/92/CE, en revanche, l'accent est mis sur les employés qui pourraient être mis en danger par l'atmosphère potentiellement explosive. La ligne directrice contient d'importantes exigences de sécurité et des mesures de protection que l'exploitant ou l'employeur doit mettre en œuvre.

IECEx – Libre circulation des marchandises dans le monde entier

IECEx est un processus international de certification des ressources utilisées dans les zones sujettes aux explosions. L'objectif de l'IECEx est d'harmoniser les normes nationales et internationales en matière d'explosion. Ainsi, le commerce mondial des ressources destinées à des applications soumises à des risques d'explosion est simplifié sans qu'il soit nécessaire de renoncer au niveau de sécurité élevé de la ligne directrice ATEX. Les ressources certifiées selon IECEx sont reconnues par les normes, inspections et symboles d'essai uniformes internationaux. En raison de la mondialisation croissante, les certifications selon l'IECEx deviennent de plus en plus attrayantes.

NEC/CCE

En Amérique du Nord, les technologies et les systèmes développés dans le domaine de la protection contre les explosions pour les équipements et les systèmes électriques s'écartent considérablement de la technologie IEC. Aux États-Unis, c'est le NEC qui s'applique; au Canada, c'est le CCE. Ces différences concernent notamment la division des zones explosives, la construction des ressources et l'installation des systèmes électriques. Pour les équipements et systèmes électriques utilisés dans des endroits dangereux, le National Electric Code (NEC) s'applique aux États-Unis et le Code canadien de l'électricité (CCE) au Canada. Ces codes ont le caractère de règles d'installation pour les systèmes électriques dans tous les domaines et renvoient à une série de normes d'autres institutions, qui comprennent des dispositions relatives à l'installation et à la construction d'équipements d'exploitation appropriés.

Les méthodes d'installation pour le concept de zone selon le NEC 505 correspondent en grande partie au système de classe/division. Diverses normes et déterminations s'appliquent à la construction et aux essais des systèmes et ressources électriques antidéflagrants en Amérique du Nord. Aux États-Unis, il s'agit principalement des normes de Underwriters Laboratories Inc. (UL), de Factory Mutual Research Corporation (FM) et de l'International Society for Measurement and Control (ISA). Au Canada, en revanche, ce sont celles de l'Association canadienne de normalisation (CSA). En Amérique du Nord, les zones exposées aux explosions sont désignées par le terme « emplacements dangereux » et sont décrites, aux États-Unis, dans les sections 500 et 505 du National Electrical Code (NED) et, au Canada, dans la section 18 et l'annexe J du Code canadien de l'électricité (CCE).

Les zones où se trouvent des gaz, des vapeurs ou des brouillards inflammables sont conçues comme des zones de classe I, celles où se trouvent des poussières comme des zones de classe II et celles où se trouvent des fibres et des peluches comme des zones de classe III. La fréquence et la durée d'apparition de ces matériaux définissent les emplacements dangereux comme Division 1 ou Division 2. Aux États-Unis, la division habituelle en zones a été acceptée en plus du système existant pour la classe I depuis 1996. Ces changements ont suivi l'article 505 du NEC. Au Canada, le concept de zone CEI pour la classe I a été introduit avec l'édition CCE de 1988; tous les nouveaux systèmes doivent être divisés selon ce concept.

UL

Underwriters Laboratories est un organisme indépendant qui teste la sécurité des produits conformément aux exigences américaines en la matière. La marque d'approbation UL diffère de la certification CEI qui ne définit que les exigences minimales pour un appareil. Underwriters Laboratories teste selon ses propres exigences de sécurité, plus strictes, qui, par exemple, incluent également la fabrication du produit dans le test, en fonction de la norme. C'est pourquoi l'homologation UL est largement acceptée dans le monde entier. Ce n'est pas seulement vrai en Europe; par exemple, la marque UL améliore également les possibilités d'exportation aux États-Unis, au Canada et en Asie.

Lire plus ici

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels sont les facteurs importants et quelles sont les mesures de protection disponibles? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les catégories de protection contre l'inflammation, etc.

Votre personne de contact chez WAGO