energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optimisation des processus via le nuage

Vous souhaitez stocker vos données énergétiques et de processus dans le nuage, afin de pouvoir y accéder de n'importe où ou de les mettre à disposition pour de nouvelles applications telles que la maintenance prédictive? WAGO vous accompagne dans cette démarche.


Nos contrôleurs peuvent être utilisés comme gestionnaires de données centralisés pour les renseignements analogiques et numériques avec des liens sécurisés vers le nuage. Vous pouvez utiliser la grande capacité informatique du stockage en ligne pour développer des stratégies de gestion opérationnelle afin d'accroître l'efficacité, sans avoir à craindre une mauvaise utilisation des données.

Gestion de l'énergie avec l'IdO et les mégadonnées :

  • Connectivité infonuagique : de nouvelles possibilités pour votre gestion de l'énergie

  • Cybersécurité : aucune ouverture pour les pirates

  • Maintenance prédictive : les stratégies de maintenance du futur

  • Gestion de la charge : économisez de l'électricité grâce au nuage

Numérisation de la gestion de l'énergie avec WAGO

Notre offre

Connectivité infonuagique : de nouvelles possibilités pour votre gestion de l'énergie

Le nuage vous permet d'accéder à vos données énergétiques et de processus actuelles depuis n'importe quel endroit. Il offre également une intelligence des mégadonnées afin que vous puissiez traiter, analyser et sauvegarder des volumes de données plus importants. Cela peut être avantageux si, par exemple, vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour prévoir quand les différentes machines de votre chaîne de production auront besoin d'être entretenues. WAGO crée les conditions préalables nécessaires : le logiciel de nos contrôleurs peut envoyer des données directement vers le nuage, par exemple vers le nouveau WAGO Cloud. Un portail Web sert d'interface utilisateur pour le service de nuage hébergé par Microsoft Azure. Bien entendu, vous pouvez utiliser d'autres plateformes de nuage avec nous. Quel que soit le service que vous choisissez, tout est entre vos mains. Le nuage vous apporte cette valeur ajoutée :

  • Fourniture centralisée de données

  • Accès aux données actuelles, quel que soit l'endroit

  • Apprentissage automatique

  • Nouvelles stratégies de gestion opérationnelle

Cybersécurité : aucune ouverture pour les pirates

Si vous souhaitez utiliser le nuage pour votre gestion de l'énergie, vous devez tenir compte de la sécurité des données, car si des cybercriminels parviennent à manipuler votre production via Internet, vous risquez de lourdes pertes. Avec WAGO, vous êtes protégé contre les cyberattaques. « Sécurité dès la conception » : la sécurité informatique intégrée dès le départ sous la forme d'une architecture de sécurité par couches garantit que les voleurs de données ne pourront pas accéder à notre contrôleur Linux®. La communication entre les contrôleurs et le nuage est effectuée et chiffrée via le protocole MQTT. Vous pouvez également définir des variables à transférer vers le nuage, de sorte que les données sensibles ne quittent pas l'entreprise. Voici les avantages de sécurité pour vous :

  • Système d'exploitation Linux® renforcé

  • Aucune mise à jour

  • Communication chiffrée

  • Variables et intervalles définissables

Maintenance prédictive : les stratégies de maintenance du futur

Dans une usine intelligente, les données énergétiques et de processus peuvent également être utilisées pour prévoir les défaillances et développer de nouvelles stratégies de gestion opérationnelle et de maintenance. L'un des sujets abordés est la maintenance prédictive, l'approche proactive de la maintenance. Elle permet aux entreprises de détecter les défauts avant qu'ils ne surviennent. Les systèmes ne seront plus réparés lorsqu'ils tomberont en panne, mais plutôt avant. Les problèmes résultent souvent de corrélations défavorables. L'intelligence artificielle dans le nuage peut détecter ces conditions. Cependant, même sans connexion au nuage, notre système de gestion de l'énergie est utile : il permet de définir des valeurs limites pour établir des points de départ afin que les responsables du service et de la maintenance puissent déterminer si quelque chose ne fonctionne pas correctement en production et si des pannes sont à craindre. Grâce à ces renseignements, il est possible d'éviter à temps des dommages importants. C'est pourquoi la maintenance prédictive est intéressante pour vous :

  • Moins de dommages

  • Une maintenance plus efficace

  • Une plus grande disponibilité du système

  • Économique

Gestion de la charge : économisez de l'électricité grâce au nuage

Que peuvent faire les entreprises qui souhaitent non seulement mesurer et visualiser leur gestion de l'énergie, mais aussi la contrôler automatiquement? Grâce à des interfaces ouvertes, le système de gestion de l'énergie de WAGO peut fournir de manière transparente des données cumulées pour un traitement ultérieur, par exemple dans un « système d'exécution de la fabrication » (Manufacturing Execution System, MES) ou un « système de planification des ressources de l'entreprise » (Enterprise Resource Planning System, ERP) basé sur le nuage. Ensuite, sur la base de nos données, les systèmes déclenchent d'autres actions, telles que le contrôle de la consommation d'électricité dans le cadre de la gestion de la charge. Ce faisant, le profil de charge de l'entreprise est harmonisé et uniformisé, ce qui réduit les pics de charge et l'usure des machines. Les entreprises industrielles peuvent ainsi compenser leurs charges de manière rentable. Cela fonctionne grâce à la fourniture d'énergie de contrôle pour compenser les fluctuations à court terme du réseau électrique. Voici ce que vous apporte la gestion de la charge :

  • Réduction des pointes de charge

  • Profil de charge harmonisé

  • Baisse des taux de demande

  • Usure réduite de la machine

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: