Référence 3 août 2023

Construire durablement avec des installations de bâtiment enfichables au siège de Bravida

Pour l'installation de l'éclairage, Bravida fait confiance à l'installation électrique par enfichage lors de la construction de son nouveau siège - et économise ainsi du temps.

Les connecteurs permettent d'économiser du temps de montage et rendent l'utilisation du bâtiment plus flexible et durable. Le client de WAGO Bravida A/S, une entreprise d'installation danoise, en profite également. En effet : l'installation électrique par enfichage peut éviter des retards de construction et des arrêts car une planification détaillée au préalable permet d'économiser du temps sur le chantier. Allan Vinding, chef de projet chez Bravida, résume cet avantage comme suit : « Lorsque nous sommes sous pression dans la phase finale d'un projet de construction, il est rassurant de savoir que nous n'avons à installer que des lampes qui sont enfichables. Pour le montage final de divers composants électriques, nous fixons toujours des délais réalistes dans le calendrier de nos travaux, mais lorsqu'il s'agit de connexions par enfichage, cela est généralement un peu plus rapide, même si nous devons encore installer des capteurs et des prises de courant de manière conventionnelle ».

Vos avantages avec WINSTA® :

  • Temps de montage réduits grâce à une pré-planification optimale avec une solution système pré-assemblée

  • Protégé contre les erreurs grâce à des câbles correctement assemblés et des composants standard

  • Connexion simple aux composants électriques tels que prises et lampes des partenaires de système WINSTA®

400 lampes en un clic

Bravida fournit l'électricité, le chauffage, le refroidissement, l'eau, la ventilation et la sécurité pour les projets de construction danois. Maintenant, le groupe Bravida a également eu le plaisir d'être installateur dans un projet qui comportait des connexions enfichables : à Brabrand près d'Aarhus, Bravida a donné la touche finale à son nouveau siège pour le nord du Jutland. Le bâtiment de bureaux d'environ 5 000 mètres carrés a été équipé de 500 lampes, dont 400 ont été installées dans des espaces principaux tels que des bureaux et des espaces communs avec connexions par enfichage. Cela s'est fait en collaboration avec WAGO.

Optimal grâce à l'installation modulaire répétitive

« Les connecteurs sont un type d'installation électrique préfabriqué. Au lieu de la façon habituelle de découper les câbles et de fabriquer les connexions de lampes, on utilise des modules préfabriqués de la bonne longueur qui sont clipsés ensemble », explique Henrik Scharf, chef de projet chez WAGO Danemark et responsable du système de connecteurs WINSTA®.

Le système se base sur des confections de câbles et des composants standard qui sont assemblés en fonction du projet de construction. WINSTA® convient lorsque les exigences d'installation se répètent et que les pièces ont une structure similaire, ce qui est par exemple le cas pour les installations d'éclairage ou de canaux d'allège, dans un immeuble de bureaux. « L'utilisation de ce système de connexion complet permet de minimiser le temps de montage et les erreurs d'installation sur site, car les composants individuels sont codés aussi bien mécaniquement que par couleur. Ainsi, toute erreur de branchement est pratiquement évitée ».

Points sur le compte DGNB

Cela permet d'économiser du temps et de l'argent et rend la construction plus flexible, ce qui est crucial si l'ouvrage est construit selon la DGNB- pour la durabilité écologique, économique et sociale. « C'est beaucoup plus rapide et c'est plus économique. Dans le même temps, la construction obtient des points DGNB, car le bâtiment bénéficie d'une plus grande flexibilité pour des modifications et extensions ultérieures », explique Henrik Scharf.

DGNB était un critère d'appel d'offres de Bravida en tant que client pour WAGO. Selon Allan Vinding, Bravida enregistre également une forte augmentation des bâtiments DGNB dans lesquels des connexions sont spécifiées et nécessaires pour l'installation.

Planifiable et clair

Dans le cadre de la collaboration avec WAGO, le fait que WAGO ne fournisse pas seulement des connecteurs, mais aussi un plan détaillé des matériaux livrés et de la manière dont l'installation doit être effectuée, a également été un grand avantage pour Bravida.

« Les travaux de planification et de dessin effectués par WAGO ainsi que les listes de pièces mises à disposition par WAGO ont été d'une grande aide. Lorsque nous faisons appel à un électricien pour effectuer une installation, il est agréable que le processus soit décrit en détail au niveau du dessin et nous pouvons voir quelles longueurs de câbles doivent être utilisées et où. Lorsque nous savons exactement quels types de câbles et de composants WINSTA® doivent être utilisés sur un étage spécifique, nous avons un meilleur contrôle sur nos processus logistiques. Cette transparence conduit également à ce qu'un installateur ne commette que très rarement des erreurs. Le tout est plus rapide et vous pouvez effectuer plus tard des travaux de maintenance plus rapidement sans affecter le fonctionnement ».

Documents importants

À tout moment, les dessins donnent un aperçu clair de l'installation globale : « Nous pouvons facilement voir comment l'ensemble de l'installation est construite, ce qui est important aujourd'hui lorsque nous devons fournir de nombreuses documentations. Les dessins suivent la construction et n'aident pas seulement l'électricien individuel, qui est appelé 10 ans plus tard pour réparer une installation. Vous avez également la documentation dont vous avez besoin si vous devez effectuer ultérieurement des ajouts, des extensions et des modifications à plus grande échelle », explique Allan Vinding.

Autres demandes: