Référence

Avec WINSTA®: éviter les erreurs et gagner du temps

Lors du transfert du siège de la Poste, le système de connecteurs WINSTA® garantit une installation électrique sûre et rapide.

La Poste Suisse transférera son siège principal dans le quartier bernois de Wankdorf City en 2015. Chargée des installations électriques du nouveau bâtiment colossal situé aux abords de la ligne ferroviaire, la société Elektro Burkhalter AG mise sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO Contact SA. A juste titre.

Ce qui est amené à devenir un nouveau quartier n’est encore qu’un gigantesque chantier: sur le site de Wankdorf City, dans le nord de Berne, les nouveaux sièges des CFF, de l’entreprise totale Losinger Marazzi ainsi que de la Poste Suisse sortent de terre. Cette dernière emménagera début 2015 dans l’imposant bâtiment «Majowa» qui abritera 1800 postes de travail sur huit étages et 30 000 mètres carrés. Pour les installations électriques, ces dimensions représentent un défi particulier. Eclairage, stores, alarme incendie, chauffage, ventilation, climatisation, multimédia, surveillance des portes, contrôle d’accès, réseau informatique: toutes ces installations fonctionnent à l’électricité et doivent donc être connectées.

La pression monte

Telle est la mission de Stefan Iseli, chef de projet de la société Elektro Burkhalter AG chargée des installations électriques en coopération avec la société Scherler AG. Pour lui, le gros volume n’est pas le seul aspect qui requiert une planification minutieuse. Il y a aussi le calendrier serré: «Aujourd’hui sur les grands chantiers de construction, les délais sont de plus en plus courts et la pression monte sensiblement». Le projet Majowa ne fait pas exception. Le facteur temps est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé Burkhalter à ne pas opter pour un câblage conventionnel des installations électriques, mais pour le système de connecteurs WINSTA® de la société WAGO Contact SA. Les composants préfabriqués sont en partie livrés prêts à l’emploi sur les chantiers et posés par les installateurs électriciens. Ce qui entraîne un gain de temps considérable ainsi qu’une réduction du risque d’erreur. En effet, les systèmes de connecteurs WINSTA® ne peuvent être assemblés que d’une seule manière – la bonne. «Cela n’est pas aussi simple», relativise Iseli. «Le travail de nos installateurs requiert une extrême concentration – les sources d’erreurs possibles sont encore nombreuses. C’est de l’électricité que nous manipulons.» Sans compter qu’il ne suffit pas toujours d’assembler les composants pour établir une connexion. En fonction de l’utilisateur et du type de raccordement, l’installateur est toujours amené à brancher des câbles aux bornes selon les instructions. Malgré tout, il y a beaucoup moins d’erreurs avec WINSTA®, concède Iseli.

La planification est essentielle

Un partenariat fructueux unit WAGO et Elektro Burkhalter depuis plusieurs années. Employé de WAGO, Remo Marti se souvient de projets d’une envergure comparable à celle du siège de la Poste pour lesquels Elektro Burkhalter a fait appel à WINSTA®. Il sait par expérience qu’il est important de bien planifier en amont. «Nous adaptons nos produits aux souhaits du client et produisons certains composants sur mesure». Pour Stefan Iseli, cela signifie que: «Nous devons déterminer assez tôt ce dont nous avons besoin et passer commande sans tarder. Au cours de la phase de planification, les conseils de WAGO sont précieux. Je ne considère pas WAGO comme un simple fournisseur, mais comme un partenaire essentiel du projet.» Dans le cas du siège de la Poste, les pièces se comptent par milliers: 1300 boîtiers pour sol, des bornes pour près de 3000 lampes et 1600 mitigeurs thermostatiques pour les installations sanitaires, le chauffage et la ventilation. A cela s’ajoutent le raccordement de plus de 1800 thermostats et quelque 2000 connecteurs pour câbles plats. Les composants sont stockés dans des halls à proximité du chantier en attendant d’être installés. Ce mode de travail permet de gagner un temps considérable par rapport au câblage conventionnel. Enfin, ce système de connexion présente des avantages non seulement lors de la construction, mais aussi lors de l’exploitation du bâtiment. Il facilite, en effet, les opérations de maintenance tout en augmentant leur efficacité.

Les lampes s’allumeront en 2015

En attendant, les ouvriers travaillent sans relâche sur le chantier. Outre les installations électriques, les travaux d’aménagement intérieur battent leur plein. Jusqu’à l’emménagement des 1800 employés de la Poste, con- nexions, vissage et câblage se font sous haute pression. Le chef de projet Iseli est convaincu que la lumière du bâtiment Majowa s’allumera dans les temps début 2015. Il se garde toutefois de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, car: «L’électricien est le premier arrivé et le dernier parti. Nous devons rester flexibles jusqu’à la fin.» Avec les produits WINSTA®, Iseli peut être assuré d’atteindre son objectif.

de extextera.ch | 01.11.2014
Source images: etextera.ch, Losinger Marazzi AG

Installation d'une cuisine en toute simplicité

Avec ses 130 logements, la « Résidence La Toula » s'insère harmonieusement dans le cœur de la petite cité historique de Bulle. D'une surface comprise entre 57 et 195 m2, les appartements répartis sur six bâtiments neufs intègrent les technologies les plus récentes. En plus du triple vitrage moderne garantissant d'excellentes performances en termes d'isolation thermique et d'insonorisation, les logements sont aussi dotés du système de connecteurs pré-assemblé Winsta de Wago.