Référence

Retirer tout simplement le connecteur

La polyvalence du bois en tant que matériau de construction est démontrée par la société Blumer Lehmann AG de Gossau. Si l'on y ajoute une technique de raccordement astucieuse, plus rien ne s'oppose à la construction d'un bâtiment d’école modulaire servant pendant une période limitée.

L'idée des maisons modulaires en construction bois est facile à expliquer. Étant donné que celles-ci sont préfabriquées à 90 pour cent, les émissions incommodantes sur site sont réduites au minimum et ménagent ainsi les nerfs des résidents. De plus, un tel bâtiment peut être démonté avec peu d'efforts, après une certaine période d'utilisation, puis réutilisé à un autre endroit.

À l'école primaire Sankt Karli de Lucerne, Blumer Lehmann AG a démontré à quel point il est facile et surtout rapide de le faire. Étant donné qu’elle sera rénovée dans les années à venir et qu'aucune interruption des cours ne sera possible pendant les travaux, l’administration scolaire a loué un bâtiment temporaire pour cette période. Il n'a fallu que deux semaines aux monteurs pour assembler les modules individuels, dont le transport a nécessité 90 camions. La construction en bois qui en résulte s'étend sur trois étages et offre huit salles de classe et pièces annexes par étage, y compris pour le personnel enseignant, le secrétariat et le concierge.

Winsta évite le recâblage

Le bâtiment temporaire est déjà loué pour les vingt prochaines années. Étant destiné à combler les pénuries de place sur quatre autres sites pendant cette période, il a été décidé d’utiliser le système de connecteurs Winsta pour la première fois. « Plus tard, nous retirerons simplement le connecteur et le rebrancherons sur le nouvel emplacement », explique Aleksandr Smurov de A. Lehmann Elektro AG à Gossau, qui effectue, entre autres, des travaux de planification et d'installation électriques pour Blumer Lehmann AG.

Ce qui semble un peu simpliste prononcé ainsi, a cependant un avantage concret dans la pratique. Le chef de projet et installateur électricien diplômé l'explique ainsi : « Sinon, cela demanderait beaucoup d'efforts, car il faudrait tirer à nouveau les câbles électriques et les ré-étiqueter ».

Par ailleurs, pour les conduites d'alimentation en eau et en chauffage, Blumer Lehmann s'appuie sur un principe similaire à celui utilisé pour l'installation électrique. « Dans ce cas cependant, le travail est un peu plus important car vous ne pouvez pas simplement enficher les éléments », explique Aleksandr Smurov. Les installateurs réalisent les raccords avec des manchons afin que les robinets et les radiateurs soient alimentés en eau. Mais ici aussi, il n'y a pas besoin de perçage ni de montage fastidieux sur place.

Sans Winsta, nous aurions à effectuer de nouveaux câblages et étiquetages.

Aleksandr Smurov
Chef de projet pour la construction modulaire

Télécommande des capteurs météo

Afin que les bâtiments Blumer Lehmann soient disponibles le plus rapidement possible, la création de valeur se réalise à Gossau. La structure de base des modules est déplacée de station en station sur un rail et les éléments individuels sont assemblés à l'aide d'une grue. Dès que le local proprement dit est en place, des chauffagistes, plombiers, peintres et électriciens viennent et travaillent en avance dès que possible.

Ces derniers tirent les câbles des lumières, stores, détecteurs de mouvement, boîtiers de distribution, prises et interrupteurs jusqu’à l’armoire de distribution. La connexion s'effectue via le système de connecteurs Winsta protégé contre l’inversion des pôles, auquel est également relié un module d'accès à distance. Pour des raisons techniques liées à Minergie, le bâtiment de l'école dispose de capteurs météorologiques temporaires qui, entre autres, servent à la commande des stores et fournissent ainsi de la lumière en hiver et de l'ombre en été. Si le bâtiment doit être utilisé plus tard en tant que construction temporaire à un endroit différent, les capteurs météorologiques peuvent simplement être informés à distance que leur orientation a désormais changé. Il n'est plus nécessaire de faire appel à un installateur pour le faire sur place.

RÉFÉRENCES DANS LA TECHNIQUE DU BÂTIMENT

En tant que partenaire et leader en matière d’innovation, WAGO réalise de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons offrir comme solutions créatives et efficaces dans la technique du bâtiment.

L'imagination est la seule limite

Avec ses trois succursales, l’entreprise Burtscher Elektro- und Gebäudetechnik AG est un partenaire de choix dans le secteur de la construction dans l’agglomération de Saint-Gall. Grâce à son expertise, elle soutient ses clients dans la planification et la mise en oeuvre de systèmes électriques, donne des conseils en matière d’électrobiologie ou apporte son aide dans l’intégration des systèmes d’automatisation de bâtiments. Au siège de la société à Flawil, Patric Burtscher démontre aux parties intéressées les nombreuses possibilités d’automatisation des bâtiments et la facilité d’utilisation des systèmes proposés par Wago Home Automation.

Casa_Clara.PNG

C'est la Champions League !

Un contrôleur principal, trois sous-contrôleurs, plusieurs centaines de relais, ainsi que tous les appareils de terrain cartographiés directement dans le BIM. Ce sont les dimensions du plus grand projet WAGO Home Automation jamais réalisé en Suisse. Compte tenu de ces paramètres, la vue sensationnelle que la Casa "Clara" offre sur le Gotschna est presque un peu perdue.