[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/secteur","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment","name":"Technique du bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/eclairage","name":"Éclairage ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/eclairage/plus-que-une-lumiere-parfaite","name":"Référence","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Référence 9 mars 2022

Plus qu'une lumière parfaite

« Plus qu'une lumière parfaite », tel est le credo de la société Astra LED GmbH de Gossau. Grâce à des algorithmes sophistiqués et à une technologie de contrôle intelligente, elle y parvient aisément et maîtrise même tous les spectres entre le sombre et le clair ainsi que le froid et le chaud.

Les avantages en détail :

Les solutions du fabricant d'éclairage sont difficiles à trouver dans un magasin de bricolage ou un catalogue. Et il y a une bonne raison à cela ! « Nous sommes l'une des rares entreprises à nous occuper de LED, d'optique et de mécanique », déclare le directeur général Tobias Hofer et ajoute : « En outre, nous développons l'électronique, la carte de circuit à LED et le logiciel entièrement en interne. Cela nous rend très flexibles ».

Il va sans dire qu'avec un tel niveau de compétence et de savoir-faire, il est presque impossible de s'occuper de solutions standard et de produits de masse. Ceux qui s'adressent à l'entreprise de Suisse orientale attendent avant tout une solution d'éclairage intégrée et adaptative qui réduit massivement les coûts d'exploitation et de maintenance et s'intègre esthétiquement à l'architecture des bâtiments ou au design des véhicules ferroviaires. Et intelligemment, bien sûr !

Économiser grâce à la régulation décentralisée

L'intelligence est garantie par des microprocesseurs installés directement sur la carte de circuit à LED. Ceux-ci ne se contentent pas de surveiller la qualité de l'air et les mouvements, mais régulent également la luminosité et la communication entre les lampes. Cette approche décentralisée permet de réaliser d'énormes économies d'énergie, notamment dans le secteur ferroviaire. « Avec une régulation centralisée, il faudrait tirer d'énormes faisceaux de câbles, ce qui augmenterait le poids », explique Tobias Hofer.

Le gain de poids est un avantage de l'approche de régulation décentralisée. Une autre est l'adressage des lampes. « Cela rend tout possible », s'enthousiasme Roland Jäckle, responsable du développement du logiciel chez Astra LED. À titre d'exemple, il mentionne l'ajustement de la température des couleurs en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, les navetteurs dans les trains ou les employés dans les bureaux bénéficient d'une lumière dynamisante le matin, tandis que l'éclairage du soir les rend plus détendus. Comme autre exemple, il cite le calibrage des luminaires, qui est crucial pour la perception optique lors du remplacement de luminaires défectueux. « Par conséquent, la nouvelle lampe brille dans le même blanc que les lampes existantes, c'est pourquoi le changement n'est pas du tout perceptible pour l'observateur », explique Roland Jäckle.

Les lampes communiquent entre elles

L'adressage des lampes individuelles, par exemple, est également un élément crucial dans un projet pour lequel les spécialistes de l'éclairage ont été engagés par le groupe de construction Max Bögl. Pour garantir une lumière homogène et sans éblouissement dans le train à sustentation magnétique, il doit être possible de faire varier l'éclairage uniformément et de régler sa température de couleur. Pour ce dernier, Astra LED a combiné deux semi-conducteurs sur un seul corps de luminaire, qui, selon le rapport de mélange, produisent des températures de couleur comprises entre le blanc chaud 3000 et le blanc froid 5600 Kelvin.

Par ailleurs, pour la valeur de température de couleur respective, les lampes reçoivent la commande d'un contrôleur PFC200-8212-XTR de niveau supérieur. Les microcontrôleurs installés sur les luminaires s'occupent de tout le reste. « Chaque point lumineux sait quelle est sa luminosité et quelle devrait être sa luminosité réelle », explique Tobias Hofer. Comme les lampes échangent entre elles, ce bavardage pourrait théoriquement aussi être utilisé pour une régulation de la valeur moyenne qui compense toutes les erreurs. « En dehors des applications ferroviaires, nous le faisons déjà », dit le directeur. Comme les luminaires détectent également le spectre, ils ajustent automatiquement la puissance de la lumière, par exemple, lorsqu'il y a un fort ensoleillement dans le compartiment.

FA_2021_LIM_Astra-LED_3_b.jpg
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2NoXzAwMDBFN005IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_ch_0000E7M9","quote":"Nous pouvons utiliser le contr&ocirc;leur Wago de nombreuses fa&ccedil;ons diff&eacute;rentes","modifiedtime":"2026-01-17T15:20:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1768663250256,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Roland J&auml;ckle, d&eacute;veloppeur de logiciels</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19jaF8wMDAwREFFWSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-03-09T08:20:56+0000","actions":[],"parents":[]}

Un contrôle et un support convaincants

Bien que le contrôleur XTR soit « uniquement » responsable de la commande de niveau supérieur, il pourrait tout aussi bien s'agir de la solution d'un autre fabricant. Alors pourquoi Wago ? « Nous n'avions aucune expérience en matière d'API avant ce projet », admet Roland Jäckle, c'est pourquoi nous avons d'abord procédé à une évaluation intensive. D'autres fabricants se sont ensuite retirés de la course, soit à cause du prix, soit à cause de l'assistance, soit parce qu'ils ne répondaient pas aux normes ferroviaires actuelles.

Un autre aspect était l'environnement de développement CODESYS pour l'automaticien, qui a poursuivi sa formation à la FH de Buchs pour devenir ingénieur système. « Il rend le travail très intuitif et n'a rien ä voir avec programmes API auxquels j'ai dû faire face pendant ma formation », se félicite Roland Jäckle et poursuit : « Si on supprime quelque chose, cela supprime également toutes les liaisons. C'est presque comme programmer dans un langage de haut niveau ».

D'autres arguments en faveur du contrôleur XTR pour Roland Jäckle étaient la bonne assistance (« Quelqu'un répond également au téléphone. J'ai déjà vécu ça différemment. ») et la polyvalence du système de contrôle : « Avec une solution différente, nous aurions dû nous engager sur les applications ferroviaires. Le contrôleur Wago, en revanche, nous pouvons l'utiliser dans d'autres domaines. »

FA_2021_LIM_Astra-LED_4.jpg

Beat Büchler

Area Sales Manager Industry
Région Nord-Est
+41 (0)26 676 73 84

E-Mail Adresse: beat.buechler@wago.com

Bildquellen: WAGO Contact SA

Netzwerkinfrastruktur Switches Area Sales Manager Industry

WAGO dans d'autres branches

Découvrez les solutions proposées par WAGO dans d'autres secteurs.

Sécurité de production à chaque coup

Les constructeurs automobiles sont très exigeants en matière de disponibilité des installations. WAGO possède les connaissances et les produits pour sécuriser efficacement toutes les étapes de production.

03112021_1.PNG

Le numérique dans l'avenir

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

03112021_2.PNG
Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Ou suivez-nous sur :