Referenz 18. April 2023

Rechenzentren sicher und effizient automatisieren mit WAGO

Die technische Ausrüstung von Gebäuden (kurzgefasst TGA) hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen – besonders von Rechenzentren, da diese ein wesentliches Element der digitalen Infrastruktur darstellen. Damit die Rechenzentren problemlos arbeiten können, müssen die Rahmenbedingungen, wie z. B. die Klimatisierung der Serverräume, passen. Hier kommt die Firma TOBOL ins Spiel – mit WAGO an ihrer Seite.

TOBOL – mit Stammsitz im thüringischen Leinefeld-Worbis – ist ein Spezialist für maßgeschneiderte MSR-Technik und Gebäudeautomation. Das Unternehmen bietet seinen Kunden, die hauptsächlich aus dem gewerblichen und industriellen Sektor stammen, alles aus einer Hand: von der Analyse und Planung über die Projektierung, die Programmierung und den Schaltanlagenbau bis hin zum Service und zur Wartung. Darüber hinaus ist TOBOL ein ausgewiesener Experte, wenn es um die Automatisierung der Infrastruktur von Rechenzentren geht. Mehr als zwei Drittel der Schaltanlagen kommen in Rechenzentren zum Einsatz – sowohl in zahlreichen Neubauten in Deutschland als auch in weiteren Projekten in Europa. Dabei vertraut TOBOL auf WAGO Reihenklemmen und WAGO Controller, da diese unter anderem für einen geringen Wartungsaufwand, Zuverlässigkeit und Flexibilität stehen.

Die gesamte technische Infrastruktur von Rechenzentren aus einer Hand

Die Automatisierungstechnik von TOBOL ist optimal an die Bedürfnisse des hochverfügbaren Rechenzentrumsbetriebs angepasst und auf einen zuverlässigen und effizienten Dauerbetrieb ausgelegt. Sie umfasst die Integration, Interaktion und Überwachung der gesamten technischen Infrastruktur. Bei TOBOL kommen sämtliche Funktionen, die für einen sicheren und effizienten Betrieb eines Rechenzentrums notwendig sind, in einem Automatisierungssystem zusammen. Dies reicht von einer effizienten Kälteansteuerung, die bedarfsgerecht angefordert wird, über die Energiedatenerfassung und das Energiemonitoring sowie die Störmeldeerfassung bis hin zur Klimatisierung (u. a. Be- und Entfeuchtung) der Serverräume.

Eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft im Schaltanlagenbau

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Umsetzung von Projekten: ein zuverlässiger Partner an der Seite wie WAGO. TOBOL setzt bereits seit seiner Gründung im Jahr 1997 im Schaltschrankbau auf WAGO Reihenklemmen. Darüber hinaus nutzen sie auch bereits seit zehn Jahren WAGO Automatisierungslösungen wie den Controller des WAGO I/O Systems 750 – eine langfristige Partnerschaft also. Der Kunde und seine Wünsche stehen dabei – sowohl bei TOBOL als auch bei WAGO – stets im Mittelpunkt: Beide bieten mit ihrem flexiblen Angebotsspektrum maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden.

Aber nicht nur die Produkte, sondern auch der Kundenservice durch den WAGO Vertrieb ist ein entscheidender Faktor für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. „Wir schätzen vor allem die sehr starke Kundenbindung durch die WAGO Vertriebsmitarbeiter, die wichtige Partner hier vor Ort sind“, hebt Olaf Beykirch, Geschäftsführer von TOBOL, hervor.

TOBOL vertraut auf WAGO Reihenklemmen und WAGO Controller

„Der geringe Wartungsaufwand hat uns zuerst überzeugt. Bei den WAGO Reihenklemmen entfällt das Schraubennachziehen komplett, was zu deutlichen Zeiteinsparungen im gesamten Bestückungsprozess des Schaltanlagenbaus führt. Das war einer der ersten Benefits, warum wir uns bereits 1997 für WAGO entschieden haben“, berichtet Chris Heinemann, Geschäftsführer von TOBOL. Ein weiterer großer Vorteil: die Kompaktheit und die daraus resultierende Platzersparnis. Da die Packungsdichte im Schaltschrank immer höher wird, stellt dies einen nicht unerheblichen Faktor dar.

„Mit den WAGO Reihenklemmen können wir mehr I/O-Punkte in einem Schaltschrank verbauen.“, so Chris Heinemann weiter. Deshalb setzen sie besonders im Serien-Schaltanlagenbau für Industriekunden auf WAGO Reihenklemmen – laut Aussage der Geschäftsführer Beykirch und Heinemann „ein wichtiges Entwicklungsfeld“, das sie zukünftig unbedingt noch stärker ausbauen möchten.

In Rechenzentren sowie in der Gebäudeautomation nutzt das Unternehmen WAGO Automatisierungskomponenten wie das WAGO I/O System 750, das vor allem mit seiner Modularität und Flexibilität überzeugt. Mit diesem WAGO Automatisierungssystem hat TOBOL die Möglichkeit, modular und flexibel angepasst an die jeweiligen Gebäudelösungen zu agieren. So können sie zum Beispiel relativ schnell vor Ort nachrüsten, wenn es erforderlich wird – was einen großen Mehrwert darstellt. Ein weiterer enormer Vorteil: In Rechenzentren gibt es sehr viele Störmeldungen aus der Elektroversorgung auf kleinem Platz – 3000-4000 Elektromeldungen pro Gebäude – die mit den WAGO Controllern optimal überwacht werden können.

Mit den Reihenklemmen und dem I/O System 750 von WAGO reduziert TOBOL also nicht nur seinen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand, sondern verhindert durch die extrem hohe Zuverlässigkeit der Komponenten auch Arbeitsunterbrechungen, Stillstandzeiten und Servicekosten.

Die Zukunft der Produktion ist digital

TOBOL arbeitet aktuell stark daran, seine Produktion digital zu gestalten und papierlos zu arbeiten: Jeder Arbeitsplatz ist mit einem Rechner mit Touch-Monitor ausgerüstet, damit den Mitarbeitern alle für die Fertigung benötigten Unterlagen digital über die Cloud bereitgestellt werden können. Dies gilt auch für die Prüfung der Schaltanlagen: Jede Schaltanlage wird gemäß geltender Normen und Richtlinien – wie der Schaltanlagennorm DIN EN 61439 – gefertigt und geprüft. Die Abnahmeprüfung (Factory Acceptance Test, FAT) und Protokollierung finden natürlich auch über digitale Wege statt. Darüber hinaus setzt TOBOL bei der Datenübernahme auf das EPLAN Data Portal, da es eine hohe Datenqualität sowie eine schnelle und einfache Artikelsuche der WAGO Komponenten bietet – und somit einen großen Mehrwert für das digitale Engineering darstellt.

Gemeinsames Wachstum und zukünftige Projekte

Nach einer ersten Erweiterung des Standortes um eine Produktionshalle für Schaltanlagen von 500 Quadratmetern im Jahr 2007 und einer zweiten Erweiterung um eine weitere 500 Quadratmeter große Produktionshalle mit Lagerbereich im Jahr 2011 folgt nun eine erneute Vergrößerung. Auf 2800 Quadratmeter Nutzfläche ist jetzt das komplette Leistungsspektrum von TOBOL unter einem Dach vereint: Analyse, Planung und Konstruktion, Programmierung, Schaltanlagenproduktion sowie Service und Wartung. Da der neue Standort auch genug Platz für zukünftige Erweiterungen bietet, kann TOBOL auch in Zukunft den Ansprüchen seiner Kunden gerecht werden. Im neuen Werk sollen dabei vermehrt WAGO Reihenklemmen mit Drücker eingesetzt werden, da diese die Voraussetzungen für eine automatisierte Drahtsatzerstellung bieten.

WAGO Solution Partner

Ein weiteres zukünftiges Projekt: TOBOL möchte Teil des WAGO-Solution-Provider-Programms werden; ein Netzwerk aus Unterstützern und Beratern, die Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte mit WAGO Lösungen unterstützt. Chris Heinemann führt dies noch weiter aus: „Wir möchten unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft mit WAGO nach außen tragen und als offizieller WAGO Partner Kunden beim Lösen Ihrer Aufgaben helfen.“

Weitere Serviceangebote: