Referenz

Waches Auge für die Instandsetzung

Frühzeitig erkannte Anomalien ermöglichen eine zustandsorientierte Wartung

Der Industriegasespezialist Air Liquide investierte an seinem Standort im niedersächsischen Stade fast 40 Millionen Euro. Ziel des Invests war die Dekarbonisierung der Synthesegasproduktion. In diesem Zuge wurde eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung des neuen Hochtemperaturreaktors realisiert. WAGO die dafür passende Lösung. Eine Kombination aus Thermalkamera, WAGO IoT Gateway und nahtloser Integration in das Prozessleitsystem sorgt dafür, dass Anomalien früh erkannt werden und – wenn nötig - eine zustandsorientierte Wartung stattfinden kann.

In diesem Beitrag erfahren Sie:

  • Warum eine nahtlose Integration in das Prozessleitsystem zukunftsfähiger ist als eine Stand-alone-Lösung.
  • Welche Bedeutung die Schnittstelle zum Leitsystem tatsächlich hat – vor allem dann, wenn es darum geht, bereits bestehende Maschinen und Anlagen nachzurüsten.
  • Wie sehr schon die Verwaltung und Berechnung der Anomaliedaten auf der SPS-Ebene das System entlastet.

Hier zum Video

Innovation durch Kooperation – eine Zusammenarbeit von Air Liquide und WAGO

Automatisierte Überwachung im Hochtemperaturreaktor

Herzstück der Air Liquide-Anlage in Stade ist der neue Hochtemperaturreaktor. Ihn vor einem ungeplanten Ausfall zu schützen, stand ganz oben auf der Agenda. Um die mit der Zeit unvermeidliche Schädigung des den Reaktor umgebenden Mauerwerks zu erkennen, bieten sich nur wenige technische Möglichkeiten an. Air Liquide suchte eine Methode, die eine verlässliche Aussage über den Zustand liefert, ohne den Reaktor für Inspektionen „auf Verdacht“ oder nach starrem Zeitplan herunterfahren zu müssen. Für die Gefahrenfrüherkennung schlugen Experten industrielle Thermalkameras vor. Ausgewählt wurde Prometheus von TTS Automation, das Temperaturanomalien unabhängig von Umgebungsbedingungen erkennt und auf der Kombination mit intelligenter Steuerungstechnik von WAGO wie dem PFC200 aus der Serie 750 basiert.

Air Liquide, a global leader in gases, technologies and services for industry and health, has implemented 24/7 monitoring of a new reactor at its Stade facility.

Nahtlose Integration in Automatisierungslandschaft

Zur lückenlosen Kontrolle sind zwei Mal drei Kameras radial um den Reaktor angeordnet, und eine, die von oben auf den Behälter schaut. Diese Kameras zeigen im Leitsystem alle relevanten Informationen: Maximal- und Minimalwerte, aufgeteilt in Sektoren. Feste Alarmwerte wurden definiert, die nur warnen, wenn sie über- oder unterschritten werden. Die Kamerasoftware läuft auf der WAGO IoT Box, die sich als Schnittstelle zum Leitsystem nahtlos in Produktionen der Prozessindustrie integrieren lässt. Mithilfe dieser Lösung kann Air Liquide alle Kamerafunktionen nutzen und die Rohdaten verarbeiten. Die Verwaltung und Berechnung der Anomaliedaten auf der SPS-Ebene entlastet das System. Der Betreiber kann direkt aus dem Leitsystem mit der Kameraelektronik kommunizieren.

Sie möchten mehr lesen? Die ganze Geschichte erhalten Sie als kostenlosen Download!

Thermal cameras with intelligent control technology, like the WAGO PFC200, detect hazards early by identifying thermal anomalies — regardless of environmental conditions.

Sie möchten mehr erfahren?

Laden Sie hier die komplette Referenz herunter – und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lösungen.

Komponenten von WAGO

Die im Projekt verbauten WAGO Produkte im Detail

Steuerungen

Projektieren, steuern und visualisieren Sie Ihre Projekte einfacher und komfortabler mit dem WAGO Controller PFC200. Typische Anwendungen finden sich neben der Prozessindustrie und der Gebäudeautomatisierung im Bereich des klassischen Maschinen- und Anlagenbaus. Hier profitieren insbesondere komplexere Anwendungen.

Ihre Vorteile:

  • Linux®-Betriebssystem und CODESYS (CODESYS V3) Programmierung
  • Hohe Cybersecuritystandards
  • Fernzugriffe über Mobilfunk mit integrierter Webvisualisierung
MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Digitalisierung out of the Box: WAGO IoT Boxen

Das Unternehmen der Zukunft ist umfassend vernetzt. Was jetzt noch nicht an die IT angebunden ist, muss angebunden werde – vor allem die Produktion. Darauf sind viele Unternehmen nicht eingestellt. Ihre Maschinen und Anlagen nicht in der Lage, Daten zu verschicken. Lösungen bietet WAGO mit der IoT-Box.

Ihre Vorteile:

  • Komplettlösung für Digitalisierung von Maschinen und Anlagen
  • Individuelle Schaltschranklösungen möglich
  • Vorteile der Industrie 4.0 nutzbar machen.
MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

Weitere Serviceangebote: