Solutions IO-Link

Communiquer avec IO-Link pour l'avenir

Les solutions d'automatisation de pointe de WAGO parlent IO-Link

IO-Link est l'interface flexible pour la collecte de données au niveau du terrain. La norme de communication ouverte permet un flux de données transparent du niveau de commande jusqu'au niveau des capteurs et actionneurs. Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet. En outre, il offre de nouvelles possibilités pour le diagnostic, le paramétrage et l'identification d'appareils : avec le maître IO-Link correspondant, par exemple, les données de processus ainsi que les données acycliques pour l'identification, la configuration, le paramétrage et le diagnostic peuvent être communiquées au dispositif correspondant (capteurs et actionneurs) via une connexion à 3 conducteurs. Les fonctions et les données de performance sont définies via des fichiers de description d'appareil pour les maîtres et les appareils. Lors d'un éventuel remplacement d'appareil, la configuration et le paramétrage peuvent être restaurés automatiquement et sans intervention du personnel de maintenance.

Avantages d'IO-Link

IO-Link ist der Schlüssel zur digitalen Zukunft.

Helmut Börjes, Produktmanager bei WAGO GmbH & Co. KG

IO-Link dans l'armoire de commande et sur le terrain

Depuis le WAGO I/O System 750 avec le maître IO-Link à 4 ports (750-657) en passant par le IP67-I/O-System Field et jusqu'à l'alimentation Pro 2 et les disjoncteurs électroniques, les solutions d'automatisation de pointe de WAGO parlent d'IO-Link et sont ainsi parfaitement préparées pour les exigences de la construction moderne de machines et d'installations. En plus de la possibilité de travailler avec des systèmes de bus de terrain courants tels que PROFIBUS®, PROFINET®, EtherCAT®, EtherNET/IPTM, les appareils WAGO compatibles IO-Link supportent également des solutions de communication telles que OPC UA et MQTT. Avec la connectivité OPC UA et MQTT, une mise en réseau cohérente, performante et sûre devient plus facile que jamais.

Une gestion spéciale de l'alimentation du I/O System Field garantit en outre que les performances du système sont utilisées de manière optimale par la gestion de la charge des courants d'alimentation. De plus, il peut surveiller et limiter les courants et tensions des sorties et des contacts d'alimentation par canal. Cela permet d'identifier les erreurs en cas de défauts plus rapidement et différemment et de les prédire plus facilement - une condition essentielle pour la maintenance prédictive.

IP67 et IO-Link avec WAGO

Franco Polo, Head of Business Development Industry WAGO, explique au WAGO Live API 2020 pourquoi l'automatisation avec les solutions IP67 de WAGO n'est pas seulement rentable mais aussi adaptée pour l'avenir. Mettre en marche dès maintenant !

Automation

Sie können mit IO-Link Ihre Maschinen und Anlagen schneller, günstiger, flexibler und deutlich intelligenter aufbauen.

Franco Polo, Leitung Business Development INDUSTRY bei WAGO GmbH & Co. KG

Solution tout-en-un avec IO-Link

En combinaison avec IO-Link , le IO-System Field de WAGO montre ses atouts en tant que « IO-Distributor » flexible lors de l'acquisition et de la distribution de données. La norme de communication permet un flux de données transparent du niveau de commande jusqu'au niveau des capteurs et actionneurs. Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet. De plus, il existe de toutes nouvelles possibilités pour le diagnostic, le paramétrage et l'identification des appareils.

WAGO I/O System 750/ 753

Le WAGO I/O System 750/753 est caractérisé par son champ d’application universel et sa grande largeur de gamme. Avec plus de 500 bornes différentes, la diversité et la flexibilité sont si grandes, que chaque besoin y trouve sa solution, dans de nombreuses industries.

Le maître IO-Link (750-657) représente la solution standardisée du système d'E/S 750 via IO-Link . On a ainsi considérablement simplifié la conception, l'installation et l'exploitation ! Il est possible de relier simultanément au maître IO-Link WAGO réf. 750-657 jusqu'à 4 appareils IO-Link, ou des capteurs/actionneurs standard digitaux.

Interface Electronics

Kommunikations-fähigkeit wird […] zu einem Kernbestandteil moderner Stromversorgungen.

Klaus Böhmer, Sales Director International/Head of Business Unit Interface Electronics bei WAGO GmbH & Co. KG.

Alimentation WAGO Pro 2

Notre réponse à ces exigences croissantes est l'alimentation WAGO Pro 2, la nouvelle horloge dans l'armoire de commande, qui apporte des solutions concrètes aux défis d'aujourd'hui et de demain. Communication tournée vers l'avenir : le module de communication encliquetable permet une communication bus de terrain permanente et vous tient au courant de tous les états et données importants.

Disjoncteur de protection électronique

Les disjoncteurs électroniques de WAGO sont la solution compacte et précise pour la protection des circuits de tension continue. Via une interface IO-Link exécutée en COM3, son état, ainsi que ses valeurs de tension et de courant, peuvent être transmis individuellement pour chaque canal.

DIE WAGO STROMVERSORGUNG PRO 2 BRINGT DEN ANWENDER SCHON HEUTE EINEN SCHRITT WEITER INS DIGITALE ZEITALTER.

Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partnermanager/Industry Manager Factory Automation bei WAGO GmbH & Co. KG
Alimentation; Pro 2; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; TopBoost + PowerBoost; capable de communiquer
Réf. 2787-2147

Alimentation; Pro 2; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; TopBoost + PowerBoost; capable de communiquer

Module de communication; IO-Link; capable de communiquer
Réf. 2789-9080

Module de communication; IO-Link; capable de communiquer

Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 10 A; IO-Link
Réf. 787-1668/000-080

Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 10 A; IO-Link

8-Port-IO Link Master Class B; Profinet; DC 24 V / 2,0 A; 8xconnexion M12; WideLine
Réf. 765-4102/100-000

8-Port-IO Link Master Class B; Profinet; DC 24 V / 2,0 A; 8xconnexion M12; WideLine

4-Port-IO Link Master Class A; EtherCAT; DC 24 V / 2,0 A; 4xconnexion M12; SlimLine
Réf. 765-4203/100-000

4-Port-IO Link Master Class A; EtherCAT; DC 24 V / 2,0 A; 4xconnexion M12; SlimLine

Entrée/sortie digitale à 16 canaux; IO Link Class B Hub; DC 24 V / 2,0 A; 8xconnexion M12; HubLine
Réf. 765-1706/200-000

Entrée/sortie digitale à 16 canaux; IO Link Class B Hub; DC 24 V / 2,0 A; 8xconnexion M12; HubLine

IO-Link Configurator; Single License; Online activation
Réf. 2759-106/1121-1000

IO-Link Configurator; Single License; Online activation

Référence

En tant que fournisseur de solutions système pour l'automatisation de processus et industrielle, WAGO est toujours à la recherche de suggestions et d'innovations pour ses clients. Dans ce contexte, l'approche consistant à lire et à traiter les données et les informations sur les composants de la technologie de sécurité via IO-Link a été intéressante - une possibilité déjà offerte par les contrôleurs WAGO. Et BERNSTEIN suit également cette voie du traitement des données par IO-Link avec son système de sécurité intelligent pour la protection des machines et des installations depuis un certain temps. L'interface de la coopération entre les deux entreprises était créée.

Univers de produits WAGO

PRÊT POUR TOUT CE QUI VIENT

Technique d'automatisation

Mesurer, contrôler, réguler : avec la technologie d'automatisation et le logiciel adapté de WAGO, vous êtes à l'épreuve du temps et du côté économie. Nos systèmes d'E/S, contrôleurs, écrans et panneaux sont caractérisés par une fiabilité maximale, même dans des conditions extrêmes.

Interface Electronics

Facilité d'utilisation avec une disponibilité maximale du système : les modules interface de WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et résolvez vos tâches de manière fiable avec nos convertisseurs de mesure, modules relais et optocoupleurs, transformateurs de courant et alimentations, ainsi que les modules de transfert et les câblages système.