Geração e Distribuição de Energia

Soluções WAGO para as mais diversas aplicações!

Geração e Distribuição de Energia

O setor de energia está passando por grandes mudanças. Algumas das principais razões para isso são os debates sobre sustentabilidade, desafios relacionados à infraestrutura, ao atendimento de indicadores de um setor regulado, dificuldade de retorno sobre investimento e popularização da geração distribuída.

Dentro de alguns anos, a geração de energia deve passar por amplas transformações em decorrência da descentralização desses fatores e do advento de tecnologias da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT).

Para empresas geradoras de energia, é necessário estar preparado para esse panorama e ter parceiros que possam ajudar a implementar soluções visando o futuro de forma inteligente.

Panorama do mercado de geração e distribuição de energia

A partir dos conceitos de Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT), foi possível aplicar novas tecnologias à geração e à distribuição, o que transformou consideravelmente as relações de consumo. Para os provedores de energia, é importante pensar em como preparar a geração, a distribuição, o armazenamento e o consumo para esse novo cenário.

Geração de energia

Com o aumento da descentralização e geração de energia distribuída, os elementos individuais do sistema de energia devem ser monitorados e gerenciados de forma inteligente. A WAGO oferece muitas soluções para esses desafios:

  • Aquisição e monitoramento de dados de energia

  • Comunicação via protocolos de telecontrole

  • Gerenciamento de parques solares e eólicos

  • Gerenciamento de sistemas de armazenagem de energia

Distribuição de energia

Para que a "energia verde" seja livremente transmitida e distribuída com segurança até mesmo para os menores setores, a rede de energia precisa ser modernizada. A WAGO tem inúmeras soluções para:

  • Gerenciamento dos ativos da rede distribuição para o aumento da disponibilidade

  • Controle e regulagem de sistemas de média tensão, por exemplo

  • Controle e gerenciamento da potência reativa na rede (VOLT/VAR)

  • Monitoramento de trafos em câmaras subterrâneas

  • Segurança cibernética

Smart Grid

O conceito Smart Grid, traduzido como “rede elétrica inteligente”, nada mais é que um tipo de sistema de transmissão e distribuição de energia mais eficiente e, que permitem um maior controle e gerenciamento da rede. Para isso, são utilizadas automações e tecnologias com a bidirecionalidade (redes que levam e recebem kilowatts) e o self healing (que atua rapidamente em falhas de distribuição).

Smart Metering

Esse método, é feito por meio de medidores digitais inteligentes, e consegue disponibilizar uma grande gama de informações com relação ao fornecimento elétrico, incluindo fator de potência, níveis de tensão e corrente. Isso auxilia na tomada de decisão e resolução de problemas, quando necessário.

Energy Storage

Há diferença nos períodos do dia em que há mais geração do que consumo de energia. Os sistemas de Energy Storage buscam equilibrar essa conta por meio de bancos de baterias, que armazenam a energia gerada anteriormente em intervalos de baixo consumo e muita geração e a utilizam nos horários de pico para manter a rede estabilizada.

Benefícios das soluções WAGO para geração e distribuição de energia

São muitas as vantagens que sua empresa pode aproveitar ao investir em boas soluções e que façam sentido de acordo com as necessidades vigentes. Confira as principais abaixo!

Redução de custos operacionais

Conforme mencionamos, um dos principais objetivos com relação à energia nas indústrias é conseguir otimizar esse recurso – ou seja, fazer mais com menos eletricidade. Essa diminuição do uso pode resultar em uma redução dos custos para manter a operação funcionando.

Elevação da segurança física dos colaboradores

O trabalho com eletricidade é considerado de alta periculosidade, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Trabalho. Ao investir em soluções de digitalização e de telecomandos, você diminui o risco de acidentes e mantém os colaboradores seguros longe da área de risco.

Energia e sustentabilidade

Os debates a respeito de sustentabilidade ocasionaram muitas mudanças no setor energético. Com recursos escassos em nosso planeta, é necessário utilizar a energia de forma consciente, evitando desperdícios e buscando fontes renováveis de geração (como eólica e fotovoltaica).

Redução de custos com manutenção

Os custos com manutenção são um problema para muitas companhias. O investimento em soluções eficazes de automação e digitalização, entretanto, pode facilitar a identificação de falhas de forma preditiva e assim, reduzir o orçamento que seria destinado à correção de problemas.

Maior transparência em função de ter dados sempre atualizados

A geração de dados é um dos grandes trunfos da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas (IoT). Se por meio deles você produz informações atualizadas sobre tudo o que está sendo feito, terá mais transparência no negócio e poderá identificar e corrigir eventuais falhas.

Integração e monitoramento de diferentes fontes de energia

Como mencionamos, atualmente, muitos usuários buscam diferentes formas de fornecimento de energia para equilibrar as contas. Ao integrar as fontes e investir em soluções de digitalização adequadas, você pode monitorar o consumo e a economia.

Soluções para geração transmissão e distribuição de energia elétrica

Que tal conhecer as soluções da WAGO no ramo de energia elétrica? Muitos dos itens abaixo são complementares e podem atuar juntos no campo de geração e distribuição de energia para gerar os melhores resultados no seu negócio. Confira!

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Controle e gerenciamento de sistemas de armazenamento de energia

Os sistemas de armazenamento capturam a energia em excesso e a liberam quando necessário. Isso permite aumentar o consumo privado de energia por residências e empresas para suprir os altos picos de corrente e fornecer reservas operacionais para compensar as flutuações de curto prazo na rede. A tecnologia da WAGO possibilita o controle e o gerenciamento dos sistemas de armazenagem.

Gateway de protocolos

Para o monitoramento e gerenciamento em tempo real dos ativos das redes a distância, os gateways são soluções modernas avançadas. Eles permitem a integração de diferentes protocolos em um único dispositivo, além da automação de funções, geração de relatórios e correção de eventuais irregularidades no monitoramento.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Protocolos de Telecontrole

A palavra “Telecontrole” se refere ao controle e monitoramento remoto, em que os dados podem ser recebidos em um ou mais locais. Quando aplicados ao ramo de energia, os Protocolos de Telecontrole são utilizados como parte de um sistema para acompanhar os índices, ter acesso aos dados e agir rapidamente em casos de falha.

MM-4197_reference report_MSR Glück_Foto_0097_2000x2000.jpg

Power Plant Controllers (PPC)

Os PPCs ajudam as instalações das usinas a obterem um gerenciamento de alimentação compatível com a rede no ponto de conexão à rede (PCR).

O Power Plant Controller(PPC) regula os valores de potência ativa e/ou reativa no ponto de conexão da rede (PCR) exigidos pelo operador do sistema. Ele compara esses pontos de referência recebidos do operador com os valores reais medidos no PCR e envia as novas variáveis calculadas às unidades geradoras para fazer o controle.

Unidade Terminal Remota (UTR)

Trata-se de uma solução descomplicada, versátil, fácil de operar e confiável. As Unidades Terminais Remotas da WAGO podem atuar na digitalização, automação, comando e monitoramento de estações de energia elétrica.

Utiliza-se do WAGO I/O System modular, com adição dos protocolos de telecontrole (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®), bem como a opção de programação em até 6 linguagens de acordo com a IEC -61131-3.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Digitalização de subestações

Baseado na norma internacional IEC 61850, a digitalização de subestações surge como forma de garantir a interoperabilidade entre os dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs), otimizar investimentos e reduzir custos de manutenção, além de apresentar maior continuidade no abastecimento.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Controle e Monitoramento de parques solares

Para permitir a comunicação entre os parques solares/usinas e o centro de controle da geração, os operadores utilizam os protocolos de telecontrole. Essa solução garante comunicação direta entre o os dispositivos na planta como os inversores, ou o registrador de dados (Logger), equipamentos de proteção, bem como outros ativos importantes como a estação metereológica.

Controle e Monitoramento de PCHs e CGHs

A energia renovável de usinas hidrelétricas (sejam PCHs ou CGHs) é parte importante da transição da energia global. Um alto nível de automação industrial é necessário para operar as usinas hidrelétricas economicamente.

As soluções da WAGO podem ser encontradas em sistemas de regulação e automação de usinas que estão conectadas a um sistema SCADA de alto nível para monitoramento e controle.

Monitoração de ativos nas redes de distribuição

Utilizando soluções e softwares de gestão de ativos, sua companhia pode melhorar a disponibilidade da rede elétrica e reduzir os custos operacionais da geração e da distribuição.

Fale com a gente e conheça mais sobre as soluções WAGO

Entre em contato agora mesmo!

A WAGO oferece diferentes soluções para geração e distribuição de energia, que serão importantíssimas para modernizar seu negócio, gerando economia de recursos e ativos e se alinhando a propostas mais sustentáveis. Clique no botão abaixo e fale conosco!

s_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg

O WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Qualquer função e para todos os barramentos de campo. O sistema de I/O remoto da WAGO oferece as melhores opções para personalizar a implementação da sua solução de automação.

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

O WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Nós automatizamos onde outros desistem – confiável e econômico, até mesmo nas áreas da Zona 0/20!

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg

Transformadores de corrente e derivadores de tensão

O máximo de desempenho energético sustentável. A WAGO oferece a você a solução certa para cada etapa do caminho rumo a este objetivo.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

O máximo de desempenho por inserção com o TOPJOB® S

Basta plugar e você está pronto: com os bornes para montagem em trilho TOPJOB® S você pode realizar a fiação de forma rápida, fácil e com segurança, em qualquer lugar do mundo e em todas as aplicações.

hochstromklemmen-gruppe_2000x1500px.jpg

POWER CAGE CLAMP para aplicações de alta corrente

A força de fixação ideal para aplicações de utilização intensiva de energia, mesmo nas áreas Ex. As soluções com a tecnologia POWER CAGE CLAMP da WAGO oferecem tudo o que você precisa para o uso pesado.

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: