digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1125.jpg

Digitalização industrial: soluções para a Indústria 4.0

O processo de digitalização mundial atingiu níveis de maturidade avançados: basta observar a frequência com que estamos conectados e utilizamos dispositivos inteligentes integrados.O fato é que a digitalização industrial já é realidade e pode gerar inúmeros benefícios para a manufatura, a agricultura e os serviços, como ampliação da produtividade, maior capacidade analítica e de resolução de problemas e aproximação dos líderes do mercado mundial.É pensando nisso que as indústrias devem procurar por soluções digitais que as coloquem à frente do mercado e, assim, consigam aproveitar esses benefícios.

Digitalização com a WAGO

O que é Digitalização Industrial?

A WAGO pode te explicar!

O que é Digitalização Industrial?

O conceito de digitalização industrial deriva diretamente da Quarta Revolução Industrial – ou Indústria 4.0, como é conhecida por muitos –, período tecnológico que vivemos desde meados da década de 2010.

Após a descoberta da máquina a vapor, o advento da eletricidade, das linhas de produção e das energias nucleares e automações, essa quarta fase é destinada à utilização de meios digitais, inteligências artificiais e sistemas cibernéticos nos processos da indústria.

Para David Hardt, professor de engenharia do MIT, a digitalização industrial é o que define a Indústria 4.0. Segundo ele, mesmo que a forma com que fazemos um carro seja praticamente a mesma há anos, tivemos a substituição de diversos elementos desse processo por dispositivos digitais integrados. Com isso, toda a cadeia se beneficia.

Isso é possível já que tivemos um aumento gigantesco na capacidade de armazenamento de dados e na integração dos sistemas. Dessa forma, fica mais fácil realizar tarefas de maneira veloz, contínua e automatizada, além de identificar e corrigir erros.

Os pilares da Digitalização da indústria

De acordo com os pesquisadores do Boston Consulting Group, existem nove pilares que moldam o conceito de Indústria 4.0 como conhecemos. Confira quais são e uma breve descrição sobre cada um deles.

Os pilares da Digitalização:

Manufatura Aditiva

Às vezes chamada de impressão 3D, consiste em produzir novas peças a partir de um modelo digitalizado. Isso acelera as etapas da industrialização, as linhas de produção e a reposição de peças.

Realidade Aumentada

Permite a visualização de imagens digitais em três dimensões, seja utilizando óculos, tablets ou celulares. Para a indústria, isso significa um melhoramento na operação, manutenção e gestão de maquinário, além de proporcionar a criação de protótipos mais detalhados.

Robôs autônomos

A cada dia, os robôs têm mais capacidade de entender o cenário e propor soluções a partir de variáveis. Com essa autonomia, as máquinas mantêm a cadeia funcionando sem que seja preciso a intervenção humana, o que barateia e acelera a produção.

Big Data

Um dos segredos da resolução de problemas é o recolhimento de dados. Big Data, em linhas gerais, é justamente o nome que se dá à colheita desse grande volume de informações e aos softwares utilizados para armazenar e interpretar esses dados.

Computação em nuvem

Às vezes chamada de “cloud computing”, é uma forma de reunir grande volume de dados e arquivos em um ambiente virtual terceirizado. Dessa forma, as máquinas podem utilizar a memória disponível para acessar informações online e executar funções por meio da rede.

Cibersegurança

Cibersegurança ou cibersecurity, as mesmas tecnologias utilizadas em prol da indústria podem ser empregadas de maneira maliciosa. Por meio da cibersegurança, é possível evitar o vazamento de informações sigilosas e ataques maléficos de hackers e malwares.

Integração de sistemas

Uma indústria precisa de sistemas para cada uma das atividades: linha de produção, finanças, controle de estoque, avaliação de postos de trabalho, gestão de projetos, entre outras. Com a integração de sistemas, é possível ter essas informações sempre à mão e centralizá-las, evitando erros nos processos.

Internet das coisas (IoT)

Uma das grandes revoluções da Indústria 4.0 é a Internet das Coisas, que se utiliza de redes móveis para manipular objetos, máquinas, ambientes, e ainda coletar informações em tempo real. Na indústria, também é chamada de IIoT, ou Industrial Internet of Things.

Simulação digital

Por fim, a simulação é um mecanismo que permite o teste de funções e até equipamentos na indústria de forma virtual. Sendo assim, é possível ganhar tempo na manutenção e testagem e ter maior êxito durante o processo – além de diminuir custos.

Quais os benefícios da Digitalização Industrial para a indústria brasileira?

Benefícios da Digitalização para a Indústria Brasileira

Quando comparado a outras nações, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer rumo à digitalização industrial, como aponta o último Índice Global de Inovação. Isso significa que há muitas oportunidades para largar à frente da concorrência e atingir um patamar competitivo no mercado mundial.

É o que confirma uma análise do mercado brasileiro feita pela empresa estadunidense de consultorias McKinsey. Segundo a pesquisa, as indústrias que já estão implementando processos de digitalização conseguem se equiparar, em média, com líderes de mercado – algo que, futuramente, criará uma disparidade ainda maior com relação aos outros players.

Ademais, de acordo com dados do Sistema Indústria, a capacidade produtiva da manufatura brasileira pode aumentar em até 22% ao implementar soluções da Indústria 4.0.

Além de elevar a maturidade do mercado, há outros dados importantes que podemos ver como benefícios da digitalização industrial:

  • Com manutenção preditiva, uma empresa pode eliminar até 30% dos custos com reparos e até 70% das pausas desnecessárias, como revelam dados do departamento de energia dos Estados Unidos;

  • A Agenda Brasileira para a Indústria 4.0, feita pelo Ministério da Economia, prevê redução de custos industriais de R$ 73 bilhões ao ano com a implementação da digitalização;

  • É possível aumentar em até 82% a eficiência dos processos, segundo pesquisa da American Society for Quality (ASQ);

  • De acordo com o mesmo levantamento, a digitalização pode aumentar em 45% a satisfação dos clientes;

  • Números levantados pela pesquisadora Andreja Rojko revelam que a Indústria 4.0 pode diminuir custos de produção e logística entre 10% e 30% e despesas de gestão entre 10% e 20%.

O que é necessário para a implementação da Indústria 4.0 por meio da arquitetura de automação industrial?

O primeiro passo para a implementação da Indústria 4.0 é justamente tomar consciência dela. Como sabemos, a tecnologia avança a passos largos, e é essencial estar a par de tudo que ocorre no mercado para tomar boas decisões para seu negócio.

Além disso, é importantíssimo olhar para dentro. Faça uma autocrítica juntamente com sua equipe de inteligência e analise pontos passíveis de melhorias, bem como quais os fatores mais urgentes.

Por fim, fale com quem entende sobre digitalização industrial para poder moldar o futuro digital junto com você! Nós, da WAGO, podemos entender seu cenário e propor as melhores soluções, utilizando nossos mais de 60 anos de experiência no ramo de tecnologia.

Soluções da WAGO para a Digitalização Industrial

A digitalização e conexão em rede oferecem grandes oportunidades para todas as empresas. Para usá-las, qualquer negócio precisa fazer a lição de casa. Na realidade, os desafios são tão variados e diversos como as próprias empresas.

Para encontrar uma solução completa é necessário integrar produtos, sistemas e tecnologias com métodos e parceiros inteligentes que o ajudarão a avançar na digitalização de seus negócios de maneira que todos os envolvidos se beneficiem.

digitalisierungcloud-connectivity-mann-tablet-anlage-sichtfenster-GettyImages-556419007-2000x1500.jfif

Interligação em rede pela Nuvem

As soluções na nuvem também estão se tornando cada vez mais necessárias na indústria. Elas ligam os mundos real e digital, permitem o uso eficiente de dados relacionados à produção e simplificam o networking entre unidades.

MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1500_v2.jfif

Automação modular

A automação modular ganhou rapidamente domínio. De fato, com sistemas que consistem em vários módulos independentes, as operações se tornam muito mais flexíveis e rápidas do que eram com sistemas convencionais projetados a partir de peças individuais.

Engenharia digitalizada

Dados, ferramentas de software e interfaces integradas: Desde seu planejamento até a entrega do projeto, o smartDATA da WAGO oferece suporte digital para o seu processo de engenharia.

digitalisierung_sensorintegration_pic-to-place_GettyImages-624895184_2000x2000.jpg

Mais informação para melhores decisões

Com a Digitalização podemos integrar sensores e atuadores inteligentes ou expandir arquiteturas de automação para coletar dados relevantes da produção.

A WAGO oferece a solução ideal para a aquisição de dados valiosos para te ajudar na otimização e monitoração da sua produção.

Além disso, oferecemos o sistema de I/O mais abrangente do mundo, com mais de 500 módulos. O nosso sistema possui a maioria das certificações, incluindo aquelas para ambientes extremos, como o marítimo.

Seja parceiro da WAGO e proteja seus investimentos e mantenha seus sistemas flexíveis e prontos para o futuro.

Agenda uma Visita Virtual com os especialistas da WAGO para dar o primeiro passo nessa jornada da Digitalização!

Leia em nosso blog mais assuntos sobre a Indústria 4.0

Opiniões, histórico e know-how:
A WAGO possibilita que você explore a digitalização de diversos ângulos.

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: