WAGO –- l'histoire fondatrice

2010-2019

  • 3/11/2024
  • WAGO contribue à façonner l'avenir

    Le monde est préoccupé par les défis et les opportunités de la numérisation, et WAGO est en plein cœur de la numérisation. Qu'il s'agisse de cybersécurité, de connectivité cloud ou d'applications logicielles, les solutions d'automatisation de WAGO se concentrent sur l'ouverture et la flexibilité. En 2014, WAGO présentera également DIMA (« Decentralized Intelligence of Modular Systems »), une méthode qui ouvre des voies révolutionnaires dans l'automatisation des processus. Mais aussi dans la technologie de raccordement électrique, les produits sont encore développés dans l'intérêt de l'utilisateur : la borne d'installation de la série 221 ravit les clients depuis 2014 et les nouvelles bornes sur rail de la série WAGO TOPJOB®S avec leviers seront encore plus faciles à utiliser à l'avenir.

    Les développements de produits et des événements des années 2010

    • 2010: WAGO COMPACT PUSH WIRE® Connector for Junction Boxes

    • 2010: WAGO EPSITRON® Power Supply

    • 2012: flexROOM® – the solution for integrated room automation

    • 2013: PFC Controller – CODESYS V3, with MQTT interface

    • 2014: WAGO 221 Series COMPACT Splicing Connector

    • 2014: Introduction of the DIMA concept at the NAMUR Annual General Meeting

    • 2017: WAGO Cloud

    • 2018: WAGO Rail-Mount Terminal Blocks with Levers

    • 2019: WAGO Power Supply Pro 2; WAGO I/O System Field

    Étapes dans les années 2010

    Les solutions d'automatisation de WAGO façonnent l'avenir

    Il n'existe pas de solution tout-en-un pour relever les défis de la numérisation - mais des produits, des méthodes et des partenaires intelligents. WAGO offre à ses clients des solutions concrètes basées sur ses technologies et qui offrent aux utilisateurs une valeur ajoutée mesurable. Qu'il s'agisse d'automatisation du bâtiment, de connectivité cloud, de cybersécurité ou d'ingénierie numérique. Les solutions et produits d'automatisation de WAGO misent sur la simplicité, l'ouverture et l'innovation et soutiennent la numérisation dans les entreprises des clients. Ainsi, depuis 2012, WAGO offre par ex. avec flexROOM® un concept variable pour l'automatisation du bâtiment qui combine matériel et logiciel et régule individuellement la protection solaire, la température et la lumière. Fidèle à la devise : configurer simplement au lieu d'une programmation complexe. Et les contrôleurs WAGO continuent également de se développer. Depuis 2013, les contrôleurs indépendants du bus de terrain de la famille PFC sont la réponse de WAGO pour les tâches de commande dans le bâtiment et l'industrie. Avec une simple mise à jour logicielle, ils deviennent aujourd'hui un contrôleur IoT avec connectivité cloud. Les données du terrain peuvent désormais être facilement regroupées et analysées, ce qui rend les entreprises et les systèmes pérennes.

    Industrie 4.0 - Numérisation chez WAGO

    Le monde discute de la définition, des défis et des opportunités de l'industrie 4.0 et WAGO suit également la voie de la numérisation avec succès depuis de nombreuses années. Le secret général de la numérisation chez WAGO : simplicité et ouverture. L'objectif : rapidité, efficacité et flexibilité. Cela s'applique également aux processus de production de WAGO. La mise en réseau mondiale des systèmes dans les usines de production de WAGO conduit à des données en temps quasi réel, à partir desquelles des KPI sont générés et visualisés. À l’aide de ces KPI, les processus de production sont analysés en permanence afin de générer des améliorations constantes. Le résultat : une production rapide, fiable et économique.

    La solution ouverte avec WAGO

    Les progrès de la numérisation entraînent une complexité croissante, en particulier dans les processus d’automatisation. Les fabricants doivent réagir sur des intervalles de temps toujours plus courts. Cela est particulièrement visible dans l'industrie chimique, dans les denrées alimentaires, les cosmétiques et dans la pharmacie. Cependant, la conversion d'installations techniques de processus classiques est coûteuse et ne se fait que lentement. WAGO reconnaît la tendance et se demande : comment pouvons-nous soutenir nos clients ? Quelles possibilités offre la numérisation ici ? En 2014, WAGO est le sponsor de la réunion principale de l'Association pour la technologie de mesure et de régulation dans l'industrie chimique (NAMUR). Le sujet : l'intelligence décentralisée. L’occasion de concrétiser une idée audacieuse, de la mettre en œuvre et de la présenter à un public de spécialistes. Le résultat : DIMA (intelligence décentralisée pour installations modulaires). Une méthode révolutionnaire pour l'automatisation des installations de process.

    DIMA - la révolution de l'automatisation des processus

    En novembre 2013, WAGO lance un projet de recherche avec l'Université technique de Dresde et l'Université Helmut-Schmidt de Hambourg. Avec beaucoup de confiance, de persévérance et un savoir-faire complet, WAGO réalise en quelques mois seulement ce qui prendrait normalement plusieurs années. Le premier prototype de DIMA (intelligence décentralisée pour installations modulaires) sera présenté dès novembre 2014. Au lieu d'utiliser des structures d'installation rigides, DIMA travaille avec une architecture ouverte du système. Les descriptions numériques des modules de processus et la communication ouverte et indépendante du fabricant constituent la base. En plus de l'installation, du retrait et de la conversion flexibles de modules intelligents, ils permettent une ingénierie rentable. Autres avantages : phase de conception raccourcie, construction d'installations rapide, mise en service rapide et flexibilité maximale grâce à l'adaptation des capacités de modules aux conditions du marché. Ainsi, à la fin de la numérisation, il n’y aura pas d’enfermement, mais une liberté de choix. Les clients sont enthousiastes et participent activement au développement de DIMA. Cela porte ses fruits : à ce jour, DIMA a déjà reçu quatre prix de l'innovation et est devenu une recommandation NAMUR - un véritable coup de pouce pour la solution de WAGO.

    L'accent est mis sur la manipulation

    Les produits WAGO de la technologie de raccordement électrique tiennent leurs promesses : simples, sûrs et rapides. Mais là où d'autres pensent qu'un produit est mature, WAGO est heureux d'aller plus loin. WAGO l'a démontré en 2014 avec le développement de la borne de raccordement 222. La nouvelle borne 221 permet une manipulation encore plus simple. Quatre ans plus tard, la technologie à levier de la 221 est mise sur le rail. Résultat : en 2018, WAGO présente au Salon de Hanovre les bornes sur rail TOPJOB® S avec levier. Grâce à cette technologie, pour la première fois, les conducteurs peuvent désormais être facilement connectés et déconnectés à la main dans l'armoire électrique et sans outils : ouvrir le levier, insérer le conducteur, fermer le levier. En plus d'une manipulation simple, l'utilisateur a maintenant les deux mains libres pour le câblage. Les avantages originels des bornes sur rail WAGO TOPJOB S sont naturellement conservés. Et WAGO prouve une fois de plus que le développement de ses produits donne toujours la priorité au bénéfice du client.

    L'histoire à succès de la WAGO 221

    La borne de raccordement 222 : une excellente fonctionnalité et des clients enthousiastes. Et pourtant. Chez WAGO, on est sûr qu'il y a encore plus à faire. C'est pourquoi en 2014, avec la nouvelle borne de raccordement 221, WAGO a réinterprété la borne de raccordement 222 déjà éprouvée. L'accent est mis sur une manipulation encore plus simple, dans l'intérêt de l'utilisateur. Le résultat : 40 % de volume en moins pour une installation peu encombrante, un boîtier transparent pour un contrôle aisé du contact et une manipulation encore plus simple : ouvrir le levier, insérer le conducteur et refermer le levier. Et les clients ? Ils sont plus qu'enthousiastes. Qu'il s'agisse d'une bande LED de 1 700 mètres dans un cinéma, d'un système de pompage des eaux usées à une hauteur de 2 000 m, d'une matrice d'éclairage lors d'un festival en plein air ou d'une mise en réseau dans une culture maraîchère durable, la borne de raccordement 221 séduit les clients dans une large gamme d'industries et les transforme en héros de la connexion.

    Depuis lors jusqu'à maintenant

    Découvrez ici les prochaines décennies de l'histoire de l'entreprise WAGO

    L'histoire WAGO commence

    Prêt pour la conquête du marché mondial

    La technologie de connexion à ressort conquiert les marchés

    La percée de la connexion CAGE CLAMP®

    Débuter dans une nouvelle ère

    Des temps mouvementés

    MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

    WAGO contribue à façonner l'avenir

    WAGO fait avancer la transition énergétique