Référence

Scénarios d'éclairage inspirants pour une expérience de bureau inédite

L'entreprise technologique Philips n'a pas seulement créé un espace de travail très moderne avec des zones à thème créatives dans son siège régional DACH à Hambourg – le bâtiment est également un fleuron de la technologie d'éclairage innovante. FlexROOM®, la solution adaptable de WAGO pour l'automatisation des bâtiments, gère toute l'automatisation des pièces dans le bâtiment de six étages, qui comprend 13'500 m2 d'espace de bureau.
Conception fonctionnelle, inspirante et attrayante : rendue possible par les technologies avancées de l'information et de la communication. « L'innovation sur le lieu de travail » (Work Place Innovation, WPI) est le concept qui a joué un rôle clé dans la conception du nouveau siège régional pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse (DACH). Avec le concept de WPI, Philips promeut des méthodes de travail efficaces, axées sur les résultats et flexibles, qui créent plus d'espace pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les résultats ont été très positifs : des espaces ouverts et collaboratifs, entourés de salles de concentration, de salles de réunion et de salles créatives pour les conférences et les séances de brainstorming, ainsi que des zones de détente pour les réunions informelles, garantissent une atmosphère agréable au quotidien.

building_referenz_philips_arbeitswelten_1_2000x1125.jpg

Un voyage de découverte à travers la lumière

Rainer Barth, responsable de LiAS (Lighting Application Specialists and Design) chez Philips, décrit le nouvel espace de travail comme une « vitrine pour les employés et les clients ». « Notre objectif était de configurer les espaces de manière à ce qu'ils soient vivants, tout en offrant aux employés une atmosphère confortable et un environnement de bureau entièrement nouveau », explique-t-il. Qu'il s'agisse d'un motif maritime, d'une ambiance forestière ou d'un style basé sur le quartier de la vie nocturne de Hambourg : la variété assure une atmosphère agréable. La société ECE Project Management de Hambourg, en collaboration avec le bureau d'études Plegge, est à l'origine de la réalisation réussie de ce projet d'une valeur de 40 millions d'euros.

building_referenz_philips_arbeitswelten_2000x1125.jpg

Trois années de conception ont été allouées au projet de construction. La date d'ouverture en octobre 2015 étant déjà fixée, Philips a travaillé en parallèle sur le développement de luminaires suspendus spécialisés pour le bâtiment. Ces luminaires suspendus combinent un éclairage direct et indirect avec un éclairage d'accentuation et un détecteur de présence. La partie indirecte de la lumière traverse le spectre des couleurs, du blanc chaud au blanc naturel, pendant la journée. Cela permet de modifier le caractère d'une pièce et de reproduire les rapports de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. D'autres caractéristiques de conception comprennent des éléments d'éclairage mural dans toutes les pièces et tous les couloirs, qui soulignent la configuration des couleurs en fonction de la zone dans les différents étages.

Près de 600 capteurs ont été installés pour réguler la lumière dans le bâtiment. Le contrôle de plus de 10 000 éléments d'éclairage communicants est assez complexe. Simultanément, le projet a commencé à être soumis à des contraintes de temps. C'est pourquoi Philips a décidé de réaliser l'automatisation de la pièce à l'aide des boîtes de distribution du système flexROOM® de WAGO.

Automatisation intelligente des pièces avec flexROOM®

flexROOM® est une solution intelligente et éprouvée pour l'automatisation flexible de l'éclairage, des brise-soleil et de la commande individuelle des pièces, c'est-à-dire du chauffage et du refroidissement. L'idée sous-jacente à ce concept est l'utilisation cohérente d'un matériel et d'un logiciel standardisés, tout en permettant une flexibilité suffisante pour répondre aux exigences de projets spécifiques. Par exemple, flexROOM® est basé sur le WAGO-I/O-SYSTEM 750 qui, selon l'application, peut être combiné avec les composants nécessaires, tels que les alimentations électriques, les interrupteurs, les relais, les boîtes de jonction et les borniers sur rail, ainsi que les connecteurs WINSTA®, pour former des boîtes de distribution de systèmes complets.

Le concept flexROOM® est basé sur des segments de pièces. Un segment est le plus petit dénominateur commun et représente la partie d'une pièce associée à une fenêtre. Chaque segment de pièce comprend des fonctions de contrôle de l'éclairage, de protection solaire et de régulation de la température. Le logiciel du système fonctionne de manière décentralisée sur les contrôleurs individuels, est accessible via n'importe quel navigateur Internet et permet un paramétrage simple et rapide des segments grâce à une interface graphique conviviale.

building_referenz_philips_arbeitswelten_2_2000x2000.jpg

Tout est consolidé – avec seulement quatre types de boîtes de distribution

Afin de pouvoir exploiter toutes les fonctions nécessaires au siège de la société Philip, WAGO a conçu quatre variantes différentes de boîtes de distribution de burea flexROOM®, qui couvrent chacune 16 segments de pièces. Environ 110 boîtes de distribution sont réparties dans tout le bâtiment. De plus, une boîte de distribution météorologique flexROOM® est installée sur le toit. Elle détecte et traite les données météorologiques et les transmet aux boîtes de distribution des bureaux.

L'un des défis du projet consistait à fusionner les différents systèmes à l'intérieur du bâtiment. Grâce au concept polyvalent flexROOM®, il a été possible et facile de concevoir une solution simple. Alors que l'éclairage est réalisé avec DALI, flexROOM® communique via KNX avec la commande de la pièce et via SMI avec la commande de la marquise. Les boîtes de distribution des bureaux individuels échangent des données via Modbus/TCP, et la communication au niveau de la gestion s'effectue via BACnet/IP.

Après la publication du document de spécification fonctionnelle en juin 2015, les installations pour l'automatisation du bâtiment étaient disponibles à peine quatre mois plus tard. Grâce à la préparation et aux avantages de flexROOM®, le projet s'est déroulé dans les temps et conformément au plan.

Éclairage : Individuel, innovant et durable

Le spécialiste de l'éclairage, Barth, est satisfait du résultat : « Nous sommes fiers d'avoir créé un campus de haute technologie avec des espaces de travail modernes et attrayants, qui nourrissent les processus et les besoins futurs de notre entreprise. » Selon lui, l'un des points forts est la conception unique de l'éclairage, qui permet de créer avec élégance plusieurs scénarios d'éclairage à l'aide de lampes suspendues. Cela inclut également un circuit de nuit dans les bureaux. À la fin de la journée de travail normale, nous pouvons changer la proportion indirecte des lumières suspendues en bleu.

Dans le même temps, ce concept d'éclairage innovant établit des normes en matière d'efficacité énergétique et de durabilité avec une consommation d'environ 6 W/m2. Comme l'éclairage est contrôlé en fonction de la lumière du jour et de la présence humaine, la consommation d'énergie se situe en fait à environ 50 % de cette valeur. Les lumières sont pratiquement toujours allumées dans un état de gradation. Cela permet d'économiser de l'énergie et de protéger les lumières et l'environnement. L'expert en éclairage part du principe que les modules à DEL ne nécessiteront pratiquement aucun entretien pendant leur durée de vie prévue de près de 25 ans. Pour ses normes écologiques élevées, le bâtiment a déjà reçu la certification argent du Conseil allemand de la construction durable (DGNB).

Par Stephan Lampe | 20-09-2016

Photographie : Frank von Wieding/Philips; Fabian Schindler/vor-ort-foto.de