[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik","name":"Verbindungstechnik","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken","name":"Steckverbinder","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken/winsta","name":"WINSTA","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken/winsta/referenzen-winsta","name":"<p><em>WINSTA</em><sup>®</sup>-Referenzen</p>","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindungstechnik/steckverbinder-entdecken/winsta/referenzen-winsta/bravida","name":"Nachhaltiger Bauen mit steckbarer Gebäudeinstallation am Hauptsitz von Bravida","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Referenz
3. August 2023
Nachhaltiger Bauen mit steckbarer Gebäudeinstallation am Hauptsitz von Bravida
Für die Installation der Beleuchtung vertraut Bravida beim Neubau ihres Hauptsitzes auf steckbare Elektroinstallation – und spart damit Zeit.
Steckverbindungen sparen Montagezeit und machen die Gebäudenutzung flexibler und nachhaltiger. Davon profitiert auch WAGO Kunde Bravida A/S, ein Installationsunternehmen aus Dänemark. Denn: Steckbare Elektroinstallation kann Bauverzögerungen und Stillstände vermeiden, da die ausführliche Planung im Vorfeld später auf der Baustelle Zeit einspart. Allan Vinding, Projektmanager bei Bravida, fasst diesen Vorteil wie folgt zusammen: „Wenn wir in der Endphase eines Bauprojekts unter Druck stehen, ist es beruhigend zu wissen, dass wir nur Lampen installieren müssen, die steckbar sind. Für die Endmontage diverser Elektrokomponenten legen wir im Terminplan unserer Arbeiten immer realistische Fristen fest, wenn es aber um Steckverbindungen geht, geht es meist etwas schneller, auch wenn wir Sensoren und Steckdosen noch konventionell installieren müssen."
Ihre Vorteile mit WINSTA®:
Minimale Montagezeiten durch optimale Vorplanung mit konfektionierter Systemlösung
Fehlsteckgeschützt durch passend konfektionierte Leitungen und Standardkomponenten
Unkomplizierter Anschluss an elektrische Bauteile wie z. B. Steckdosen und Leuchten durch WINSTA®-Systempartner
400 Lampen mit einem Klick
Bravida liefert Strom, Heizung, Kühlung, Wasser, Belüftung und Sicherheit für dänische Bauvorhaben. Jetzt hatte die Bravida Gruppe auch das Vergnügen, Installateur bei einem Projekt zu sein, das Steckverbindungen beinhaltete: In Brabrand bei Aarhus gab Bravida seinem neuen Hauptsitz für Nordjütland den letzten Schliff. Das rund 5.000 Quadratmeter große Bürogebäude wurde mit 500 Lampen ausgestattet, davon wurden 400 in Haupträumen wie Büros und Gemeinschaftsräumen mit Steckanschlüssen installiert. Dies geschah in Zusammenarbeit mit WAGO.
Optimal durch die modulare wiederkehrende Installation
„Steckverbindungen sind eine vorgefertigte Art der Elektroinstallation. Anstelle der herkömmlichen Art, Leitungen zu zerschneiden und Lampenanschlüsse herzustellen, verwendet man vorgefertigte Module in der richtigen Länge, die zusammengeklickt werden“, erklärt Henrik Scharf, Projektmanager bei WAGO Dänemark und verantwortlich für das WINSTA®-Steckverbindungssystem.
Das System basiert auf Kabelkonfektionen und Standardkomponenten, die je nach Bauvorhaben zusammengestellt werden. WINSTA® eignet sich dort, wo sich Installationsanforderungen wiederholen und Räume ähnlich aufgebaut sind, dies ist z. B. bei Beleuchtungs- oder Brüstungskanalinstallationen, in einem Bürogebäude der Fall. „Durch den Einsatz dieses kompletten Verbindungssystems können sowohl die Montagezeit als auch Installationsfehler vor Ort minimiert werden, da die einzelnen Komponenten sowohl mechanisch als auch farblich codiert sind. Somit ist ein Fehlstecken nahezu ausgeschlossen.“
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","type":"Zitat Komponente","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIUTVWIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000HQ5V","quote":"Wenn wir in der Endphase eines Bauprojekts unter Druck stehen, ist es beruhigend zu wissen, dass wir nur Lampen installieren müssen, die steckbar sind.","modifiedtime":"2026-08-21T17:57:19+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1787335039221,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Allan Vinding | Projektmanager bei Bravida</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwR0tINiIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"quote-1","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-10-16T06:37:25+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}
Punkte auf dem DGNB-Konto
Das spart Zeit und Geld und macht das Bauen flexibler, was entscheidend ist, wenn das Bauwerk nach dem DGNB-System für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zertifiziert werden soll. „Es geht um ein Vielfaches schneller und das ist wirtschaftlicher. Gleichzeitig erhält der Bau DGNB-Punkte, da das Gebäude eine höhere Flexibilität für spätere Änderungen und Erweiterungen erhält“, sagt Henrik Scharf.
DGNB war ein Ausschreibungskriterium von Bravida als Auftraggeber für WAGO. Laut Allan Vinding verzeichnet Bravida auch einen starken Anstieg von DGNB-Gebäuden, in denen Steckverbindungen für die Installation vorgegeben und erforderlich sind.
Planbar und übersichtlich
In der Zusammenarbeit mit WAGO war es für Bravida außerdem ein großer Vorteil, dass WAGO nicht nur Steckverbindungen liefert, sondern auch einen detaillierten Plan, welche Materialien geliefert werden und wie die Installation erfolgen soll.
„Die von WAGO durchgeführten Planungs- und Zeichnungsarbeiten sowie die von WAGO bereitgestellten Stücklisten waren dabei eine große Hilfe. Wenn wir einen Elektriker beauftragen, um eine Installation durchzuführen, ist es schön, dass der Vorgang auf Zeichnungsebene detailliert beschrieben wird und wir sehen können, welche Kabellängen wo verwendet werden müssen. Wenn wir genau wissen, welche Leiterarten und WINSTA®-Komponenten auf einer bestimmten Etage verwendet werden müssen, haben wir eine bessere Kontrolle über unsere Logistikprozesse. Diese Transparenz führt auch dazu, dass ein Installateur nur sehr selten Fehler macht. Das Ganze geht schneller und Sie können später schneller Instandhaltungen durchführen, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.“
Wichtige Dokumentation
Jederzeit geben die Zeichnungen einen klaren Überblick über die Gesamtinstallation: „Wir können leicht erkennen, wie die gesamte Anlage aufgebaut ist, und das ist heute wichtig, wenn wir viele Dokumentationen bereitstellen müssen. Die Zeichnungen folgen der Konstruktion und helfen nicht nur dem einzelnen Elektriker, der 10 Jahre später gerufen wird, um eine Installation zu reparieren. Sie haben auch die Dokumentation, die Sie benötigen, wenn Sie später Ergänzungen, Erweiterungen und Änderungen in größerem Umfang vornehmen müssen“, sagt Allan Vinding.