Solch kurze Lieferzeiten bei Sondermaschinen stellen hohe Anforderungen an das Maschinenkonzept und die Projektierung. Christoph Bestle, der seit 2009 Elektroplanung, Schaltplanerstellung und PLC-Programmierung bei MatriX verantwortet, nutzt für die Programmierung des
WAGO-I/O-SYSTEMs 750 die Entwicklungsumgebung
WAGO-I/O-PRO für Steuerungssysteme auf Basis von CoDeSys 2. Den hohen Projektierungsaufwand, der etwa für neue Anwendungsfelder wie die sogenannten „Final Assembly Tests“ von verpackten hochpreisigen Consumer-Produkten wie Smartphones oder von Medizinprodukten anfällt, konnte er mit diesem System gut stemmen. Die I/O-Komponenten oder Steppercontroller von WAGO betrachtet er als Module, die er – ebenso wie etwa die Sicherheitskomponenten von Pilz – für die Automatisierung im Rahmen der modularen Maschinenkonzepte je nach Anforderung kombinieren kann.
Immer wieder macht MatriX die Erfahrung, mit WAGO einen Partner zu haben, der ein umfangreiches Produktportfolio bietet, auf das MatriX stets erfolgreich zurückgreifen kann. Martin Sokolowski, Leiter F&E und Engineering bei MatriX, führt dies auf die Ausrichtung auf die zahlreichen mittelständischen Maschinenbauer in Deutschland zurück. Er meint: „WAGO kümmert sich auch um kleine Stückzahlen und unterstützt so unseren Drive in der Entwicklung.“ Der persönliche Kontakt über viele Jahre ist ihm zu seinen Lieferanten ebenso wichtig wie zu den Kunden von MatriX.
Das IEC-61131-kompatible Programmiersystem bringt dem Maschinenbauer einen großen Vorteil: in Form einer integrierten Visualisierung. Christoph Bestle erläutert: „Wir installieren das Engineering-Tool auf jeder Maschine. Das macht uns flexibel, wenn kleine Anpassungen im Feld nötig sind.
Durch die gezielte Integration der neuesten WAGO-Controller-Generation, wie sie MatriX seit Jahren konsequent durchführt, gelingt es den Entwicklern zugleich, die Weichen zum Einsatz der neuen Engineering-Software zu stellen. Denn ein Mitglied der neuesten PFC-Familie, der
PFC200, ist das Migrationsprodukt für den Wechsel vom CoDeSys-2-basierten WAGO-I/O-PRO auf das neue System , das auf CoDeSys 3 aufbaut. Der
PFC200 unterstützt beide Softwaregenerationen. Ohne aufwendige Änderung der Hardwareplanungen oder Stücklisten gelingt so der Übergang auf besonders leicht.