WAGO'nun Kuruluşu

1990-1999

Yeni Bir Çağın Şafağı

Berlin Duvarı'nın yıkılışı dünyayı değiştirdi. Bu dönüşümde WAGO, fırsatları gördü ve aktif bir şekilde üzerine giderek tarihinin en kapsamlı genişlemesini gerçekleştirdi. Eski Doğu Almanya'da yeni bir tesis kuruldu. Birleşik Krallık, Hindistan, Çin ve İtalya'da uluslararası lokasyonlar eklendi. Patentin süresi dolduğunda CAGE CLAMP® dünya çapında yükselişe geçti ve şu sloganı doğurdu: "Eğer halihazırda yaylı bağlantı teknolojisi kullanıyorsanız, orijinaline sadık kalın." Ek olarak, 1995 yılında modüler ve saha veri yolundan (fieldbus) bağımsız G/Ç Sistemi'nin (I/O System) ilk kez sahneye çıkması, WAGO'nun otomasyon teknolojisi pazarına girmesine yardımcı oldu. 1998'de POWER CAGE CLAMP'in geliştirilmesi, 95 mm²'ye kadar olan iletken kesitlerinin yaylı bağlantısını basitleştirdi.

MM-17597_decade_collages_1990.jpg

1990'lı Yıllardaki Ürün Gelişmeleri ve Olaylar

  • 1990: WAGO Japonya ve WAGO Birleşik Krallık kuruldu

  • 1991: Sondershausen fabrikası açıldı

  • 1992: WAGO Çek Cumhuriyeti kuruldu

  • 1995: WAGO Hindistan kuruldu

  • 1995: Entegre takılabilir kontrol kabini kablolama sistemi WAGO X-COM-SYSTEM® tanıtıldı

  • 1995: Dünyanın ilk saha veri yolundan bağımsız, modüler G/Ç sistemi olan WAGO I/O System tanıtıldı

  • 1996: WAGO İtalya ve WAGO Singapur kuruldu

  • 1997: WAGO Çin ve WAGO Polonya kuruldu

  • 1998: WAGO, POWER CAGE CLAMP bağlantılı yüksek akım klemenslerini tanıttı

  • 1998: WAGO Hollanda kuruldu

  • 1999: WAGO Belçika kuruldu

1990'lardaki Dönüm Noktaları

1990: WAGO Daha Hızlı Büyüyor

Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve yaklaşan birleşme, WAGO'da bir iyimserlik ruhu yarattı. Sondershausen'deki WAGO Kontakt GmbH, Eylül 1990'da kuruldu. Şubat 1991'de WAGO, başlangıçta kiralık alanlarda olsa da üretime çoktan başlamıştı. Bu nedenle, aynı zamanda yeni bir fabrika için planlar da başlatıldı. Yeni tesis, 1993 yılında Thüringen Eyalet Başbakanı tarafından açıldı. Ancak WAGO sadece Almanya'da değil, uluslararası alanda da genişliyordu. Yurt dışında on yeni satış şirketi kuruldu. Yeni Geçici İhracat Müdürü olarak Sven Hohorst, otuzdan fazla yurt dışı gezisi gerçekleştirdi; çünkü insanlarla ve kültürlerle olan kişisel aşinalık ve yakınlık, WAGO'da anlayışın ve uzun vadeli, başarılı iş birliğinin temellerinden biri olarak kabul ediliyordu.

1990: Patent Koruması Sona Erdi – Orijinal Ürün Pazarı Fethediyor

CAGE CLAMP® patentinin süresi 1997 yılında doldu. Yaylı bağlantı teknolojisine yönelik rekabet o zamana kadar son derece eleştirel olduğundan, patentin sona ermesinden kısa bir süre önce birkaç rakibin yaylı teknolojiye sahip ray klemensleri sunmayı planladığı duyurusu şaşkınlıkla karşılandı. Ancak pek çok potansiyel müşteri, WAGO'nun orijinal ürününe güvenmeye devam etti. Rakiplerin CAGE CLAMP® teknolojisini aniden benimsemesi, şüphe duyanlar arasında bir ikna süreci yarattı ve WAGO için güçlü bir büyüme sağladı. Orijinal ürünün başarısı şu sloganla pekiştirildi: "Eğer yaylı klemens olacaksa, o zaman orijinali olsun!"

1995: Otomasyon Teknolojisine Giriş

Pazardaki otomasyon derecesi artmaya devam ediyordu. Makine ve sistemler içindeki kontrol hatlarının büyümesi, saha veri yolu (fieldbus) teknolojisinin icat edilmesine yol açtı. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, WAGO takılabilir konnektörlerini kullanarak zaten bu alanda çalışıyordu. WAGO ve Beckhoff arasındaki bu yakın temas, 1993 yılında modüler ve saha veri yolundan bağımsız bir G/Ç (I/O) sisteminin ortaklaşa geliştirilmesine öncülük etti. 1995 yılındaki Hannover Fuarı'nda, iki şirket sonunda yeni G/Ç sistemlerini birbirlerinden bağımsız olarak tanıttılar.

1995: Kristof Kolomb'un Yumurtası (Egg of Columbus)

1995 yılında WAGO, Hannover Fuarı'nda 750 Serisi G/Ç Sistemi'ni bir "Kristof Kolomb'un Yumurtası" (basit ama dahice bir çözüm) olarak tanıttı: Bu, endüstrinin otomasyon görevlerini yerine getirirken karşılaştığı birçok yeni zorluğa WAGO'nun sunduğu çözümdü. WAGO I/O System, farklı saha veri yolu teknolojileri için kuplörlere sahip dünyanın ilk modüler veri toplama sistemidir ve bu da WAGO'yu kullanıcılar için daha da kolay hale getirir. Her an genişletilebilir olması, saha veri yolundan bağımsızlığı, standart bir DIN rayına monte edilebilmesi, her modülün kolayca değiştirilebilirliği ve saha tarafındaki CAGE CLAMP® bağlantısı ile bu özellikler sistemi tamamen esnek kılmıştır. Otomasyon teknolojisine başarılı bir giriş.

1998: Power CAGE CLAMP

35 mm²'ye kadar CAGE CLAMP® ray klemenslerini kullanan birçok kullanıcı, daha büyük kesitler için klemens talebinde bulundu. Bu durum WAGO'yu 1992 yılında Power CAGE CLAMP teknolojisini geliştirmeye yöneltti. 1998 yılında, 95 mm² anma kesitine sahip ilk ray klemensi nihayet piyasaya sürüldü. Kullanım kolaylığı sayesinde, Power CAGE CLAMP teknolojisine sahip yeni ray klemensleri, montajcıların en büyük iletkenleri bağlamasını daha kolay ve hızlı hale getirdi. Karşılığını veren bir gelişme: WAGO şu anda 50, 95, 150 ve 185 mm²'ye kadar anma kesitleri için Power CAGE CLAMP'li ray klemensleri sunmaktadır.

Geçmişten Günümüze

WAGO Tarihçesinde Diğer On Yılları Keşfedin

WAGO'nun Hikayesi Başlıyor

Küresel Pazara Hazır

Yaylı Bağlantı Teknolojisi Pazarı Fethediyor

The CAGE CLAMP® Devrimi

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Heyecan Verici Zamanlar

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO Geleceği Şekillendiriyor

Enerji Dönüşümüne Yön Vermek

Müşteri Temsilciniz

Additional service offerings: