Referenzbericht

Bewährtes weiterdenken

CH_Kleinwasserkraftwerk_Bieri_Bild1
  • 22.10.2026
  • Die Energie eines Wasserkraftwerks entsteht nicht von selbst. Sie ist das Ergebnis von Fachwissen, Erfahrung und sorgfältiger Revision bestehender Technik. Wie dieser Prozess aussieht, zeigt Fredi Bieri auf dem Weg von einem unscheinbaren Weiher oberhalb von Filzbach, der bis in den Maschinenraum seines Kleinwasserkraftwerks führt.

    Der Weg zum Kleinwasserkraftwerk beginnt dort, wo man ihn kaum vermuten würde. Ein schmaler Waldweg führt durch hohe Bäume, viele davon älter als ein Menschenleben, begleitet vom stetigen Rauschen des Filzbachs. Vereinzelt sind Vogelstimmen zu hören, sonst nichts. Erst nach einigen Minuten taucht zwischen Felsen und Bäumen ein unscheinbares Gebäude auf, das sich beinahe selbstverständlich in die Landschaft einfügt.

    Die Energie beginnt jedoch nicht im Maschinenraum, sie beginnt weit oberhalb des Kleinwasserkraftwerks.

    Fredi Bieri
    Betreiber des Kleinwasserkraftwerks «Sitli»

    Dieser Gedanke begleitet den Weg mit Fredi Bieri. Gemeinsam mit seinem Bruder Hans, einem Elektro-Ingenieur, betreibt er seit 1983 das Kleinwasserkraftwerk «Sitli» in der Gemeinde Filzbach im Kanton Glarus. Damals übernahmen die beiden die marode Anlage, nachdem das Textilwerk, das das Kraftwerk 1913 zur Versorgung seiner Maschinen gebaut hatte, in Konkurs gegangen war. Die Brüder entwickelten es über die Jahrzehnte mit viel Eigenleistung, technischem Verständnis und der Überzeugung, dass gute Lösungen nicht immer die spektakulärsten sein müssen, sukzessive weiter.

    CH_Kleinwasserkraftwerk__Bieri_Bild3

    Die Energie beginnt nicht im Maschinenraum: Fredi Bieri zeigt den Verlauf der Druckleitung, die das Wasser vom Weiher rund 800 Meter durch den Hang bis zu den Turbinen leitet.

    Die Kraft des Gefälles

    Fredi Bieri zeigt bei seiner Führung nicht zuerst den Maschinenraum. Er steigt den Hang hinauf zum Weiher, der oberhalb von Filzbach das Wasser des Filzbachs und des Schluchen sammelt. Der Speicher fasst rund 850 Kubikmeter Wasser und bildet den eigentlichen Ausgangspunkt der Energiegewinnung. Eine schlichte Analogsonde misst dessen Pegel und unterteilt den Wasserstand in Fünf-Zentimeter-Schritte. Steigt der Pegel, öffnet die Steuerung die Turbinen, sinkt er, werden sie wieder geschlossen. Das Prinzip wirkt verblüffend einfach. Doch gerade diese Einfachheit ist Ausdruck jener Haltung, die sich durch das gesamte Kraftwerk zieht: so einfach wie möglich, so präzise wie nötig. Aufwendige Algorithmen oder komplexe Sensorik braucht es nicht, um die Kraft des Wassers zu bändigen und zu nutzen.

    Vom Weiher verschwindet das Wasser in einer Druckleitung. Diese ist von aussen nicht zu sehen und verläuft 800 Meter unter der Erde hinunter zum 130 Meter tiefer gelegenen Kraftwerk. Wer heute über Wiesen und durch den Wald läuft, ahnt kaum, mit welchem Aufwand deren Bau verbunden war. Ende der 1980er-Jahre hoben Fredi und Hans Bieri den Graben für die Druckleitung aus. Die Trasse führt durch das Dorf, über Privatgrundstücke und durch zahlreiche Gärten. Dafür brauchte es die Zustimmung der Eigentümer. Fredi Bieri erinnert sich schmunzelnd daran, womit sich diese damals meistens gewinnen liessen: nicht mit Geld, sondern mit Humus. Die fruchtbare Erde wurde aus dem Tal auf rund 700 Meter Höhe über Meeresspiegel gebracht und war für viele Gartenbesitzer wertvoller als jede finanzielle Entschädigung. «Humus war damals eine gute Währung», erinnert er sich.

    Alte Technik, neue Ideen

    Wer den Bau der Druckleitung und die Geschichte mit dem Humus gehört hat, beginnt zu verstehen, wie Fredi und Hans Bieri technische Herausforderungen angehen. Nicht mit möglichst aufwendigen Lösungen, sondern mit Sachverstand, Pragmatismus und dem Blick aufs Wesentliche. Dieselbe Haltung begegnet dem Besucher wenig später im Maschinenraum, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Zwei Pelton-Turbinen verrichten hier ihre Arbeit. Die kleinere übernimmt den Betrieb bei geringem Wasserangebot, die grössere kommt zum Einsatz, wenn genügend Wasser zur Verfügung steht. In niederschlagsreichen Zeiten arbeiten beide Turbinen gemeinsam. Welche Turbine gerade den besseren Wirkungsgrad erreicht, entscheidet heute eine moderne Steuerung. Die Betriebsstrategie selbst stammt jedoch aus den Anfängen des Kraftwerks. Sie wurde übernommen und über die Jahrzehnte weiterentwickelt und sukzessive verbessert.

    Diese Haltung prägt auch Fredi Bieris beruflichen Alltag. Zusammen mit seinem Bruder betreibt er eine Elektromotoren-Wicklerei, die sich selbst in einem Hochlohnland wie der Schweiz bis heute rechnet. Der Grund dafür ist einfach. Ein reparierter Motor ist innerhalb von zwei Tagen wieder im Einsatz, während ein Ersatzmotor erst bestellt werden müsste oder in manchen Fällen erst gar nicht mehr erhältlich ist. Es wäre einfach, darin vor allem einen Gedanken der Nachhaltigkeit zu sehen. Für die Brüder beginnt die Überlegung viel früher. Sie fragen nicht, ob etwas alt ist, sie fragen, ob es technisch noch sinnvoll genutzt werden kann. Ist die Antwort ja, wird die bestehende Technik erhalten und verbessert. Nachhaltigkeit ist für sie die logische Folge guten Handelns.

    CH_Kleinwasserkraftwerk_Bieri_Bild4

    Mit der WAGO-Steuerung wurde die bestehende Betriebsstrategie des Kraftwerks in eine moderne Automatisierungslösung inklusive Fernüberwachung per Mobiltelefon überführt.

    Wenn Beratung wichtiger ist als Prospekte

    Diese Denkweise führte schliesslich auch zur Modernisierung der SPS. Nachdem die bisherige Steuerung abgekündigt wurde, machten sich Fredi und Hans Bieri auf die Suche nach einer neuen Lösung. Auf der «all about automation» in Zürich wollten sie zunächst bei einem anderen Anbieter eine Ersatzlösung einkaufen. Doch die Beratung verlief schleppend, Fragen blieben offen und das Interesse des Herstellers hielt sich in Grenzen.

    Deshalb kehrten sie an den Stand von WAGO zurück, bei dem sie zu Beginn ihres Messebesuchs vorbeigekommen waren. Dort hatte man sich die Zeit genommen, ihre Anlage zu verstehen. Gemeinsam entstand eine Lösung, die nicht nur die bestehende Steuerungslogik übernahm, sondern auch die Fernüberwachung ermöglichte. Da die Brüder knapp 75 Kilometer vom Kraftwerk entfernt wohnen, erhalten sie Meldungen nun direkt auf ihr Mobiltelefon. Entscheidend war für Fredi Bieri jedoch etwas anderes: Für Steuerung, Kommunikation und Support gibt es einen Ansprechpartner. «Sonst heisst es bei Problemen am Schluss immer, die Komponente des anderen Herstellers sei schuld», sagt er.

    CH_Kleinwasserkraftwerk_Bieri_Bild2

    Der Weg des Wassers endet nicht im Kraftwerk. Nachdem es die Turbinen passiert hat, fliesst es zurück in den Filzbach und schliesslich in den Walensee.

    Verantwortung endet nicht am Generator

    Wer Strom produziert, trägt auch Verantwortung für dessen Qualität. Deshalb endet die Arbeit im Maschinenraum nicht beim Generator. Bevor die Energie in die 400 Meter entfernte Trafostation eingespeist wird, kompensiert ein Blindleistungsregler zusammen mit Kondensatoren den Blindstrom. Dies entlastet die Netzinfrastruktur, reduziert die Übertragungsverluste und verbessert die verfügbare Leitungskapazität. Für den Betreiber ist diese Technik unsichtbar, für den sicheren Netzbetrieb jedoch von grosser Bedeutung.

    In einem guten Jahr erzeugt das Kleinwasserkraftwerk eine Million Kilowattstunden Strom, was für etwa 250 Haushalte reicht. Fredi Bieri vergleicht diese Zahl gerne mit einem Augenzwinkern: «Wir erzeugen im Jahr so viel Strom wie das Kernkraftwerk Gösgen in einer Stunde.» Der Vergleich zeigt die Grössenordnung. Gleichzeitig macht er aber deutlich, dass auch kleine Wasserkraftwerke ihren Beitrag zu einer stabilen Stromversorgung leisten.

    Ingenieurwissen mit Augenmass

    Als der Rundgang endet, ist das Rauschen des Wassers wieder lauter als jede Technik. Von aussen wirkt das Kraftwerk beinahe unscheinbar. Die eigentliche Ingenieurleistung bleibt unter der Erde in der Druckleitung, im Schaltschrank der Steuerung oder in den Entscheidungen verborgen, die Fredi und Hans Bieri seit Jahrzehnten verantwortungsvoll treffen. Vielleicht liegt gerade darin die Besonderheit dieses Kraftwerks. Es wurde nicht modern, weil möglichst viel neue Technik eingebaut wurde, es wurde modern, weil jede technische Entscheidung derselben einfachen Überzeugung folgt: Bestehende Technik verdient Respekt, wenn sie ihren Zweck erfüllt. Daher muss sie nicht ersetzt werden, sie muss lediglich verstanden werden.

    Diese Haltung setzt einen Partner voraus, der dieselbe Überzeugung teilt. WAGO entwickelt neue Technik nicht, um Bewährtes zu verdrängen, sondern so, dass Bestehendes weiterentwickelt werden kann. So entsteht keine neue Anlage, es entsteht die nächste Generation derselben Anlage. Darin liegt vielleicht die eigentliche Energie dieses Kraftwerks: Sie entsteht dort, wo Erfahrung und technische Weiterentwicklung sich gegenseitig verstärken.

    Die Automatisierung im Überblick

    Wago begleitete die Modernisierung des Kleinwasserkraftwerks «Sitli» als Engineering- und Technologiepartner. Ausgangspunkt war eine Projektanfrage, aus der gemeinsam mit Applikationsingenieur Ueli Schläpfer eine passende Umbau- und Automatisierungslösung entwickelt wurde. Das Unternehmen unterstützte das Projekt bei der Auswahl der Steuerungstechnik, der Einführung in die Programmierung sowie bei technischen Fragestellungen während der Umsetzung. Zum Einsatz kommt ein Controller des Typs PFC200 (750-8217), zwei dezentrale Modbus-I/O-Knoten sowie ein Bedienpanel. Die Steuerung wurde mit Codesys 3.5 programmiert. Ein entscheidender Erfolgsfaktor war, dass Neffe Simon Bieri, der Sohn ihres Bruders Bernhard, Fredi Bieri tatkräftig bei der Programmierung unterstützte. René und Reinhard, Freunde der Familie, leisteten zudem tüchtige Hilfe beim anspruchsvollen Umbau der Steuerungsebene.

    Das könnte Sie auch interessieren

    MM-36674  website update Energietechnik_2000x1125.jpg

    Energie

    Mit zunehmender Dezentralität und Fluktuation der Energieerzeugung müssen die einzelnen Teilnehmer des Energiesystems intelligent miteinander vernetzt werden. WAGO bietet für die Herausforderungen vielfältige Lösungen.

    Leistungsstarke Steuerung für mittlere Applikationen: PFC200

    Unsere Steuerungen der Serie PFC200 verfügen über eine Vielfalt als Funktionen und sind damit gut ausgestattet für den Einsatz in der Industrie-, Prozess- und Gebäudeautomation.

    • Feldbusunabhängig

    • Programmierbar mit CODESYS gemäß IEC 61131-1 auf einem Linux Betriebssystem

    • Umfangreiche Security-Funktionalitäten

    • XTR-Ausführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen