Referenz

Jederzeit ideales Licht

  • 12.9.2019
  • Radio Basilisk setzt im neuen Grossraumbüro auf Wago-Lichtmanagement

    Lichtschalter braucht es im neuen Grossraumbüro von Radio Basilisk nicht mehr. Eine präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung garantiert zu jeder Tageszeit ideale Lichtverhältnisse und sorgt damit für zufriedene Mitarbeitende.

    Was eine Konstantlichtregelung ist, davon hatte Jean-Luc Wicki bis zum Umzug am Basler Marktplatz nur eine vage Vorstellung. «Ich selbst bin kein Techniker. Ich bin derjenige, der unterm Licht sitzt und seiner Arbeit nachgeht», so der Programmleiter von Radio Basilisk. Daher war er selbst gespannt, wie diese wohl die Arbeitsplätze im neuen Grossraumbüro, das nur über eine 14 Meter breite Glasfront verfügt, in Szene setzen würde.

    fa_ak_2019_radio_basilisk_3.jpg

    DALI macht das Rennen

    Das neue Domizil von Radio Basilisk ist 14 Meter breit, 38 Meter tief und erinnert an einen gemauerten Schlauch, dessen eine Ende versiegelt ist. «Wenn man von den Fenstern aus nach hinten in den Raum blickte, sah man lediglich eine dunkle Höhle», beschreibt Jean-Luc Wicki den Eindruck, den er hatte, als er erstmals die Immobilie besichtigte.

    Die Frage, wie man eine solch bauliche Knacknuss ins richtige Licht setzen kann, erwies sich denn auch nicht als so einfach. Bei der Evaluation zeigte sich schnell, dass eine herkömmliche Lösung mit einfachen Ein-/Ausschaltern nicht genügen würde. Also besuchte Christoph Hohler, Leiter Technik bei Radio Basilisk, die ineltec in Basel, um sich über Alternativen zu informieren. Und egal, zu welchem Anbieter oder Leuchtenhersteller er ging, überall war DALI* das grosse Thema. Es brauchte keine langen Gespräche, um sein Interesse an den adressierbaren Lampen, die sich zu beliebigen virtuellen Räumen zusammenfassen lassen, zu wecken. Zumal DALI darüber hinaus nicht nur strom- und damit kostensparend ist, sondern sich einfach installieren und jede einzelne Leuchte ohne Aufpreis dimmen lässt.

    Schaltschrank_muss.jpg

    Schaltschrank

    Präsenzmelder_muss.jpg

    Präsenzmelder

    Lichtmanagement

    Das Lichtmanagement bietet den Vorteil, dass die Inbetriebnahme sehr einfach und zeitsparend über die Web-Konfiguration erfolgt und dennoch viele Funktionalitäten bietet:

    • Schalten: Ein- und Ausschalten (mit oder ohne Watchdog), Stromstossschalter, Treppenhausfunktion, automatisches Licht (Bewegungsmelder), Dämmungsschaltung

    • Dimmen: Dimmen mit Präsenzmeldern• Dimmen: Dimmen mit Präsenzmeldern

    • Lichtregelung: Human Centric Lighting, Konstantlichtregelung, einschliesslich Tempereatur und Lichtqualität

    • Zeitfunktionen: Wochen-, Ferien und Sonderschaltprogramme, Feiertage

    • Slave-Funktionen: Kommunikation mit weiteren LIM-Kontrollern

    • Sicherheitsbeleuchtung für Einzelbatterie und Zentralbatterie

    • Genaue Messung des Energieverbrauchs

    • Projektdokumentation per Knopfdruck und vieles mehr

    Büro_kann_5.jpg

    Das Wichtigste in Kürze

    Zeitraum 2017Highlights
    1. Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung
    2. Konstanzlichtregelung über DALI-Sensoren
    3. Anbindung Radio-Studio mit DMX-LeuchtenGewerke
    Beleuchtung über LichtmanagementEinsatzgebiet
    BürogebäudeBeteiligte Unternehmen
    Pronexis AG / www.pronexis.ch

    Ansprechpartner

    Willi Burkhalter

    Product Manager Building Automation

    +41 (0)26 676 73 87
    E-Mail-Adresse: willi.burkhalter@wago.com

    Bildquellen: WAGO Contact SA