Referenz

Kücheninstallation leicht gemacht

Die «Résidence La Toula» mit ihren 130 Wohneinheiten fügt sich harmonisch ins Zentrum des historischen Städtchens Bulle. Auf sechs Neubauten verteilt, integrieren die 57 bis 195 Quadratmeter grossen Wohnungen den aktuellen Stand der Technik. Neben moderner Dreifachverglasung für hervorragende Wärme- und Schalldämmung zählt hierzu auch das vorkonfektionierte Winsta-Steckverbindersystem von Wago.

Win-win Situation für den Elektriker und den Küchenbauer

Der Alltag des Elektro-Installateurs ist von einem zunehmenden Kosten- und Zeitdruck geprägt. Aufgrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels muss er zudem immer häufiger ungelernte Hilfskräfte einsetzen. Dies erfordert Lösungen, die wie das Winsta-Steckverbindersystem eine schnelle, einfache und fehlersichere Elektrifizierung der Abnehmer gestatten. Daher setzte das Konsortium ETF SA/Groupe E Connect in der «Résidence La Toula» auch bei den Anschlüssen der Küchengeräte auf die Vorzüge von Winsta. Diese nutzte der Dienstleister ebenso für einen raschen Anschluss der Kochplatten, Kühlschränke, Geschirrspülmaschinen und Dunstabzugshauben in den 130 Wohneinheiten.

Transparenz bei den Kosten

Eine transparente Mietnebenkostenabrechnung bedarf einer zuverlässigen Erfassung des tatsächlichen Energie- und Wasserverbrauchs. Diesen garantiert in der «Résidence La Toula» der preiswerte und kostengünstige M-Bus. Kostengünstig deshalb, weil er über ein ganz gewöhnliches, zweipoliges Kabel kommuniziert, welches zugleich die angeschlossenen Endgeräte mit Strom versorgt. Da die Übertragung der Messwerte sehr präzise ist, wird der M-Bus dazu genutzt, um den Warmwasserverbrauch in den einzelnen Wohneinheiten exakt zu dokumentieren.

Zeitraum 2018

Highlights
1. Vorkonfektionierte Winsta-Stecker für die Installation der Küchengeräte
2. Vorkonfektionierte Winsta-Stecker für die M-Bus-Zähler

Gewerke
Gebäudeautomation

Einsatzgebiet
Wohnungsbau

Beteiligte Unternehmen
Etablissements Techniques Fragnière SA www.etf.ch
Groupe E Connect SA www.groupe-e.ch

Infrastructure-reseau-switches Area Sales Manager Building

Ansprechpartner

Didier Rominger
Sales Engineer Application
+41 26 676 73 77

E-Mail-Adresse: Didier.Rominger@wago.com

Bildquellen: © Cardis SA.

WAGO in der Praxis

Referenzen aus der Gebäudetechnik

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Gebäudetechnik ermöglichen.

CH_Post

Schweizerische Post -
Fehler vermeiden und Zeit gewinnen

Die Schweizerische Post verlegt 2015 ihren Hauptsitz in die Berner Wankdorf City. Für die Elektroinstallationen im imposanten Neubau direkt an der Bahnlinie setzt die verantwortliche Firma Elektro Burkhalter AG auf das Steckverbindersystem WINSTA® von WAGO. Aus gutem Grund.

building_referenz_wipo_gebaeude_2000x1125.jpg

Sternenhimmel mit WAGO

In der Decke des WIPO-Konferenzsaals sind über 1000 LED-Spots verbaut, die weder bei der Installation noch in der Wartung viel Arbeit machen.

Moderhaus Zinser

Modehaus Zinser -
Der Mode voraus mit WINSTA®

Das traditionsreiche Modehaus Zinser in Tübingen wird modernisiert und bald im Glanz von 7.500 LEDs erleuchten. Damit der Einbau der Leuchten in kürzester Zeit und während des laufenden Betriebs geschehen kann, setzt die ausführende Elektro Kürner GmbH das Steckverbindersystem WINSTA® MIDI von WAGO ein.

Klinikum herford.JPG

Klinikum Herford -
Steckverbindersystem im Klinikum Herford

Das Klinikum in Herford wird grundlegend saniert, erweitert und modernisiert. Bei der Elektroinstallation der neuen geräumigen Ein- und Zwei-Bettzimmer hat sich das Klinikum für die vorkonfektionierte steckbare Verkabelung von WAGO entschieden. 70 % weniger Zeitaufwand und 30 % geringere Kosten waren die entscheidenden Argumente für WINSTA®.