Référence

Externalisation de l'installation électrique

Parfois, les créneaux horaires sur les chantiers sont très serrés pour les différents corps de métier. Les entreprises prévoyantes savent toutefois gérer cette pression - en externalisant l'installation électrique ! Ce procédé est également utilisé avec succès pour les transformations de Migros Aare.

Les avantages en détail :

  • Assembler les câbles debout au lieu de les installer au-dessus de la tête

  • Gain de temps important sur le chantier, car il suffit d'enficher l'installation

  • Les douilles de test de Winsta permettent de tester l'installation à l'état enfiché

Les maîtres d'ouvrage avancent différents arguments pour justifier les délais serrés. Mais quelle que soit la nature de ces derniers, ils exigent beaucoup des entreprises artisanales qui en sont chargées. En effet, pour pouvoir réaliser les travaux dans les délais impartis, ceux-ci doivent soit retirer des collaborateurs d'autres chantiers, soit ordonner des heures supplémentaires. Ce n'est pas idéal ! Alors que dans le premier cas, le travail sur d'autres chantiers reste bloqué et que les collaborateurs se marchent sur les pieds, le second entraîne tôt ou tard un mécontentement au sein du personnel.

Alors comment résoudre ce nœud gordien ? Il est intéressant de noter que du côté du donneur d'ordre, on connaît la réponse à cette question. « Nous misons sur les pré-confections, de manière à ce qu'un maximum de raccordements puissent être enfichés et qu'il ne soit pas nécessaire de réaliser de gros travaux dans nos succursales », explique Patrick Renfer de Migros Aare. Le directeur de la construction, de la technique et de l'aménagement intérieur révèle également pourquoi les transformations doivent être effectuées rapidement chez eux : chaque jour de fermeture supplémentaire d'une succursale entraîne une perte de clientèle. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour que les heures de fermeture soient les plus courtes possibles.

Marc Renfer, responsable construction, technique & aménagement intérieur chez Migros.

Enficher revient moins cher qu'installer

Le système de connecteurs Winsta est une solution bien établie qui permet à Migros Aare de réduire les temps de fermeture. « Celui-ci nous permet d'accélérer le déroulement des travaux et de créer des plages horaires libres pour d'autres corps de métier pendant une rénovation », explique Patrick Renfer. L'utilisation obligatoire de l'installation avec protection contre les erreurs de connexion se fait en étroite collaboration avec le planificateur électrique.


L'un des planificateurs électriques responsables est Christoph Köchli, du groupe HHM, renommé et actif dans toute la Suisse. Il s'est lui-même intéressé de près à la solution de Wago et a été rapidement convaincu de ses avantages. « Au début, nous nous sommes aussi demandé si cela ne rendrait pas l'installation trop chère », se souvient-il du processus d'évaluation, avant d'ajouter : « Dans le calcul global, il s'est avéré qu'une installation enfichable était même plus économique et ne présentait que des avantages ».

Pas d'erreurs de connexion ni de pertes d'outils

Markus Nyffeler d'Etavis Beutler AG explique quels sont les avantages concrets de l'externalisation de l'installation électrique. « Nous les préparons chez nous à la table de travail et il nous suffit ensuite d'assembler l'installation sur le chantier. Cela nous permet d'être rapides et de réduire les erreurs de connexion, ce qui nous convient parfaitement, compte tenu des délais serrés », explique le chef de projet.


Il admet que la préparation prend plus de temps qu'une installation conventionnelle, mais qu'elle est vite compensée. En outre, il est plus agréable de confectionner les câbles à la table de travail que de devoir dénuder et raccorder des câbles au-dessus de la tête, en se tenant debout sur une échelle.. De plus, comme l'enfichage se fait sans outil, il n'y a pas de tournevis, de pinces à dénuder ou d'autres outils qui restent par inadvertance dans les chemins de câbles et qui devraient être récupérés à grands frais. Les douilles de contrôle intégrées à Winsta sont un autre effet qui permet de gagner du temps. Celles-ci permettent de tester l'installation dans l'état enfiché - il n'y a pas plus simple.

Flexible lors de changements de gamme de produits

Mais comment l'électricien réagit-il au fait que le système de connecteurs lui soit quasiment dicté dans le cahier des charges ? Après tout, utiliser Winsta signifie qu'il perd du temps de travail qu'il ne peut pas facturer ! « En fait, c'est la plus grande préoccupation », dit Christoph Köchli de HHM Il est néanmoins convaincu que les électriciens ont tout à gagner avec Winsta : « Il permet de travailler de manière efficace et durable, ce qui explique pourquoi il y a moins d'heures supplémentaires ou de travail durant le week-end ». Dans le contexte de l'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il estime qu'il s'agit là d'un argument important.

Christoph Köchli, planificateur en électricité au sein du groupe HHM.

Mais le système de connecteurs n'est pas seulement efficace et durable lors de l'installation. « Notre Facility Management profite de Winsta à bien des égards », assure Patrick Renfer de Migros Aare. Cela simplifie non seulement la recherche de pannes pour le personnel de service, mais permet également des adaptations rapides et simples dans le magasin. « Lors d'un changement de gamme de produits, nous ne pouvons pas attendre la prochaine date de transformation périodique, mais nous voulons le réaliser rapidement », dit-il et conclut : « Les petits changements ne peuvent être réalisés rapidement et de manière flexible qu'avec des solutions préconfectionnées comme Winsta ».

Personne de contact

Remo Marti

Area Sales Manager Building
Region Suisse centrale

+41 (0)26 676 73 85
Adresse mail : remo.marti@wago.com

Sources d'images : WAGO Contact SA

WAGO en pratique

RÉFÉRENCES ISSUES DE LA TECHNOLOGIE DE BÂTIMENT

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Retirer tout simplement le connecteur

La polyvalence du bois en tant que matériau de construction est démontrée par la société Blumer Lehmann AG de Gossau. Si l'on y ajoute une technique de raccordement astucieuse, plus rien ne s'oppose à la construction d'un bâtiment d’école modulaire servant pendant une période limitée.


FA_2021_WIN_Modulbau_1_a.jpg

Une installation rapide et sécurisée sous pression

Sur des grands chantiers, les délais pour les différents corps de métier sont actuellement souvent très courts. Par souci d'optimisation, la société bernoise Elektro Burkhalter AG s'appuie sur le système rapide et sûr de connecteurs Winsta.

2021_WIN_Burkhalter_1.jpg