Le bruit est toujours une question de perspective ! Si un samedi à la maison, un hélicoptère passait au-dessus de ma tête pendant des heures, je serais bien agacé. Mais ici, à Chaurikharka, c’est différent. D’autant plus que nous sommes les responsables de cette atteinte à la tranquillité. Et c’est pour la bonne cause : la reconstruction de l’école.
Avec la livraison de nos matériaux de construction retardée par les douanes, notre calendrier déjà serré semblait menacé. Il y a quatre jours, deux collègues étaient donc descendus dans la vallée afin d’organiser un hélicoptère pour le transport du matériel. Il n’aura fallu pas moins de 16 vols pour décharger les huit tonnes de marchandises jusqu’à Chaurikharka. Et avec chaque caisse qui nous parvient par voie aérienne, la frustration des premiers jours disparait peu à peu. Avec l’aide spontanée de certains locaux pour décharger le matériel, nous rattrapons une partie du temps perdu.
Le test effectué quelques semaines plus tôt dans la zone industrielle de Matran FR s’est avéré être parfaitement utile. Les tâches sont clairement assignées et chacun a sa mission. La pose des onduleurs est aussi rapide que celle des batteries lithium-ion, des panneaux photovoltaïques, de l’installation des armoires de brassage et de notre système de connecteurs Winsta. C’est un grand plaisir pour moi de voir les apprentis de Connect Academy à l’œuvre. J’ai rarement connu autant de zèle et de joie. Que se détrompent ceux qui prétendent que les jeunes d’aujourd’hui peuvent être trop paresseux et difficiles à enthousiasmer.
Après une première formation des apprentis de Connect Academy sur notre système de connecteurs Winsta, je forme aussi les électriciens locaux sur la connectique rapide. Ils ont rapidement reconnu la polyvalence de notre borne 221 et l’utilisent pour le raccordement des projecteurs.