[{"url":"/secteur","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-batiment","name":"Technique du bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-batiment/eclairage","name":"Éclairage ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-batiment/eclairage/gestion-de-l-apos-eclairage","name":"Gestion d'éclairage","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-batiment/eclairage/gestion-de-l-apos-eclairage/eclairage-sur-mesure-des-terrains-de-sport","name":"Référence","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Référence
14 décembre 2020
Eclairage sur mesure des terrains de sport
SPL déclare la guerre à la pollution lumineuse
Swiss Precision Lighting apporte une contribution importante à un monde plus écologique avec ses éclairages à led innovants. Elles ne nécessitent qu'une fraction de l'énergie des solutions précédentes, et ne produisent pas de pollution lumineuse.
Souvent, une image vaut mille mots. Le directeur de Swiss Precision Lighting, Ralf Stucki, en est bien conscient. C’est pourquoi, lorsqu’il doit présenter la start-up, il aime bien recourir à une photographie de nuit. Celle-ci a été prise à 1400 mètres d’altitude et couvre le Jura et la région des Trois-Lacs. Ils ne sont que faiblement discernables, mais ce n’est pas du tout décisif. L’aspect déterminant est une tache brillante à l’horizon, qu’il désigne avec son index. «A quelle distance pensez-vous que ce point de lumière se trouve?», demande-t-il, et donne la réponse juste après: «Ce sont des projecteurs dans le canton de Vaud. Ils se trouvent à 400 mètres d’altitude et à une distance de 50 kilomètres.» Il attribue d’autres points lumineux aussi frappants à des centres logistiques, des installations industrielles et d’autres terrains de sport.
La jeune entreprise de Morat s’intéresse à la pollution lumineuse causée par le rayonnement horizontal. Ces problèmes sont particulièrement graves dans le cas des terrains de sport, car un système de projecteurs génère plus de lumière que plusieurs centaines de lampadaires. «Cependant, comme les projecteurs sont obliques plutôt que d’être dirigés vers le bas comme dans l’éclairage public, ils comptent parmi les plus fortes sources de pollution lumineuse aujourd’hui», explique Harald Pier, partenaire commercial, titulaire d’un doctorat de l’EPFL et impliqué dans le développement de sources lumineuses de haute puissance depuis plusieurs décennies.
Photos et Vidéo : Gabriel Design GmbH
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDBBNTBIIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_0000A50H","quote":"LA SOLUTION SPL NÉCESSITE UN QUART DE L'ÉNERGIE PRÉCÉDEMMENT UTILISÉE","modifiedtime":"2026-09-16T09:54:39+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1789552479537,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Ralf Stucki - Geschäftsführer Swiss Precision Lighting</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwOUlMVyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2020-12-14T12:14:39+0000","actions":[],"parents":[]}
Des LED au lieu d’halogènes
Mais pourquoi les projecteurs ne sont-ils pas simplement dirigés vers le bas pour éviter les ennuyeuses immissions de lumière? Cela est dû en particulier à l’efficacité lumineuse des lampes à vapeur d’halogène utilisées jusqu’à présent. Pour que les athlètes puissent s’entraîner et jouer sur un terrain à peu près bien éclairé, il n’y a pas d’autre moyen que d’installer les projecteurs en angle.
Bien que les entreprises spécialisées dans l’éclairage des terrains de sport et autres sites tentent de limiter ce rayonnement horizontal à l’aide de lamelles, cela entraîne un autre problème. «Beaucoup de lumière se perd ainsi, c’est pourquoi il faut utiliser encore plus d’énergie lors de la production», explique Ralf Stucki. Et parce que ce n’est pas durable, il a fondé, avec des personnes partageant les mêmes idées, Swiss Precision Lighting à l’automne 2019, dans le but de réduire considérablement l’énergie nécessaire à l’éclairage des terrains de sport et de réduire au minimum la pollution lumineuse.
Le drone mesure le terrain
La durabilité est importante pour les jeunes entrepreneurs. Alors que d’autres fournisseurs installent leurs luminaires et les équipent d’écrans et de grilles pour éclairer uniformément le terrain, l’entreprise de Morat adapte les luminaires individuellement à chaque terrain de sport à l’aide de modules LED. Ils commencent par mesurer le terrain de sport avec un drone, puis évaluent les images avec un logiciel. Comme le logiciel prend en compte non seulement la géométrie du site mais aussi l’emplacement des poteaux lumineux existants, l’infrastructure existante peut être utilisée. «Nous installons nos lampes sur les mâts existants et pouvons ainsi réduire les coûts.»
Une gestion adaptative des modules LED
Cet éclairage de terrain de sport sur mesure, en instance de brevet, est soutenu par un système de contrôle de gestion de l’éclairage de Wago. Ce dernier gère individuellement chaque module LED du projecteur et règle les gradations d’éclairage.
Cette capacité à varier l’intensité de l’éclairage permet de le cibler. Comme les modules brillent à la verticale vers le bas, l’éclairage est uniforme, et ils peuvent fonctionner avec une puissance inférieure à celle qui est nécessaire au centre du terrain.
Consommation d’énergie réduite de 75%
La jeune entreprise a déjà démontré à Cressier que cette gradation ciblée permet de réaliser d’énormes économies. Avant la mise en service du système d’éclairage individuel, la consommation électrique était d’environ 25 à 27 kilowatts; la solution Swiss Precision Lighting nécessite 12 kilowatts à pleine puissance lorsque tous les modules LED éclairent à 100%.
L’économie réelle calculée est même proche de 75%. «Les projecteurs à vapeur d’halogène doivent être mis en marche un quart d’heure à l’avance car ils montent lentement en puissance», explique Ralf Stucki. En outre, ils consomment toujours la pleine puissance et ne peuvent pas être réglés ou éteints de manière sélective pendant l’entraînement. Et il y a encore un autre aspect qui vient à l’esprit du directeur et qui permet aux clubs d’économiser beaucoup de frais: «Comme notre solution concentre l’éclairage sur le terrain de sport, il n’y a pas d’objections de la part des habitants voisins, mécontents que des projecteurs brillent dans leurs maisons.»
Swiss Precision Lighting AG
www.splighting.ch
Personne de contact
Willi Burkhalter
Sales Engineer
Produkt Manager Building Automation
+41 26 676 73 87
Adresse e-mail: willi.burkhalter@wago.com
Sources d'images:
- SPL
- Gabriel Design
- WAGO Contact SA
RÉFÉRENCES DANS LA TECHNIQUE DU BÂTIMENT
En tant que partenaire et leader en matière d’innovation, WAGO réalise de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons offrir comme solutions créatives et efficaces dans la technique du bâtiment.
INSTALLATION D'UNE CUISINE EN TOUTE SIMPLICITÉ
Avec ses 130 logements, la « Résidence La Toula » s'insère harmonieusement dans le cœur de la petite cité historique de Bulle. D'une surface comprise entre 57 et 195 m2, les appartements répartis sur six bâtiments neufs intègrent les technologies les plus récentes. En plus du triple vitrage moderne garantissant d'excellentes performances en termes d'isolation thermique et d'insonorisation, les logements sont aussi dotés du système de connecteurs pré-assemblé Winsta de Wago.
LUMIÈRE IDÉALE EN TOUT TEMPS
Radio Basilisk s’appuie sur la gestion de l'éclairage WAGO dans son nouvel open-space. Les interrupteurs ne sont plus nécessaires dans le nouvel open-space de Radio Basilisk. Selon la luminosité et la présence, une commande garantit des conditions idéales à tout moment de la journée et assure ainsi le confort des employés.