Nouveau territoire BIM
Les deux experts Andreas Kohlhaas du cabinet de conseil GSP Network et Dörthe Knefelkamp de WAGO discutent des opportunités et des défis de la construction numérique.
Les deux experts Andreas Kohlhaas du cabinet de conseil GSP Network et Dörthe Knefelkamp de WAGO discutent des opportunités et des défis de la construction numérique.
Andreas Kohlhaas, du cabinet de conseil GSP Network, considère le «Building Information Modeling» comme une excellente opportunité pour les acteurs impliqués dans la construction. Pour que la planification numérique des bâtiments prévale, des entreprises comme WAGO devraient encore faire beaucoup de travail préparatoire.
Le thème «Building Information Modeling» (BIM) a attiré une attention exceptionnelle au cours des trois dernières années ; jusqu'à présent, il n'y a aucune idée claire des effets du BIM sur la planification et la construction. Fondamentalement, le BIM décrit une nouvelle méthode de collaboration entre les acteurs et les métiers. La base est un modèle d'informations sur le bâtiment composé de nombreux modèles spécialisés, qui contient des informations sur la structure du bâtiment, les composants, les matériaux et produits de construction prévus, à partir desquels de nombreuses applications peuvent être dérivées, par exemple pour contrôler les coûts et les délais.
La méthode BIM peut être mise en œuvre sur l'ensemble du cycle de vie ou uniquement dans des sous-processus. Le Big BIM est mentionné lorsque les modèles de construction 3D sont structurés professionnellement ou spatialement et que l'échange et l'utilisation de données sont disponibles pour toutes les personnes impliquées dans la planification, la construction et l'exploitation. Le BIM offre ainsi la possibilité de fournir toutes les informations graphiques et alphanumériques pertinentes pour l'acteur concerné à la bonne phase, de la pré-planification à la fin de la période d'utilisation.
Un avantage majeur de la planification intégrale basée sur un modèle est d'éviter la duplication du travail, car les modèles spécialisés du planificateur d'objet sont utilisés directement par les planificateurs spécialisés pour leur travail. Cela signifie que la post-modélisation habituelle n'est plus nécessaire.
Cela simplifie les vérifications de plausibilité et de collision ainsi que les calculs techniques dans le processus de planification. Cela permet de simuler de manière réaliste l'utilisation et l'efficacité énergétique du bâtiment avant le début de la construction et de réaliser des mesures d'optimisation sur le modèle numérique. Le modèle de construction orienté composants de la méthode BIM garantit ainsi une sécurité de planification maximale et un contrôle des coûts pendant le processus de construction et l'exploitation.
Néanmoins, il ne peut être question d'une mise en œuvre complète du BIM en Allemagne. Alors que la réglementation sur l'utilisation du BIM dans les marchés publics est en vigueur en Scandinavie, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne depuis des années, le BIM n'en est encore qu'à ses débuts en Allemagne. Une étude de l'Institut Fraunhofer pour le génie industriel et l'organisation (IAO) montre que seulement 29% des acteurs travaillent avec des modèles 3D orientés composants dans leur organisation, et seulement 10% prévoient de le faire dans un avenir proche. Little BIM, c'est-à-dire la dérivation de plans et de sections à partir d'un modèle 3D, peut considérablement augmenter l'efficacité de la planification au sein d'une organisation. Les chiffres pour Big BIM, l'échange de modèles partiels et spécialisés basés sur des normes ouvertes telles que IFC (Industry Foundation Classes DIN EN ISO 16739), sont encore plus bas. L'intégration de la planification et de la simulation du processus de construction - dénommée 4D-BIM - n'a lieu qu'avec six pour cent des acteurs et n'est prévue que par sept pour cent supplémentaires.
Andreas Kohlhaas, GSP Network
Des lignes directrices et des processus communs sont actuellement en cours d'élaboration par des organisations telles que le VDI, dont certaines lignes directrices ont été publiées l'année dernière et d'autres seront publiées cette année. Un autre aspect est qu'une directive internationale pour la mise en œuvre du BIM en Allemagne est attendue via ISO, CEN et DIN (DIN EN ISO 19650).
Les bureaux d'études et les sociétés d'exécution se demandent donc s'ils peuvent utiliser leurs logiciels existants pour le BIM ou s'ils devraient investir dans de nouveaux logiciels. La réponse dépend de savoir si les fabricants de logiciels ont mis en place une interface d'échange de données afin de pouvoir importer, référencer et exporter des modèles commerciaux. Ensuite, les acteurs peuvent poursuivre l'approche dite Open BIM et utiliser des normes de données ouvertes telles que "Industry Foundation Classes" (IFC DIN EN ISO 16739) ou des normes de facto telles que "Green Building XML" (gbXML).
De nombreuses exigences pour les produits logiciels requis par la méthode BIM sont en cours de définition ou résultent des projets BIM qui sont déjà en cours d'exécution. De nombreuses lacunes dans les chaînes de processus numériques ne peuvent pas encore être comblées et attendent d'être mises en œuvre. De plus, les fournisseurs de construction doivent préparer les données de leurs produits en conséquence et les rendre disponibles pour le traitement dans le logiciel de planification.
C'est un grand défi pour les fournisseurs de logiciels ainsi que pour les fournisseurs de bâtiments et de composants pour les équipements techniques du bâtiment ou les produits de génie électrique, car les directives et les normes de classification et d'échange de données sont encore en phase de développement.
Les planificateurs et les fournisseurs de construction doivent donc être conscients que le BIM n'est pas un remède miracle qui peut résoudre tous les soucis ad hoc. Néanmoins, les entreprises devraient traiter le sujet, les exigences, les processus et les responsabilités à un stade précoce et échanger des idées au sein de l'industrie afin de faire avancer le processus de numérisation. La numérisation de l'industrie de la construction interviendra également en Allemagne. En 2015, le Ministère fédéral des transports et des infrastructures numériques a approuvé le plan «Planification et construction numériques» pour l'utilisation du BIM dans les projets d'infrastructures publiques.
Vers la personne
Andreas Kohlhaas est un expert reconnu de la "modélisation des informations du bâtiment" (BIM). En 2013, le physicien diplômé a fondé la société de conseil GSP-Network GmbH, où il dirige les ventes. Kohlhaas participe à divers comités BIM et entreprend diverses activités d'enseignement sur le sujet.
Une condition préalable au BIM est que les normes soient adaptées et que les données produit soient optimisées pour les processus numériques. L'expert en construction de WAGO, Dörthe Knefelkamp, voit son entreprise comme une pionnière ici.
En tant que fabricant de composants électrotechniques ainsi que de produits et de solutions pour l'automatisation des bâtiments, WAGO traite le thème de la «Modélisation des informations du bâtiment» (BIM) dans le contexte de la numérisation, afin de continuer à rendre justice aux parties prenantes - opérateurs, planificateurs et sociétés d'exécution.
Les fournisseurs de logiciels, les architectes et les comités dirigent le sujet. Des informations peuvent être trouvées dans de nombreux médias. Des exemples basés sur des modèles architecturaux et structurels sont souvent présentés. Le terme technologie domestique résume l'ensemble de l'équipement technique du bâtiment. Vous trouverez ici de nombreux métiers qui diffèrent par leur mise en œuvre des exigences BIM ou par la standardisation des formats de données et du contenu de leurs métiers.
L'automatisation des bâtiments et l'installation électrique en sont encore à leurs balbutiements. Il est donc difficile pour WAGO, en tant que fournisseur de produits de construction pour ces métiers, d'optimiser les données techniques des processus BIM.
Différentes profondeurs de mise en œuvre du BIM peuvent être observées dans le contexte international. Certains pays, comme la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne, souhaitent un niveau de mise en œuvre élevé. Il est donc possible dans le modèle de référence numérique de dériver, en plus des contrôles de collision, des modèles spécialisés avec un contenu d'information approprié pour des tests de fonction et de qualité spécifiques au sujet ou de les relier au modèle de référence.
Pour WAGO, le BIM fait et reste partie intégrante de sa stratégie de numérisation. Cependant, il y a des défis à relever : selon les exigences de la numérisation, WAGO en tant que fournisseur doit garder ses données techniques sur les produits transparentes, ainsi que maintenir et fournir de nouveaux attributs qui résultent de l'élaboration des spécifications.
Il y a deux façons de procéder : premièrement, l'approche BIM fermée que certains éditeurs de logiciels poursuivent avec succès. Cela inclut, par exemple, Autodesk avec Revit, qui a actuellement la plus forte pénétration du marché en Europe. Dans Revit, il est possible pour les fournisseurs de fournir leurs informations numériques sur leurs produits au format dit RFA.
Les avantages des logiciels qui suivent une approche BIM fermée sont les interfaces optimisées et la perte de données minimisée due aux ruptures de média. Les informations techniques des produits doivent être définies par le fabricant et ne doivent pas nécessairement être conformes à une norme. Étant donné que Revit est actuellement très répandu, WAGO met également à disposition ses informations numériques pour les produits au format RFA sur son serveur PARTcommunity.
La deuxième façon est via Open BIM. Il existe une variété de logiciels qui poursuivent cette approche et donc l'échange de données via des interfaces ouvertes, comme «Industry Foundation Classes» (IFC) ou «Green Building XML» (gbXML). Des interfaces et des formats ouverts et standardisés offrent l'avantage que, en tant que planificateur, vous n'avez pas à vous engager dans un logiciel et que, surtout, les données correspondent à une structure et un format quel que soit le fabricant.
Dörthe Knefelkamp, WAGO
Les normes (IFC) pour les équipements techniques du bâtiment sont en cours d'adaptation pour répondre aux exigences de profondeur de mise en œuvre. Ici, WAGO soutient au sein du groupe de travail VDMA / VDI "BIM et TGA" l'extension du VDI 3805 "Echange de données produit dans les équipements techniques du bâtiment" avec une fiche d'automatisation du bâtiment. Les résultats de ce groupe de travail devraient se retrouver dans les «Données produit pour le modèle de système de services de construction» ISO 16757 via le VDI. Pour le génie électrique, il n'existe actuellement aucun groupe de travail comparable pour adapter les normes à la profondeur de mise en œuvre souhaitée. Mais l'idée était déjà née.
WAGO continuera à poursuivre les deux approches BIM et, en échange avec ses clients, intégrera également les exigences pratiques et les incorporera dans l'orientation future vers le BIM. Le BIM aura certainement un impact majeur sur l'ensemble de l'industrie de la construction et créera un changement. WAGO soutiendra le processus ainsi que ses clients avec la mise en œuvre du BIM.
Vers la personne
Dörthe Knefelkamp est Market Manager dans l'installation du bâtiment, a débuté chez WAGO en 1998. Après avoir terminé ses études dans l'entreprise en ingénierie économique, branche électrotechnique, elle a travaillé chez Projektervice International avant de passer à une agence de protection du climat en 2010. Elle est de retour chez WAGO depuis 2015 et supervise WINSTA® et la gestion de l'énergie dans le bâtiment.
Le BIM se différencie par plusieurs méthodes: