[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/secteur","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment","name":"Technique du bâtiment","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/elektroinstallateur","name":"Électriciens","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-du-bâtiment/elektroinstallateur/installation-d-une-cuisine-en-toute-simplicité","name":"Référence","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Référence

Installation d'une cuisine en toute simplicité

Avec ses 130 logements, la « Résidence La Toula » s'insère harmonieusement dans le cœur de la petite cité historique de Bulle. D'une surface comprise entre 57 et 195 m2, les appartements répartis sur six bâtiments neufs intègrent les technologies les plus récentes. En plus du triple vitrage moderne garantissant d'excellentes performances en termes d'isolation thermique et d'insonorisation, les logements sont aussi dotés du système de connecteurs pré-assemblé Winsta de Wago.

Win-win pour l’électricien et le poseur de cuisine

Le quotidien de l'installateur électrique est caractérisé par des contraintes de plus en plus élevées en matière de délais et de coûts. Une telle situation exige des solutions qui, à l'image du système de connecteurs Winsta, permettent une installation électrique sûre, simple et sans erreur chez les clients. C'est pourquoi le consortium ETF/Groupe E Connect a opté pour les avantages de Winsta dans la « Résidence La Toula » pour le raccordement rapide des appareils de cuisine. La technique Winsta a été utilisée pour le branchement des plaques de cuisson, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des hottes de ventilation dans les 130 logements.

Transparence des coûts

Un décompte transparent des charges locatives nécessite une saisie fiable des données de consommation réelles d'énergie et d'eau. Le M-Bus installé dans la « Résidence La Toula » répond à cette exigence. En effet, en transmettant les valeurs de mesure avec une grande précision, le M-Bus est utilisé pour documenter de manière exacte la consommation d’eau chaude dans les logements. En outre, Le raccordement des compteurs M-Bus a été réalisé à l’aide des connecteurs Winsta à deux pôles et a ainsi permis une rapidité d’exécution.

Achèvement 2018

Points clés
1. Connecteurs pré-assemblés Winsta pour l'installation des appareils de cuisine
2. Connecteurs pré-assemblés Winsta pour les compteurs M-Bus

Métiers
Automatisation du bâtiment

Domaine d'application
Construction de logements

Entreprises impliquées
Etablissements Techniques Fragnière SA www.etf.ch 
Groupe E Connect SA www.groupe-e.ch

 

Personne de contact

Didier Rominger

Sales Engineer Application 
+41 26 676 73 77

E-Mail-Adresse: Didier.Rominger@wago.com

Sources d'image © Cardis SA.

Infrastructure-reseau-switches Area Sales Manager Building

WAGO en pratique 

Références dans la technique du bâtiment

En tant que partenaire et leader en matière d’innovation, WAGO réalise de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons offrir comme solutions créatives et efficaces dans la technique du bâtiment. 

La Poste Suisse - 
Eviter les erreurs et gagner du temps

La Poste Suisse transférera son siège principal dans le quartier bernois de Wankdorf City en 2015. Chargée des installations électriques du nouveau bâtiment colossal situé aux abords de la ligne ferroviaire, la société Elektro Burkhalter AG mise sur le système de connecteurs WINSTA® de WAGO Contact SA. A juste titre.

CH_Post

Salle de conférence de l’OMPI à Genève -
Une technologie de pointe au service d’une géométrie complexe

Le nouveau bâtiment de l’OMPI, qui abrite la plus grande salle de conférence de Genève, dispose d’un plafond étoilé indémontable, illuminé par quelque 1200 spots. Comment raccorder les lampes? Le défi posé aux techniciens a été relevé par Wago Contact SA. Le spécialiste de la connectique électrique figure parmi les fournisseurs des quelque 70 entreprises qui ont œuvré sur le chantier. Son système de raccordement WINSTA® a permis d’atteindre les objectifs, soit simplicité, gain de temps et économie.

building_referenz_wipo_gebaeude_2000x1125.jpg
Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Des thèmes et des produits appropriés

Plus sur l’automatisation et l’installation de l’espace 

Les produits et solutions de WAGO ont fait leurs preuves dans la pratique: le système de connecteurs WINSTA® réduit les coûts et la durée d'installation, et les systèmes E/S garantissent une automatisation optimale dans toutes les applications.

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation des bâtiments. Il permet de réaliser une installation électrique enfichable rapide, sûre et sans erreurs Cela s'applique également dans d'autres applications telles que la construction navale, la technologie ferroviaire ou dans l'industrie.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Technique d’automatisation

Mesurer, contrôler, régler : Avec la technologie d’automatisation et le logiciel approprié de WAGO, vous êtes du côté de l'avenir et du gain de temps. Nos systèmes d'E/S, nos contrôleurs et nos écrans se caractérisent par une grande fiabilité, même dans les conditions les plus extrêmes.
automation_2000x1500.jpg

Social Media

OU SUIVEZ-NOUS SUR :