[{"url":"/secteur","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-énergétique","name":"Technique des courants forts ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-énergétique/production-énergie-renouvelable","name":"Production d'énergie renouvelable","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technique-énergétique/production-énergie-renouvelable/enerlac","name":"Après le lancement du projet EnerLac, tout baigne !","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Référence
31 mars 2025
Après le lancement du projet EnerLac, tout baigne !
Actuellement les réseaux de chauffage à distance ont le vent en poupe. Du côté de Lausanne, on s’est mis à l’ouvrage avec succès en exploitant l’énergie calorifique de l’eau du Lac Léman. Tout est prêt pour affronter les vagues de chaleur ou de froid qui séviront dans la région.
À l’ouest de Lausanne, un réseau énergétique innovant redéfinit la manière de chauffer et refroidir durablement les bâtiments. Baptisé EnerLac, ce projet exemplaire, porté par Energie 360°, exploite l’énergie renouvelable du lac Léman pour alimenter les installations de l’entreprise Medtronic, située sur la commune de Tolochenaz. En puisant l’eau à 45 mètres de profondeur, à plus d’un kilomètre de la rive, ce réseau intelligent garantit une température stable tout au long de l’année, répondant aux exigences énergétiques locales tout en réduisant considérablement les émissions de CO₂.
Un choix qui coulait de source
Pour assurer le fonctionnement optimal de l'infrastructure complexe, qui s'étend de la station de pompage près du lac jusqu’aux pompes à chaleur installées chez les clients, en passant par les sous-stations, il est indispensable de disposer de solutions d’automatisation performantes et fiables. La gestion de l’énergie implique également une facturation précise, rendue possible grâce à des systèmes de comptage rigoureux. L’installation et l’intégration de ces technologies stratégiques ont été confiées à la société Jeanfavre, dont le siège, situé à proximité du site, garantit une réactivité et une expertise parfaitement adaptées aux exigences du projet.
Le plus grand défi ?
Léonard Dal Magro, Ingénieur AdB-MCR et Chef de projet chez Jeanfavre, a dirigé cette intégration avec enthousiasme et professionnalisme. Aux côtés de son équipe, il a supervisé la conception des schémas électriques et la réalisation des tableaux de commande pour les différentes sous-stations. Il a également réalisé la programmation des automates, la webvisualisation, les tests de points, ainsi que la mise en service des installations. Les challenges d’un projet aussi innovant sont nombreux et exigeants, tant sur le plan technique que dans le respect des délais. Fort de son expérience, Léonard a misé sur les solutions WAGO, reconnues pour leur simplicité de programmation et leur fiabilité, afin de garantir le succès du projet et le respect des échéances. Interrogé sur le principal challenge rencontré, il répond avec un sourire malicieux : « Notre plus grand défi ? Comme toujours : respecter les délais. Ce n’est pas évident, surtout quand on intervient en dernier! Mais grâce aux automates WAGO PFC 100, faciles à programmer et rapides à mettre en œuvre, nous avons relevé le défi haut la main. »
Côté lac, ça brasse fort
Au cœur de la station de pompage d’EnerLac, l’automatisation et la surveillance jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement du réseau énergétique. Grâce aux solutions WAGO, la gestion des pompes, des vannes et du système de filtration est optimisée, garantissant une réponse rapide et précise aux besoins des consommateurs, tels que Medtronic. Les automates WAGO orchestrent la cascade des pompes, ajustant leur puissance en fonction de la demande, tout en surveillant en temps réel l’état des équipements via des écrans tactiles intuitifs. Léonard résume: « Le but est de faire fonctionner toutes les pompes au moment optimal pour consommer le moins d'énergie tout en assurant suffisamment de chauffage et de refroidissement pour les clients et les consommateurs. » Les dispositifs mis en place offrent une vue d’ensemble des performances, avec des synoptiques permettant de suivre la puissance des pompes ou de gérer les cycles de rétro-lavage des filtres. En cas de panne ou d’anomalie, des redondances assurent la continuité du service, évitant toute interruption dans l’approvisionnement énergétique. Ce mariage entre technologie avancée et robustesse opérationnelle illustre parfaitement l’efficacité des solutions WAGO dans un projet aussi exigeant et innovant.
Côté utilisateurs
À partir de la station de pompage, l’eau est distribuée vers les bâtiments des utilisateurs tels que Medtronic et l’immeuble d’habitation La Petite Capitainerie qui est le premier bâtiment de ce type à être également raccordé au réseau. Les pompes à chaleur qui sont installées dans le local technique récupèrent l’énergie calorifique de l’eau du lac pour chauffer les locaux durant l’hiver. Ici également, la gestion complète est pilotée par un automate WAGO PFC100, accessible via un écran tactile qui offre une visualisation en temps réel et des ajustements de consignes. Le système optimise automatiquement les modes chauffage et rafraîchissement en fonction des saisons, garantissant un fonctionnement autonome et économe en énergie. Léonard Dal Magro précise : «En été, le mode free cooling exploite la fraîcheur naturelle de l'eau du lac pour abaisser la température des circuits et des installations à environ 17°C. Cette température est idéale pour éviter le point de rosée, notamment dans les pièces sensibles comme les salles de bain de La Petite Capitainerie ».
Nous avons accompagné Léonard Dal Magro et lui avons posé quelques questions sur le projet. Dans l'interview vidéo, vous apprendrez également pourquoi l'entreprise a décidé de collaborer avec WAGO.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2NoXzAwMDBNQ1RYIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_ch_0000MCTX","quote":"Avec les compteurs d'énergie WAGO, je suis tranquille et certain d'avoir efectué le bon choix.","modifiedtime":"2026-09-25T03:58:29+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1790308709318,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"Léonard Dal Magro, Chef de projet chez Jeanfavre SA","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19jaF8wMDAwS09NSSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2025-03-31T08:12:44+0000","actions":[],"parents":[]}
Tout baigne !
Au-delà de la gestion technique des équipements techniques et du confort des utilisateurs finaux, le client direct, Energie 360°, doit disposer d’un comptage précis de la consommation énergétique pour son service de facturation. Sur ce point, comme sur tous les aspects de sa mission, le chef de projet de Jeanfavre affiche une satisfaction visible. « Avec les compteurs d’énergie WAGO, je suis tranquille et certain d’avoir effectué le bon choix. » À la fierté d’avoir contribué, pour une part importante, au succès de la phase de démarrage du projet EnerLac, s’ajoute une conviction : celle d’avoir choisi des solutions et des outils performants, facilitant les futures étapes d’extension du réseau.
Cela pourrait également vous intéresser
Un regard détaillé sur le réseau de chauffage urbain
Pour optimiser son réseau de chauffage urbain, la société IBC Energie Wasser Chur mise sur la polyvalence du contrôleur PFC200 de WAGO. Grâce à ce professionnel de la communication, elle ne se contente pas d'intégrer les données de ses générateurs de chaleur et de ses installations de commande dans le système de gestion, mais elle les intègre également dans son système de facturation.