Sélection de la langue d’affichage

Interview
« Nous voulons aider à façonner le réseau de gaz intelligent »

L'expert en énergie de WAGO, Daniel Wiese, voit l'activité gazière dans le cadre de la transition énergétique avant l'essor et le grand besoin de solutions flexibles et particulièrement robustes pour la zone Ex.

La technologie de mise en réseau intelligente de WAGO est utilisée dans divers secteurs de l'énergie depuis un certain temps, mais l'entreprise n'a ouvert le marché du gaz naturel que récemment. Quelles étaient les raisons de cela ?

Les fournisseurs sont de plus en plus en concurrence les uns avec les autres. La fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement sont également des facteurs importants dans le réseau de distribution de gaz. Dans de nombreux cas, une technologie de 30 ans est toujours installée dans le réseau. Cette technologie est obsolète, ne parle souvent pas des protocoles normalisés tels que la norme CEI 60870 ou Profibus et n'a pas de connexion Internet pour la gestion du réseau. Pour combler cette lacune, les fournisseurs investissent massivement dans l'automatisation de leur réseau gazier.

L'importance du couplage dit sectoriel de l'électricité et du gaz est en croissance ? Comment WAGO se prépare-t-elle pour le nouveau secteur d'activité ?

La transition énergétique n'est possible qu'avec des centres de stockage. Le réseau de gaz en Allemagne offre de grandes capacités. Dans le même temps, la technologie de conversion de l'électricité en gaz naturel ou le biogaz en gaz naturel devient de plus en plus économique. WAGO fournit déjà aujourd'hui des fabricants de tels systèmes. Afin de continuer à grandir dans le nouveau secteur d'activité et acquérir une expertise supplémentaire, nous sommes en contact étroit avec les clients. En cas d'exigences nous n'avons pas rencontrées jusqu'à présent, nous les vérifierons rapidement. Nous voulons aider à façonner le réseau intelligent, le réseau de gaz intelligent.

Le WAGO-I/O-SYSTEM représente la base de votre solution d'automatisation et est de plus en plus installé dans les stations de contrôle de pression de gaz. Quel est le défi ?

Les clients nous confrontent avec des listes de signaux et des composants installés. En outre, nous obtenons des plans de zones Ex Il y a un désir de configurer une solution d'automatisation à partir d'une source unique. Lorsque nos départements spécialisés respectifs auront réalisé cela, nous mettrons à la disposition du client une station pilote qui sera mise en service avec WAGO.

Les caractéristiques spéciales de notre système sont la grande flexibilité et la possibilité d'utilisation directe en Zone Ex 2.

Quel avantage le WAGO-I/O-SYSTEM offre-t-il pour une installation de régulation de pression de gaz ?

Les caractéristiques spéciales de notre système sont la grande flexibilité et la possibilité d'utilisation directe en Zone Ex 2. En outre, le câblage direct des signaux à sécurité intrinsèque des zones potentiellement explosives vers nos modules d'E/S bleus, l'interface de télécontrôle intégrée IEC-60870, la fonctionnalité API et le serveur Web. Nous avons donc un système qui automatise les stations de contrôle et de couplage. Un avantage de coût imbattable, si on peut s'économiser des barrières de séparation Ex et des contrôleurs séparés pour les fonctions de régulation.

Quel autre domaine d'application de votre technologie de réseau intelligent dans le secteur du gaz existe-t-il autrement ?

Au salon de Hannovre de cette année, nous avons présenté nos nouveaux modules bleus pour des applications extrêmes. Ceux-ci satisfont, par exemple, des températures allant de -40 ° à +70 ° et un certain degré de condensation. Ainsi, il existe des domaines d'utilisation dans les zones reculées, où par ex. des systèmes de chauffage ne sont pas disponibles. De cette manière, nous ouvrons également les zones où il n'est pas possible de mesurer, contrôler et réguler, mais dans lesquelles ces propriétés seront bientôt demandées.

Quels défis dans l'industrie du gaz voyez-vous approcher votre entreprise dans un proche avenir ?

Les clients exigeront de plus en plus des solutions complètes de notre part. Les solutions diverses existant depuis des années dans les domaines de l'électricité et de la chaleur ne peuvent pas simplement être transférées au gaz. Pour nous, cela signifie construire un savoir-faire dans la conception de distributeurs de systèmes pour zones Ex et de réglementations logicielles complexes. Nous faisons face à ces tâches, car nous voulons être disponibles ici en tant que partenaire compétent.

Interview : rédaction GSR gaz + énergie

Photo: WAGO

Référence

Efficacité dans la centrale de chauffage

Modernisation du réseau de chauffage urbain : la ville de Flensburg mise sur la technologie WAGO pour le contrôle décentralisé et la connexion à la télésurveillance.

energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1500.jpg
Référence

Moins de temps d'arrêt

Le réseau de distribution de RheinEnergie utilise les contrôleurs d'E/S WAGO. Avec succès : les erreurs peuvent être plus rapidement limitées à une station de réseau.

energy_referenz_rhein_energie_gebaeude_fassade_2000x1500.jpg
Réseaux d'énergie

Réseaux d'énergie intelligents

L'automatisation des réseaux d'énergie présente de nombreux avantages. L'un d'eux est la possibilité de commutation à distance. WAGO offre pour cela les solutions adaptées.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Numérisation

Réseaux intelligents pour le marché de l'énergie

La numérisation du système énergétique nécessite des stratégies et des produits qui rendent tout possible. WAGO a les solutions pour la transition énergétique numérique.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Production d'énergie renouvelable

Toujours bien connecté

Un approvisionnement en énergie fiable et sûr est un objectif à atteindre. Avec les produits et les solutions de WAGO, vous pouvez façonner durablement la transition énergétique.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Stockage d'énergie

Du courant 24h/24

Les systèmes de stockage d'énergie soulagent les réseaux électriques et augmentent la flexibilité de l'approvisionnement en énergie. La technologie WAGO permet le contrôle et la commande de la réserve d'énergie.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg