Themen

WAGO ENERGY TECH TALK

Von E-Mobilität über regenerative Energien und Speicher bis hin zu smarten Netzen und Cybersecurity: Im Vodcast WAGO Energy Tech Talk diskutieren Experten und Praktiker mit dem WAGO Gastgeber und Branchenkenner Heiko Tautor aktuelle Themen der Energiewende aus einer technischen und technologischen Perspektive – und das kurz und kompakt. Jetzt reinhören und -sehen!

WAGO Energy Tech Talk

Entdecken Sie alle Themen und Folgen der Energy Tech Talks im Überblick!

Heiko Tautor ist Head of International Key Account Management Utilities bei WAGO und Gastgeber des Energy Tech Talks. Gemeinsam mit Kundenpartnern, Kollegen und Experten geht er aktuellen technischen wie technologischen Herausforderungen und Lösungen der Energiewende auf den Grund.

E-Mobilität: Management von Ladeinfrastruktur – Folge 1

Regenerative Energie wird vor allem dezentral erzeugt, Elektrofahrzeuge dezentral geladen und die Ladeinfrastruktur dafür wächst. Damit rückt das sogenannte Micro-Grid-Management auf Mittel- und Niederspannungsebene in den Fokus.

  1. 00:11

    E-Mobilität: Management von Ladeinfrastruktur – Folge 1

  2. 00:12

    Anschlusstechnik für die Energiebranche – Folge 2

  3. 00:10

    Cybersecurity im Energienetz – Folge 3, Teil 1

  4. 00:11

    Cybersecurity im Energienetz – Folge 3, Teil 2

E-Mobilität: Management von Ladeinfrastruktur

Regenerative Energie wird vor allem dezentral erzeugt, Elektrofahrzeuge dezentral geladen und die Ladeinfrastruktur dafür wächst. Damit rückt das so genannte Micro-Grid-Management auf Mittel- und Niederspannungsebene in den Fokus. Was macht es so lohnend? Welche Herausforderungen gilt es dabei zu beachten? Wie kann darin ein Lastmanagement technisch umgesetzt werden? Genau diese Frage diskutiert Heiko Tautor mit dem Fachexperten Markus Große Gorgemann.

Anschlusstechnik für die Energiebranche

Wenn es um die Energiewende geht, dann geht es selten darum, dass es auch physische elektrische Verbindungen braucht, damit der Strom fließt. Dabei wird die Bedeutung der Anschlusstechnik bei Energieprojekten häufig unterschätzt. Welche Voraussetzungen Verbindungstechnik hier erfüllen muss, bespricht Heiko Tautor mit seinem Kollegen und Experten für elektrische Anschlusstechnik in der Energiebranche, dem WAGO Industry Management Device Connection Technology, Matthias Giese.

Cybersecurity im Energienetz – Teil 1

Je digitaler die Energienetze werden und unruhiger die weltpolitische Lage, desto wichtiger wird das Thema Cybersecurity. Wie real und konkret ist die Bedrohungslage durch Cyberangriffe auf unsere Energienetze? Antworten darauf gibt Sicherheitsforscher Steffen Nicolai im ersten Teil der dritten Folge des WAGO Energy Tech Talks und nennt die grundlegenden Knackpunkte sowie Methoden und Mittel Cyberkrimineller anhand eines aktuellen Beispiels.

Cybersecurity im Energienetz – Teil 2

Hackerangriffe auf Energienetze nehmen zu. Nachdem Sicherheitsforscher Steffen Nicolai im ersten Teil der dritten Folge des Energy Tech Talks die Bedrohungslage umrissen und benannt hat, wie Cyberkriminelle in Energienetze eindringen, erläutert der Experte im zweiten Teil des WAGO Energie-Vodcasts, anhand von Beispielen welches die ersten Schritte in Richtung Cybersecurity sind und was die Herausforderungen und Lösungen dabei sind – heute und künftig.

Smart Building – Smart Energy Teil 1

Welche Rolle spielen smarte Gebäude bei der Energiewende und was macht Gebäude überhaupt smart und für wen? Fragen zu diesem Thema geht Heiko Tautor in der vierten Folge des Energy Tech Talks mit seinem Kollegen und Gesprächspartner Daniel Wehmeier, Leiter des Industriemanagements Building Technologies bei WAGO, auf den Grund. Dabei offenbart im ersten Teil der vierten Folge schon das Wort „smart“ das Diskussionspotential dieses Themas.

Smart Building – Smart Energy Teil 2

Im zweiten Teil der vierten Folge des WAGO Energy Tech Talks zum Thema „Smart Building – Smart Energy“ wagt Heiko Tautor mit seinem Gesprächspartner Daniel Wehmeier einen Deep Dive in die Technik: Wie werden Gebäude im Sinne der Energiewende und Nutzer smart gemacht? Wie wird das hard- und softwareseitig umgesetzt und wie werden Geräte und Systeme künftig miteinander kommunizieren? Eine unterhaltsame Bestandsaufnahme mit Ausblick!

Digitalisierung von Ortsnetzstationen

Ortsnetzstationen sind der letzte, öffentliche Zugriffspunkt für Verteilnetzbetreiber. Damit kommt ihnen eine bedeutende Rolle zu, wenn es darum geht, unsere Netze fit für die Energiewende zu machen. Dieses Thema bespricht Heiko Tautor in der fünften Folge des Energy Tech Talks. Sein Gastexperte Experten Marco Genehr erklärt, warum es sinnvoll ist, Ortsnetzstationen dafür zu digitalisieren, welche Herausforderungen dadurch entstehen, und wie man ihnen begegnet?

Energie- und Lastmanagement in der Industrie

Die Energiewende ist nur zu schaffen, wenn die Wirtschaft mitzieht. Deshalb ist es wichtig, nicht nur öffentliche, sondern auch industrielle Netze in den Blick zu nehmen. Genau das macht Heiko Tautor mit seinem Gast und WAGO Kollegen Lukas Dökel, Head of Industry and Key Account Management Digital Plant, in der sechsten Folge des Energy Tech Talks. Gemeinsam thematisieren sie den großen Impact der Industrie sowie die technischen Auswirkungen von CO2-Footprint und Kostendruck auf das Energie- und Lastmanagement.

Batteriespeicher im Smart Grid

Speichertechnologien sind Flexibilitätstechnologien. Dabei sind derzeit Wasserstoffspeicher in aller Munde, doch welche Rolle spielen Batteriespeicher im Kontext der Energie- und Mobilitätswende? Dieser Frage sowie den damit verknüpften technischen und technologischen Herausforderungen und Lösungen geht Heiko Tautor mit seinem Gast und Batteriespeicherexperten Manuel Schmidt in der siebten Folge des Energy Tech Talks auf den Grund.

EZA-Regler: Netzengpassmanagement

Der Anteil regenerativer Energie im Stromnetz soll weiter steigen – jedoch ohne dabei die Netzstabilität zu gefährden. Deshalb sind die technischen Anschlussbedingungen (TAB) für dezentrale Erzeugungsanlagen (EZA) verschärft worden. Grund genug, dass Heiko Tautor in der achten Folge des Energy Tech Talks mit dem Praktiker und WAGO Kundenpartner Jens-Peter Schmidt in die technischen Hintergründe und Bedingungen eines EZA-Reglers eintaucht.

Energiemesstechnik in der Ladeinfrastruktur

Es braucht Transparenz, um erneuerbare Energieerzeuger und flexibler Verbraucher in unsere Stromversorgung zu integrieren. Daher gilt Energiemessung als Schlüsseltechnologie – auch im Kontext der wachsenden E-Mobilität. In der neunten Folge des Energy Tech Talks thematisiert Heiko Tautor daher die Bedeutung sowie den Einsatz und Nutzen von MID-konformen Energiezählern – mit seinem Gast und Kollegen Holger Urban, dem Leiter des Produktmanagements der Business Unit Interface Electronics bei WAGO.