Sie haben Fragen rund um die WAGO Cloud? Viele lassen sich leicht im Vorfeld beantworten. Die Antworten erhalten Sie, wenn Sie auf die jeweilige Frage in der unten stehenden Liste klicken.
FAQ
Allgemeine Fragen
Es können keine Daten mehr empfangen werden und der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen (Apps) der WAGO Cloud ist nicht mehr möglich – einzig die Lizenz-App steht zur Verfügung.
Ja, Sie erhalten innerhalb weniger Minuten eine Verifizierungsmail von der WAGO Cloud. Sobald Sie die Verifizierung erhalten haben und darüber Ihre E-Mail-Adresse verifiziert haben, steht Ihnen die WAGO Cloud zur Verfügung.
Ja, es gibt eine kostenfreie Trial-Version der WAGO Cloud. Die WAGO Cloud steht maximal 30 Tage lang kostenfrei zur Verfügung bzw. bis die Testpunkte (100 Lizenzpunkte) verbraucht sind.
Alle Dienste in der WAGO Cloud werden über Lizenzpunkte abgerechent. Ihren Bedarf an Lizenzpunkten können Sie mit dem Lizenzkalkulationstool ermitteln: WAGO Cloud Kalkulationstool.
Glossar
A
Eine API (Kurzwort zu engl. »application programming interface«) ist eine Programmierschnittstelle, über die externe Anwendungen und deren Daten in eigene Programme eingebunden werden können. Anders als beim BaaS wird die externe Anwendung nicht sichtbar genutzt, sondern nur im internen Programmablauf darauf zugegriffen. Beispiel: Schnittstelle zur Ausgabe von Definitionen nach Eingabe eines Begriffes (Wörterbuch). S. auch Begriff »Backend-as-a-Service« (BaaS).
Eine App (Kurzwort zu engl. »Application«) ist ein Sammelbegriff für Anwendungen aller Art: im Internet, in mobilen Systemen, unterhalb des Betriebssystems. Beispiel: Wetterinformationen; Smart-Home-Steuerung; Office-Software.
Mit »Augmented Reality« (kurz AR, ›erweiterte Realität‹) bezeichnet man eine Realität, die um künstliche Elemente erweitert ist. Beispiel: Einblendung von Informationstexten bei touristischen Objekten. S. auch Begriffe »Mixed Reality«, »Virtual Reality«.
K
The term “artificial intelligence” (AI) groups together methods (algorithms) to allow computers to carry out tasks that require intelligence when performed by humans. The goal is to automate intelligent behavior. Example: self-learning systems, digital assistants/agents. See also: “Algorithm.”
U
Eine URL (Kurzwort zu engl. »Uniform Ressource Locator«, ›Internetadresse, WWW-Adresse‹) ist in erster Linie die eindeutige Adresse einer konkreten Webseite. Sie kann auch auf Verzeichnisse von Webseiten, E-Mail-Adressen u. a. verweisen. Beispiel: http://www.mitegro.de/home.html. S. auch Begriffe »World Wide Web«, »Hyperlink«.