Presse

WAGO knackt die Milliarde

  • 11/8/2021
  • Ăśber 20 Prozent Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr

    Die WAGO Gruppe hat das gesamtwirtschaftliche Wachstum und den Rückenwind in der Elektrotechnik- und Automatisierungsbranche in diesem Jahr erfolgreich genutzt und Anfang November die Umsatzmilliarde geknackt. Damit erreicht wird eine Umsatzsteigerung von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und gehört laut des „Top 100“-Ranking der Strategieberatung Munich Strategy zu den 100 wachstumsstärksten Mittelständlern Deutschlands, wie das Handelsblatt berichtete.

    Ein Meilenstein, der vor allem dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken ist, das WAGO mit einer weltweiten Bonuszahlung honoriert. Im Zuge der Coronapandemie wurden weite Teile der Belegschaft kurzfristig auf das mobile Arbeiten, inklusive einer Anpassung der IT-Infrastruktur und flexibler Arbeitsmodelle umgestellt. In Verbindung mit einem umfassenden Gesundheitskonzept konnte trotz der herausfordernden Umstände eine Leistungssteigerung ermöglicht werden.

    Als international agierende Unternehmensgruppe sind auch wir mit der angespannten Beschaffungssituation konfrontiert – in Kombination mit den anhaltend hohen Auftragsbeständen ist dies eine Herausforderung für Produktion und alle Bereiche der Supply-Chain. Hier unterstützt eine sehr umsichtige Planung und die hervorragende Abstimmung der Teams untereinander, die Situation zu kontrollieren.

    „Die Zeichen bei WAGO stehen auf Wachstum; die zweite Umsatzmilliarde haben wir fest im Blick” betont CEO Dr. Heiner Lang. Dafür soll auch das WAGO Team größer werden. In allen Bereichen wird Verstärkung gesucht – von Ingenieuren über IT- und Vertriebsexperten bis hin zu Fachkräften in Produktion und Verwaltung.

    Ihr Ansprechpartner bei WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Zentrale

    Mo.-Do. 8:00-17:00 Uhr

    Fr. 8:00-15:00 Uhr

    Additional service offerings: