La nascita di WAGO

2000-2009

Tempi entusiasmanti

Cinquant'anni di WAGO: momenti entusiasmanti per WAGO e l'economia! Nel 2001, WAGO ha celebrato il suo 50º anniversario in grande stile con oltre 2000 dipendenti e ospiti. Un altro motivo per festeggiare è arrivato nel marzo 2003: il riacquisto di successo da Spirent PLC. WAGO è stata ancora una volta un'azienda a conduzione familiare al 100%: un momento di grande orgoglio. La seconda rivoluzione nella tecnologia di connessione a molla di pressione è seguita infine dallo sviluppo di nuovi morsetti per montaggio su guida DIN con Push-in CAGE CLAMP®. Con i morsetti per montaggio su guida DIN TOPJOB® S che utilizzano Push-in CAGE CLAMP®, WAGO ha migliorato la sua tecnologia di connessione a molla, in particolare il suo azionamento. L'aggiornamento ha lanciato un'altra tecnologia destinata a diventare rapidamente lo standard di mercato. L'accreditamento del laboratorio di collaudo interno WAGO ha convalidato le sue capacità di collaudo complete.

MM-17597_decade_collages_2000.jpg

Sviluppi ed eventi sui prodotti a partire dagli anni 2000

  • 2001: fondazione di WAGO Danimarca

  • 2001: Sistema di connessione a innesto WAGO WINSTA®

  • 2003: morsetti su guida DIN TOPJOB® S WAGO

  • 2004: fondazione WAGO Finlandia e WAGO Messico

  • 2004: WAGO serie 222, un morsetto di giunzione per tutti i tipi di conduttore

  • 2005: fondazione di WAGO Brasile, WAGO Norvegia e WAGO Svezia

  • 2005: WAGO SPEEDWAY I/O System (per applicazioni IP67)

  • 2006: fondazione WAGO Ungheria

  • 2006: convertitori di segnale e moduli relè innestabili WAGO

  • 2007: fondazione WAGO Russia e WAGO Turchia

  • 2009: fondazio e WAGO Taiwan e WAGO UAE

Le tappe degli anni 2000

Riacquisto di azioni societarie: WAGO torna ad essere un'azienda a conduzione familiare

Dopo 39 anni di collaborazione reciprocamente vantaggiosa con la Bowthorpe Holdings Ltd (poi rinominata Spirent PLC), alla fine del 2002 si presentò l'opportunità di riacquistare tutte le azioni WAGO detenute da Spirent. Gli amministratori delegati Wolfgang e Sven Hohorst erano certi di dover cogliere questa opportunità. Ed è così che, nel marzo 2003, WAGO tornò a essere un'azienda al 100% a conduzione familiare. La reazione dei collaboratori: un applauso travolgente ed emozionante. Un momento di riconoscimento e un importante sostegno per il futuro.

Il passo verso l'indipendenza

WAGO era di nuovo un'azienda a conduzione familiare al 100%: indipendente e flessibile. Oltre a generare un senso di coesione, il riacquisto ha consentito all'azienda di promuovere i propri valori interni e di attuare pienamente le idee sviluppate internamente. Investimenti prima ritenuti irrealizzabili sono stati realizzati, si è perseguita l'internazionalizzazione e la scelta delle sedi produttive è stata guidata dalle visioni interne. Sono state costituite nuove consociate in Messico, Norvegia e Svezia, e ben presto seguirono ulteriori filiali WAGO. Il ritorno ad un'azienda a conduzione familiare ha avuto successo.

Morsetti da guida TOPJOB® S con la nuova Push-in CAGE CLAMP®

Dopo la tecnologia CAGE CLAMP® del 1977, nel 2003 seguì la seconda rivoluzione nella tecnologia di connessione a molla: il Push-in CAGE CLAMP®. Con il Push-in CAGE CLAMP®, WAGO ha migliorato l'attuale tecnologia di connessione con molla, concentrandosi sull'azionamento. Come CAGE CLAMP®, è una connessione universale per tutti i tipi di conduttore, ma con un grande valore aggiunto per l'utente: i conduttori rigidi e i conduttori flessibili con puntalino possono essere connessi con una semplice pressione all'interno, senza bisogno di utensili. Questa tecnologia diventerà infine un modello per l'industria WAGO.

Accreditamento del laboratorio di prova

In qualità di inventore della tecnologia di connessione a molla, WAGO ha incorporato le sue esperienze nelle specifiche di test nazionali e, a partire dal 1962, internazionali. L'ampia collaborazione di WAGO con le commissioni DIN, VDE e IEC ha portato all'approvazione mondiale di prodotti con connessioni a molla. Nel 2009, l'Associazione tedesca per l'accreditamento (DAkkS) ha concesso l'accreditamento secondo la norma ISO IEC EN 17025 per il laboratorio di prova dell'azienda. Un riconoscimento speciale per i requisiti di qualità WAGO. E il vantaggio è ovvio: i risultati di laboratorio riconosciuti lo rendono più rapido, i processi di test diventano più trasparenti e più semplici attraverso l'armonizzazione e diventano possibili risposte flessibili ai cambiamenti nel processo: un notevole risparmio di tempo.

WAGO garantisce la qualità nella pratica

Sulla base dell'esperienza con la tecnologia di connessione a molla acquisita dal 1951, WAGO ha sviluppato il proprio standard di test che ha superato di gran lunga i valori limite prescritti. I prodotti WAGO sono stati messi in vendita solo quando soddisfacevano i requisiti dell'azienda. Oggi, oltre 50 dipendenti nel laboratorio collaborano attivamente con gli sviluppatori fino a quando tutte le richieste su un prodotto non sono soddisfatte. Il direttore di laboratorio WAGO rappresenta anche molte commissioni IEC (in numero di futuri) e partecipa attivamente allo sviluppo di requisiti di collaudo internazionali. Questo è il modo in cui WAGO ha garantito per molti anni la massima qualità dei propri prodotti e lo sviluppo del settore.

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Inizia la storia WAGO

Pronti per il mercato globale

La tecnologia di connessione a molla conquista i mercati

La svolta del CAGE CLAMP®

L'alba di una nuova era

Tempi entusiasmanti

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO plasma il futuro

Far progredire la transizione energetica

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.