La nascita di WAGO

2020-Oggi

WAGO promuove la transizione energetica

In tempi difficili, WAGO si concentra ancora di più su un'attività aziendale sostenibile e integra questo approccio nella sua visione, riassunta dal motto: "Siamo la spina dorsale di un mondo connesso sostenibile e intelligente". Per affrontare questa sfida, WAGO ha stabilito che la sostenibilità è un obiettivo centrale nella sua strategia aziendale. Con la sua nuova unità commerciale SOLUTIONS, WAGO si affida a soluzioni specifiche per il cliente e si concentra sulle applicazioni che guidano la transizione energetica. Nel 2021, l'azienda ha superato per la prima volta un miliardo di euro di fatturato. Nello stesso anno, il Dr. Heiner Lang entrò a far parte dell'azienda come nuovo CEO. Sven Hohorst è passato al comitato consultivo del gruppo WAGO.

Sviluppi ed eventi sui prodotti a partire dagli anni 2020

  • 2021: creazione della business unit SOLUTIONS

  • 2021: WAGO supera il miliardo di euro di fatturato

  • 2021: il Dr. Heiner Lang diventa CEO del gruppo WAGO

  • 2021: Morsetto di giunzione in linea con leva WAGO

  • 2022: WAGO Controllore Compact 100 per soluzioni d'automazione più piccole

Le tappe degli anni 2020

Nuova business unit SOLUTIONS

Con la fondazione della nuova business unit SOLUTIONS, WAGO si affida a soluzioni ritagliate su misura esattamente per le esigenze e le applicazioni del cliente, risparmiando al contempo risorse, tempo e denaro attraverso l'efficienza e la sostenibilità.

Focus sulla transizione energetica

Con la sua nuova business unit, WAGO amplia la sua gamma per includere soluzioni di sistema complete per la building technology, l'energy distribution, il networking delle infrastrutture, l'ingegneria meccanica e dei sistemi, i sistemi di produzione industriali e i mercati dell'industria ferroviaria. L'attenzione è rivolta ad applicazioni per smart energy, smart buildings e smart factories che contribuiscono ad accelerare la transizione energetica.

Morsetto di giunzione in linea con leve WAGO

WAGO amplia i morsetti di giunzione della serie 221 con una connessione per conduttore orientabile per tutti i tipi di conduttore da 0,2 a 4 mm². Il connettore di giunzione in linea con leve consente la connessione universale del conduttore nella direzione di passaggio.

Tutti i vantaggi della serie 221 dal design sottile

Semplicità, velocità e affidabilità senza pari: è questo che rappresenta il nuovo morsetto di giunzione in linea WAGO. Il morsetto di giunzione in linea WAGO racchiude i vantaggi dei connettori di giunzione della Serie 221, leader del settore, in un design sottile e compatto. Le leve della Serie 221 realizzano i collegamenti universali dei conduttori in modo semplice, rapido e affidabile, senza l'ausilio di utensili e offrono un alloggiamento trasparente per poter verificare il contatto dei conduttori con un'occhiata. In quanto tecnologia di connessione universale, non solo è adatta per le applicazioni d'installazione più comuni negli spazi ristretti, ma apre anche molti spazi nuovi e differenti, come la connessione in linea delle linee d'installazione nelle scatole di distribuzione o nei conduttori volanti. È l'ideale per le installazioni in laboratorio e di test o per i banchi di prova di produzione, non richiede utensili e fornisce una conferma visibile del contatto del conduttore.

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Inizia la storia WAGO

Pronti per il mercato globale

La tecnologia di connessione a molla conquista i mercati

La svolta del CAGE CLAMP®

L'alba di una nuova era

Tempi entusiasmanti

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO plasma il futuro

Far progredire la transizione energetica

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.