La nascita di WAGO

1970-1979

La tecnologia di connessione a molla conquista i mercati

Un decennio di innovazioni: gli sviluppi in WAGO hanno cambiato i mercati negli anni '70. Nel 1974, i nuovi connettori per scatole di derivazione hanno rivoluzionato il cablaggio elettrico con la tecnologia di connessione PUSH WIRE® per conduttori rigidi. Tre anni dopo, nel 1977, CAGE CLAMP® rivoluzionò la tecnologia di connessione per tutti i tipi di conduttori. WAGO ha presentato la prima linea di morsetti per montaggio su guida con la tecnologia di connessione CAGE CLAMP® e ha venduto i primi 30.000 morsetti prima del lancio effettivo del prodotto. Poco dopo, la tecnologia CAGE CLAMP® venne ulteriormente perfezionata, introducendo il cablaggio frontale per una maggiore versatilità anche negli spazi più ristretti.

MM-17597_decade_collages_1970.jpg

Sviluppi di prodotto ed eventi degli anni '70

  • 1971: fondazione di WAGO France

  • 1972: la prima morsettiera per cablaggio in campo di WAGO

  • 1974: WAGO PUSH WIRE® connettore per scatole di derivazione

  • 1977: morsetto per montaggio su guida WAGO con tecnologia di connessione a molla CAGE CLAMP®.

  • 1977: fondazione WAGO Svizzera

  • 1979: Morsettiera compatta con connessione CAGE-CLAMP® (molla CAGE CLAMP)

  • 1979: fondazione WAGO Austria e WAGO USA

Le pietre miliari degli anni '70

WAGO rivoluziona il cablaggio nelle scatole di distribuzione

Dopo la revisione della normativa VDE, WAGO è stata la prima a ricevere il marchio VDE nel 1972 per le sue morsettiere innestabili destinati all'industria dell'illuminazione, già disponibili sul mercato. Questi adesso possono essere utilizzati anche per il collegamento alla rete elettrica: un punto di svolta per l'industria dell'illuminazione. L'azienda ha quindi iniziato a lavorare a tutta velocità su nuovi connettori innestabili per il cablaggio protetto dal contatto delle scatole di derivazione. Per vendere questi morsetti a prezzi competitivi, WAGO ha investito in modo sostanziale nella produzione e nel marketing. WAGO non aveva come clienti distributori né installatori. La soluzione è stata quella di accettare l'investimento della Bowthorpe Holding nella WAGO, in cantiere da tempo. Ciò ha permesso nuovi afflussi di capitale nell'azienda, rendendo possibile il debutto dei nuovi connettori da scatola di derivazione alla fiera di Hannover nel 1974. Sono stati un successo travolgente: 5 milioni di moduli sono stati venduti ai distributori lo stesso anno.

Spinotti contro viti: la sfida di cablaggio alla Fiera di Hannover

Nonostante i sistemi di produzione all'avanguardia, i prezzi di vendita dei nuovi connettori per scatole di derivazione dovevano essere circa il doppio del prezzo dei morsetti a vite più economici. Tuttavia, il confronto interno dei tempi di cablaggio usando i moduli di connessione a vite rispetto ai moduli di connessione push-in ha rivelato che il cablaggio di una scatola di derivazione usando morsetti a vite richiedeva circa il doppio del cablaggio con i nuovi connettori push-in. Alla fiera di Hannover, i visitatori del settore sono stati in grado di constatare personalmente il risultato in una competizione: oltre il 50% di risparmio di tempo con i morsetti push-in. I nomi e gli indirizzi dei partecipanti e i risultati delle misurazioni sono stati stabiliti per iscritto. Il risparmio di tempo è stato poi moltiplicato per il fattore salariale indicato dai partecipanti, che hanno firmato il verbale. WAGO adesso può pubblicizzare autenticamente l'affermazione "i connettori PUSH WIRE® di WAGO per scatole di derivazione si ripagano da soli".

CAGE CLAMP® rivoluziona la tecnologia di interconnessione

Nel 1977, WAGO ha presentato la sua prima gamma di morsetti per montaggio su guida con tecnologia di connessione CAGE CLAMP®, un sistema di ponticelli a innesto, morsetti di terra con contatto automatico alla guida DIN e un sistema di marcatura completamente nuovo. WAGO ha brevettato tutte le caratteristiche innovative. La progettazione e l'uso dei nuovi morsetti per montaggio su guida si basavano sui familiari morsetti per montaggio su guida con connessioni a vite: aprire l'unità di connessione premendo direttamente sulla molla dall'alto, inserire un conduttore e rilasciarla, fatto. La possibilità di aprire la molla CAGE CLAMP® lateralmente con un cacciavite era una novità assoluta e unica nel suo genere.

Primi successi di vendita prima ancora del lancio sul mercato

I primi campioni della nuova serie di morsetti per montaggio su guida CAGE-CLAMP dovevano essere presentati ai rappresentanti WAGO alla riunione di vendita nell'autunno del 1976. Poco dopo, in una visita a Schindler nel gennaio 1977, il rappresentante a Berlino apprese dei problemi con i morsetti a vite nei ponticelli marittimi sulle navi. La compagnia di navigazione chiese che Schindler eliminasse questo problema con l'arrivo della loro nave a marzo. In questa situazione, i rappresentanti di WAGO hanno presentato un campione del morsetto per montaggio su guida CAGE-CLAMP che era stato loro affidato, e che impressionò immediatamente. Schindler ha ordinato 30.000 morsetti da consegnare entro la fine di febbraio e WAGO ha consegnato puntualmente. I morsetti sono stati installati e gli ascensori hanno funzionato in modo affidabile. E questo prima ancora del lancio ufficiale sul mercato.

La prima applicazione del cablaggio frontale

Il design dei morsetti per montaggio su guida CAGE-CLAMP consente anche il cablaggio laterale; tuttavia, i morsetti devono essere montati in modo appropriato nel quadro elettrico. Anche Siemens lo notò. Per anni, Siemens è stata un importante cliente dei connettori a 4 cavi della WAGO e, nel 1977, ha cercato un morsetto e una scatola di distribuzione per i sistemi di segnalazione del traffico stradale. Con i nuovi morsetti per montaggio su guida CAGE-CLAMP, WAGO ha rapidamente fornito il campione di un morsetto compatto con cablaggio frontale; Siemens lo ha immediatamente accettato e ordinato. Allo stesso tempo, in WAGO proseguiva lo sviluppo di una nuova generazione di morsettiere da guida con cablaggio frontale.

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Inizia la storia WAGO

Pronti per il mercato globale

La tecnologia di connessione a molla conquista i mercati

La svolta del CAGE CLAMP®

L'alba di una nuova era

Tempi entusiasmanti

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO plasma il futuro

Far progredire la transizione energetica

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Il tuo Referente in WAGO

Segreteria generale

Hai bisogno di aiuto?

Per maggiori informazioni contattaci.