La nascita di WAGO

1990-1999

L'alba di una nuova era

La caduta del muro di Berlino ha cambiato il mondo. In questa trasformazione, WAGO vide delle opportunità e le perseguì attivamente, realizzando la più ampia espansione della sua storia. Una nuova struttura è stata fondata nell'ex Germania Est. Sedi internazionali sono state aggiunte in Gran Bretagna, India, Cina e Italia. Quando il brevetto è scaduto, CAGE CLAMP® decollò in tutto il mondo, dando origine al motto: "Se stai già utilizzando la tecnologia di connessione a molla, attieniti all'originale". Inoltre, l'introduzione del sistema modulare I/O System indipendente dal fieldbus nel 1995 ha contribuito all'ingresso di WAGO nel mercato della tecnologia per l'automazione. Lo sviluppo del POWER CAGE CLAMP nel 1998 ha semplificato la connessione con molla di pressione dei conduttori con sezioni fino a 95 mm².

Sviluppi ed eventi di prodotto a partire dagli anni '90

  • 1990: fondazione di WAGO Giappone e WAGO UK
  • 1991: apre lo stabilimento di Sondershausen 1992: fondazione di WAGO Repubblica Ceca
  • 1995: fondazione WAGO India
  • 1995: Introduzione del WAGO X-COM-SYSTEM® - sistema per il cablaggio a innesto integrato del quadro elettrico
  • 1995: introduzione del WAGO I/O System, il primo sistema I/O modulare indipendente dal fieldbus al mondo
  • 1996: fonazione di WAGO Italia e WAGO Singapore
  • 1997: fondazione WAGO Cina e WAGO Polonia
  • 1998: WAGO introduce i morsetti per correnti elevate con connessione POWER CAGE CLAMP
  • 1998: fondazione WAGO Paesi Bassi
  • 1999: fondazione WAGO Belgio
MM-17597_decade_collages_1990.jpg

Le tappe degli anni '90

1990

WAGO cresce più velocemente

La caduta del muro di Berlino e l'imminente riunificazione hanno generato uno spirito di ottimismo in WAGO. La WAGO Kontakt GmbH di Sondershausen è stata fondata nel settembre 1990. Nel febbraio 1991, WAGO aveva già iniziato la produzione, sebbene inizialmente questa avvenisse in locali in affitto. Allo stesso tempo iniziarono i piani per una nuova fabbrica. La nuova struttura è stata inaugurata nel 1993 dal Premier di Stato della Turingia. WAGO si sta espandendo non solo in Germania, ma anche a livello internazionale. Sono state fondate all'estero dieci nuove società di vendita. Come nuovo Export Manager ad interim, Sven Hohorst ha effettuato più di trenta viaggi all'estero perché la familiarità personale e il comfort con le persone e le culture sono stati considerati una delle basi per la comprensione e la cooperazione a lungo termine e di successo in WAGO.

1990

Fine della protezione brevettuale: l'originale conquista il mercato

Il brevetto CAGE-CLAMP scade nel 1997. Poiché la concorrenza della tecnologia di connessione a molla era stata estremamente critica, a sorpresa seguì l'annuncio che diversi concorrenti avevano in programma di offrire morsetti per montaggio su guida con tecnologia di connessione a molla poco prima della scadenza del brevetto. Tuttavia, molti clienti potenziali hanno continuato a fidarsi dell'originale WAGO. L'improvvisa approvazione della tecnologia CAGE CLAMP® da parte della concorrenza ha convinto anche gli scettici e ha portato a una forte crescita per WAGO. Il successo dell'originale è stato rafforzato dal motto: “If the spring clamp, then the original!”

1995

Introduzione alla tecnologia per l'automazione

Il livello di automazione ha continuato a crescere sul mercato. La crescita delle linee di controllo all'interno di macchine e impianti ha portato all'invenzione della tecnologia fieldbus. La Beckhoff Automation GmbH & Co. KG stava già lavorando in questo settore, usando i connettori a innesto diretto di WAGO. Questo stretto contatto tra WAGO e Beckhoff ha portato allo sviluppo congiunto di un sistema I/O modulare indipendente dal fieldbus nel 1993. Alla fiera di Hannover del 1995, le due aziende hanno finalmente presentato i loro nuovi sistemi I/O indipendentemente l'uno dall'altro.

1995

Uovo di Columbus

Nel 1995, WAGO ha presentato il sistema I/O della serie 750 come un "uovo di Columbus" alla fiera di Hannover: è stata la soluzione di WAGO per le molte nuove sfide che l'industria si trova ad affrontare nell'implementazione delle attività di automazione. Il WAGO I/O System è il primo sistema di acquisizione dati modulare al mondo dotato di accoppiatori per differenti tecnologie fieldbus, il che rende WAGO ancora più semplice per gli utenti. Espandibile in qualsiasi momento, indipendente dal fieldbus, montato su una guida DIN standard, ogni modulo è facilmente sostituibile, lato campo con connessione CAGE CLAMP®: queste caratteristiche rendono il sistema completamente flessibile. Un'introduzione di successo alla tecnologia di automazione.

1998

Il Power CAGE CLAMP

Molti utenti di morsetti per montaggio su guida CAGE CLAMP® fino a 35 mm2 hanno richiesto morsetti per sezioni più ampie. Questo ha spinto WAGO a sviluppare la tecnologia Power CAGE CLAMP nel 1992. Nel 1998 è stato finalmente lanciato il primo morsetto per montaggio su guida DIN con una sezione nominale di 95 mm2. Grazie alla loro facilità d'uso, i nuovi morsetti per montaggio su guida DIN con tecnologia Power CAGE CLAMP hanno reso più semplice e veloce per gli installatori la connessione dei conduttori più grandi. Uno sviluppo che ripaga: WAGO offre attualmente morsetti per montaggio su guida con Power CAGE CLAMP per sezioni nominali di 50, 95, 150 e fino a 185 mm2.

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: