La nascita di WAGO

1980-1989

CAGE CLAMP®

Negli anni '80, WAGO stava facendo grandi passi avanti: la tecnologia CAGE CLAMP® era destinata a conquistare il mercato. Con il vento a favore, WAGO iniziò a diffondere la tecnologia di connessione a molla a pressione ovunque. Spinto dalla certezza assoluta che il mercato avrebbe abbracciato CAGE CLAMP®, il team di vendita è diventato "ambasciatore della tecnologia di connessione a molla". La gamma di prodotti ha continuato ad espandersi e i licenziatari hanno iniziato a utilizzare WAGO CAGE CLAMP® per la connessione di dispositivi di fusibili, relè e sensori. Inoltre, la tecnologia di connessione CAGE CLAMP® ha dimostrato il suo coraggio nell'impegnativo settore della "protezione contro le esplosioni": con la certificazione EEx e II, potrebbe essere utilizzata in tutte le aree.

Sviluppi ed eventi sui prodotti a partire dagli anni '80

  • 1980: WAGO introduce i morsetti per montaggio su guida con cablaggio frontale
  • 1980: primo morsetto per circuito stampato della WAGO con connessione CAGE CLAMP®.
  • 1985: connettore per illuminotecnica WAGO per una connessione sicura dell'illuminazione
  • 1985: i morsetti per montaggio su guida della WAGO con connessioni CAGE CLAMP® ricevono la certificazione EEx e II
  • 1985: WAGO introduce i moduli innestabili sui morsetti per montaggio su guida
  • 1985: WAGO introduce i connettori a innesto per circuito stampato, sistema MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)
MM-17597_decade_collages_1980.jpg

Le pietre miliari degli anni '80

1980

Cablaggio frontale CAGE CLAMP®: il massimo rapporto di efficienza nella tecnologia di connessione

Il cablaggio frontale è la chiave per un cablaggio rapido e sicuro dei morsetti per montaggio su guida; è anche facile per l'elettricista. A differenza dei morsetti a vite, nella tecnologia di connessione con molla di pressione c'è "un conduttore per punto di connessione". Il cablaggio frontale CAGE CLAMP® ha reso possibile per la prima volta l'implementazione di morsetti con connessioni di 2, 3, 4 o più, nonché di morsetti a più piani. Un vero vantaggio per il cliente: i morsetti CAGE CLAMP® a cablaggio frontale di WAGO riducono lo spazio richiesto nei quadri elettrici e una lavorazione ancora più rapida fa risparmiare tempo e denaro.

1980

Gestione sicura per i non addetti ai lavori: il morsetto per illuminazione WAGO

In aggiunta alla crescente gamma di prodotti per morsetti, le offerte per gli installatori professionisti sono aumentate anche negli anni 80. A partire dal 1985, WAGO ha offerto un connettore completamente isolato, consentendo anche ai non addetti ai lavori di collegare le loro lampade in sicurezza. Come? L'installatore posiziona il connettore sul conduttore d'installazione, isolando così la connessione. L'utente non specializzato utilizza il pulsante per aprire la connessione CAGE CLAMP® del connettore e può collegare facilmente la lampada con qualsiasi tipo di conduttore. Questo connettore è diventato, e resta, un successo duraturo.

1982

Necessario: persuasione

Ci si aspettava che il morsetto di connessione a molla senza viti conquistasse il mercato. Tuttavia, il percorso verso un cliente passa attraverso molte fasi, e le vendite sono accolte con molto scetticismo. Come dire: vuoi davvero sostituire il collaudato sistema a vite? La tecnologia di connessione a molla soddisfa tutti i requisiti di qualità? L’arte della persuasione era lo strumento più necessario. "Il mercato, in tutta la sua diversità, ci accetterà". Incoraggiato dalla visione di Günther Vosswinkel - all'epoca direttore commerciale - il team di vendita è diventato "ambasciatore della tecnologia di connessione a molla".

1982

Gli scettici sono riusciti a convincersi

Domande come: "Posso azionare il CAGE CLAMP® più di due volte?" sono stati cresciuti dagli scettici. L'accettazione della tecnologia di connessione a molla è rimasta bassa e molti clienti e concorrenti continuarono a giurare sul collaudato sistema a vite. Un aiuto arrivò nuovamente sotto forma della fiera di Hannover. I visitatori delle fiere potevano azionare i morsetti tutte le volte che volevano, e questo li convinse definitivamente che la forza della molla non diminuiva. Lo stesso vale per i morsetti per circuiti stampati con connessione a molla. Gli scettici dicono: "La forza di azionamento della molla è molto maggiore per i morsetti per circuiti stampati che per i morsetti a vite, motivo per cui danneggia il punto di saldatura sul circuito stampato". Per convincere questi scettici, sono state installate due scatole di misurazione della pressione presso lo stand, e i visitatori potevano cablare un morsetto a vite, poi un morsetto a molla saldato in un circuito stampato. Il risultato: per tutti i visitatori che parteciparono al test, le forze di azionamento sono state fino al 100% superiori per i morsetti a vite rispetto ai morsetti CAGE CLAMP® Questa capacità di persuasione diede i suoi frutti: il successo di mercato della tecnologia CAGE CLAMP® ne è la conseguenza.

1985

Certificato Ex-ee per morsetti per montaggio su guida CAGE CLAMP®

La protezione contro le esplosioni rappresenta la disciplina più rigorosa per le certificazioni: non esistono requisiti più severi per le morsettiere da guida di questi. Gli ambienti ad alta sensibilità e le sfide associate per tutti i prodotti in questo settore richiedono i massimi livelli di sicurezza e qualità. CAGE CLAMP® è stato omologato fin dall'inizio per circuiti a sicurezza intrinseca. Con il certificato Ex ee dei morsetti per montaggio su guida CAGE CLAMP® nel 1985, questa tecnologia di connessione potrebbe essere utilizzata in tutte le aree a rischio. È il marchio di qualità più avanzato per la tecnologia CAGE CLAMP®.

1985

Certificato Ex-ee come Regia Disciplina

Dopo anni di test sul campo negli impianti petrolchimici e l'approvazione da parte della Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), i morsetti per montaggio su guida CAGE CLAMP® possono essere utilizzati anche in aree a rischio d'esplosione. Il nuovo certificato di qualità Ex-ee ricevuto ha ampliato notevolmente l'ambito applicativo dei morsetti per montaggio su guida CAGE CLAMP®. L'industria chimica, con aziende come Bayer e BASF, l'industria petrolchimica, comprese le piattaforme petrolifere offshore, e l'industria alimentare sono state libere di utilizzare i morsetti per montaggio su guida CAGE CLAMP® in tutte le aree.

Dal passato al presente

Scopri qui altri decenni di storia aziendale WAGO

Offerte di servizi aggiuntivi: